Scegliere l'escavatore a noleggio delle dimensioni giuste per il vostro progetto
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Un escavatore è un macchinario di base in molti cantieri edili perché è molto versatile. Dai piccoli lavori come piantare alberi alla demolizione su larga scala e allo scavo di fossati, un escavatore può aiutarti a svolgere il lavoro in modo efficiente. Per quanto diverse siano le applicazioni degli escavatori, è logico che queste macchine siano disponibili in più dimensioni. 

Gli escavatori più piccoli sono abbastanza grandi per lavori di scavo di precisione, mentre i più grandi sono enormi macchine da lavoro industriali in grado di spostare rapidamente notevoli quantità di terra e materiali. Se l'escavatore di cui hai bisogno si trova da qualche parte tra questi due estremi, ti starai chiedendo come scegliere la macchina delle giuste dimensioni. Per rispondere a questa domanda, devi comprendere le diverse opzioni di dimensioni disponibili e i fattori che contribuiscono a scegliere quella giusta per te.

Vai a una sezione:

Dimensioni caratteristiche tecniche degli escavatori

Prima di esaminare le diverse dimensioni degli escavatori, è utile considerare esattamente cosa intendiamo per dimensioni. Quando confrontiamo le dimensioni degli escavatori, potremmo considerare alcuni aspetti di queste macchine, tra cui:

  • Peso: il modo principale in cui vengono indicate le dimensioni è in termini di peso o peso operativo. Il peso operativo di un escavatore è il peso totale dell'escavatore quando è riempito di carburante e contiene un autista. Il peso operativo può variare notevolmente dai modelli di escavatore più piccoli a quelli più grandi. Si tratta di una specifica importante da tenere presenti poiché può influire sul trasporto, sull'effetto della macchina sul terreno e sulle capacità del modello.
  • Dimensioni: un altro modo per comprendere le dimensioni sono le misure dimensionali di un'attrezzatura, in altre parole, quanto spazio fisico occupa in lunghezza, larghezza e altezza. Si tratta di un fattore importante per determinare se un escavatore può essere collocato comodamente in aree di stoccaggio, trasporto o cantiere.
  • Rotazione della coda: un'altra caratteristica che può avere un impatto sullo spazio occupato da un escavatore è il suo design di rotazione posteriore. Sugli escavatori con rotazione posteriore convenzionale , la casa si estende oltre i cingoli man mano che ruota. Sui modelli con rotazione posteriore ridotta o nulla, la casa non si estenderà oltre i binari o si estenderà solo un po' e, quindi, è una buona scelta per spazi ristretti. 

Anche altri fattori, ad esempio le configurazioni delle attrezzature, possono influire sulle dimensioni e sulla capacità di un escavatore. Tutti questi fattori sono importanti da considerare per scegliere l'escavatore e gli accessori giusti per la vostra applicazione. 

Quali sono le diverse dimensioni degli escavatori?

Ogni modello di escavatore avrà le proprie specifiche, ma possiamo raggruppare i modelli di escavatore in quattro categorie  di informazioni generali: mini, piccolo, medio e grande. Ogni classe di dimensione offre caratteristiche e vantaggi propri.

1. Miniescavatori

I miniescavatori sono l'opzione più piccola sul mercato. Nel 2016, i miniescavatori sono emersi come il segmento più significativo del mercato degli escavatori. Alcuni dei mini più piccoli possono passare attraverso una porta.  I miniescavatori Cat® pesano tra 1 e 10 tonnellate metriche. Alcuni dei miniescavatori più popolari sul mercato delle attrezzature pesanti pesano da 3 a 4 tonnellate. 

I miniescavatori sono l'ideale quando è necessario qualcosa di compatto e leggero per spostarsi all'interno del cantiere. Naturalmente, i miniescavatori hanno capacità e prestazioni limitate rispetto ai modelli più grandi, quindi non saranno in grado di gestire tutti i lavori. 

Per i lavori che non richiedono un escavatore maggiore, una mini escavatore può essere preferibile poiché sono più leggere. Ciò significa che sono più facili da trasportare, offrono un migliore risparmio di carburante e saranno più delicati sul terreno, lasciando tracce meno pronunciate. I miniescavatori sono anche una scelta migliore per spostarsi in spazi ristretti, rendendoli macchinari preziosi per i cantieri in aree residenziali o urbane. Inoltre, i miniescavatori offrono una maggiore precisione per lo scavo dove ci sono linee di servizio o tubi nelle immediate vicinanze che devono essere lasciati intatti.

Alcuni lavori per cui vengono utilizzati i miniescavatori includono:

  • Lavori al chiuso
  • Riparazioni di condotte fognarie
  • Piccoli progetti dimostrativi
  • Spazzaneve
  • Paesaggistica
  • Installazione vasca idromassaggio, piscina e laghetto
  • Movimentazione materiali
  • Rimozione di ceppi
  • Scavi sotterranei

2. Escavatori piccoli

Gli escavatori piccoli, detti anche escavatori compatti, sono ancora in miniatura rispetto agli escavatori standard, ma sono più grandi dei miniescavatori. I modelli di escavatori all'estremità più grande della categoria piccola possono essere definiti midi excavator. 

Ogni produttore ha le proprie designazioni quando si tratta di classi di dimensioni. Per Caterpillar gli escavatori di piccole dimensioni pesano meno di 32 tonnellate. Alcune persone preferiscono questo escavatore di dimensioni ridotte ai mini poiché offre ancora molti degli stessi vantaggi fornendo un po 'più di potenza e capacità. 

Una delle differenze principali consiste nella quantità di potenza del motore nei miniescavatori e nei piccoli escavatori. Mentre i miniescavatori più piccoli offrono una potenza simile a quella di un tosaerba con operatore a bordo residenziale, i piccoli escavatori possono avere una potenza fino a 130 nel strato carburato dei modelli di escavatore Cat di piccole dimensioni. La quantità di potenza offerta da un escavatore influisce direttamente sulla velocità di marcia, riempimento e scavo. I piccoli escavatori possono inoltre offrire uno sbraccio maggiore rispetto ai modelli mini.

Gli escavatori di piccole dimensioni funzionano bene per gli stessi lavori dei mini, come l'architettura paesaggistica e l'installazione di piscine, ma sono una scelta migliore quando il lavoro richiede più potenza, sbraccio e capacità della benna.

3. Escavatori medi 

Alcuni escavatori caduta nella categoria principale di dimensioni standard, medie o medie. Questi sono alcuni dei modelli di escavatori più versatili sul mercato. Sono comunque abbastanza mobili in cantiere pur offrendo potenza, sbraccio e profondità di scavo superiori, rendendoli adatti a una gamma più ampia di applicazioni. Dispongono inoltre dell'idraulica necessaria per molte attrezzature, che ne aumenta la versatilità.

 Cat modelli di media escavatore variano in peso operativo da poco meno di 22 tonnellate metriche a circa 38 tonnellate. Queste dimensioni maggiori indicano che gli escavatori medi sono più adatti per cantieri più grandi. Tuttavia, alcuni modelli standard offrono ancora un ingombro relativamente ridotto e l'opzione per un'oscillazione della coda bassa o addirittura nulla. 

Il peso maggiore significa che questi escavatori possono strappare un po' il terreno se vengono utilizzati su terreni morbidi o siti finiti. All'estremità più pesante della categoria standard, gli escavatori possono essere più difficili da immagazzinare e trasportare, quindi alcune aziende edili potrebbero preferire escavatori di medie dimensioni più piccoli.

Mentre i miniescavatori e gli escavatori compatti sono molto diffusi nei progetti più piccoli, gli escavatori medi sono più diffusi nel settore edile. Soprattutto considerando tutte le attrezzature che è possibile utilizzare, gli escavatori standard sono strumenti preziosi per un'ampia gamma di impieghi gravosi/impieghi pesanti, tra cui:

  • Lavori di pubblica utilità
  • Scavo di fossati
  • Demolizione
  • Rimozione dei detriti
  • Costruzione di strade e ponti
  • Costruzione di edifici

4. Escavatori di grandi dimensioni

Gli escavatori più grandi possono pesare oltre 90 tonnellate. Questi cavalli di battaglia industriali non sono agili come i modelli più piccoli, ma ciò che manca loro in termini di mobilità, lo compensano con le prestazioni di impieghi gravosi/impieghi pesanti. Gli escavatori grandi Cat offrono potenza, velocità ed efficienza dei consumi.

Gli escavatori di grandi dimensioni non sono privi di potenziali svantaggi. Per le loro dimensioni e il loro peso, il trasporto di escavatori di grandi dimensioni richiede un rimorchio o un camion di grandi dimensioni. Questi escavatori, inoltre, danneggiano maggiormente il terreno, motivo per cui non vengono utilizzati nei cantieri finiti. Le loro grandi dimensioni significano che non li troverai nemmeno nelle aree urbane o residenziali. Gli escavatori più grandi tendono ad avere un maggiore ingombro di rotazione poiché necessitano di più contrappeso per rimanere bilanciati, quindi non sono una buona scelta per le manovre strette.

Le complicazioni che derivano da un macchinario più grande valgono la pena se hai bisogno di qualcosa che ti aiuti con progetti di scavo su larga scala. Gli escavatori di grandi dimensioni sono ideali per applicazioni industriali o commerciali. Alcuni esempi dei lavori difficili che queste enormi macchine possono affrontare includono:

  • Demolizione su larga scala
  • Caricamento dumper
  • Progetti di edilizia commerciale
  • Scavo di fondamenta per edifici commerciali
  • Movimentazione terra su larga scala
  • Scavi in miniera
  • Installazione tubazioni
Di che dimensioni ho bisogno?

Una parte importante del confronto delle dimensioni degli escavatori è la comprensione delle proprie esigenze e parametri di scavo. Ci sono diversi fattori importanti che dovresti considerare per aiutarti a noleggiare l'escavatore giusto per un particolare lavoro. Diamo un'occhiata a ciascuno di questi fattori in modo da poter prendere una decisione informata. Ricorda che all'interno di ogni categoria di dimensioni, probabilmente troverai più modelli tra cui scegliere, in modo da poter individuare ulteriormente la tua macchina ideale.

1. Vincoli del cantiere

Innanzitutto, è necessario considerare il cantiere in cui si lavorerà, in particolare per quanto riguarda i vincoli di terreno e di spazio. Conoscere questi fattori vi aiuterà a determinare le dimensioni e il livello di precisione di cui avete bisogno da un escavatore. Se lavori su terreni morbidi o su superfici finite come marciapiedi e parcheggi, dovresti optare per modelli di escavatori più leggeri che non infliggono danni. 

Dovresti anche scegliere tra modelli più piccoli se il tuo cantiere è piccolo o presenta ostacoli o pericoli da evitare, come alberi o edifici vicini. Per aggirare questi ostacoli è necessario un escavatore con mobilità adeguata e ingombro di rotazione ridotto o nullo. Se ci sono tubi sotterranei e linee di servizio che devi evitare, una benna più piccola con più precisione è la cosa migliore.

Se il tuo lavoro si svolgerà in un'area più ampia e aperta dove compattezza, delicatezza e manovrabilità non sono preoccupazioni primarie, sei libero di scegliere tra modelli più grandi che potrebbero essere più adatti al lavoro da svolgere. Un escavatore più grande consente di attraversare più rapidamente il grande cantiere e di gestire i lavori su larga scala in modo più efficiente.

2. Requisiti di stoccaggio e trasporto

Altri fattori da considerare sono i requisiti di stoccaggio e trasporto che variano da dimensione a taglia. Se non disponete di molto spazio di stoccaggio o avete bisogno di macchinari facilmente spostabili da un cantiere all'altro, prendete in considerazione i miniescavatori e gli escavatori compatti. 

Gli escavatori più facili da trasportare sono quelli abbastanza piccoli da poter essere trasportati con un dumper di Classe 1 o Classe 2. In molti stati, il conducente non ha nemmeno bisogno di una patente di guida commerciale (CDL) per guidare uno di questi camion. Il trasporto di un escavatore più grande è un'operazione più complessa che in genere richiede un rimorchio a pianale largo e configurazioni di carico di grandi dimensioni.

In termini di spazio di archiviazione, il mini escavatore più piccolo occuperà solo circa 2 piedi e mezzo di larghezza e 5 piedi di altezza, rendendo queste macchine qualcosa che potresti inserire in un capannone o in un altro piccolo stabilimento di stoccaggio. In netto contrasto, gli escavatori più grandi richiedono ampi spazi di stoccaggio con soffitti o coperture alti più di 12 piedi.

Gli escavatori più piccoli sono chiaramente più facili da riporre e trasportare, ma ciò non significa che siano sempre la scelta migliore. Gli escavatori più grandi sono una scelta migliore o una necessità in alcuni casi se il progetto richiede più potenza e capacità. Vale anche la pena notare che i problemi di stoccaggio e trasporto sono molto meno importanti quando si noleggiano attrezzature a breve termine. 

3. Capacità necessarie

Una delle considerazioni più importanti riguarda le attività che l'escavatore deve gestire sul lavoro. Di cosa deve essere capace il tuo escavatore in termini di scavo, carico, sollevamento e altre attività? Nel confrontare gli escavatori, considerare le seguenti caratteristiche tecniche, che differiscono da un modello all'altro:

  • Profondità di scavo: a quale profondità deve arrivare l'escavatore durante lo scavo? La profondità di scavo è una specifica chiave che è possibile controllare facilmente osservando qualsiasi modello di escavatore. La profondità di scavo è generalmente legata alle dimensioni dell'escavatore: gli escavatori più piccoli sono sufficienti per scavare piccole buche per l'abbellimento del paesaggio e altre applicazioni leggere, mentre gli escavatori più grandi sono in grado di scavare buche molto più profonde per una varietà di applicazioni.
  • Sbraccio: dovresti considerare anche lo sbraccio di un escavatore. Lo sbraccio del braccio indica fino a che punto un escavatore può scavare mentre è fermo. Una maggiore portata significa una migliore accessibilità, necessaria in alcune situazioni. Tuttavia, può anche significare un ciclo di scavo più lento. Gli escavatori con il maggior sbraccio sono noti come escavatori a sbraccio lungo e sono dotati di un braccio e un avambraccio estesi. 
  • Capacità di sollevamento: se si utilizza l'escavatore per la movimentazione materiali, il movimento terra o il carico e lo scarico di materiali, è necessario prestare attenzione alla capacità di sollevamento e di carico. Il sollevamento è importante per determinare se l'escavatore è in grado di depositare i materiali nella parte posteriore di un autocarro con cassone ribaltabile o ovunque sia necessario depositarli. 
  • Capacità di carico: la capacità di carico indica la quantità di materiale che è possibile spostare contemporaneamente, con un impatto notevole sul tempo necessario per completare un lavoro. La quantità di materiale dipende sia dal volume che dal peso. Il peso che è possibile sollevare dipende in gran parte dal sistema di contrappeso, che mantiene stabile l'escavatore durante il sollevamento di un carico. Tenere presente che è possibile collegare diverse benne in grado di HOLD (mantenimento) di più, se necessario, purché l'escavatore supporti queste attrezzature. 
  • Configurazioni delle attrezzature: gli escavatori diventano ancora più versatili se vengono dotati di diverse attrezzature. Le dimensioni e il modello dell'escavatore e le sue capacità idrauliche determinano le attrezzature da utilizzare. Oltre alle benne, altri tipi di attrezzature includono trivelle, martelli, ripper e altro ancora.

4. Bilancio

Un'altra preoccupazione pratica di cui devi tenere conto è il tuo budget. In genere, più grande è l'escavatore, maggiore è il prezzo. Anche i costi di esercizio saranno più alti. Ciò significa che noleggiare un escavatore più grande è un investimento più serio rispetto a uno più piccolo, quindi se è eccessivo per le tue esigenze, non otterrai il ritorno sull'investimento (ROI) che altrimenti otterresti con un'opzione leggermente più conveniente che può comunque portare a termine il lavoro. 

Il budget tende a essere più preoccupante quando si acquista un escavatore. In questi casi, oltre al prezzo di acquisto iniziale, è necessario tenere conto dei costi di stoccaggio, manutenzione e trasporto. Questo è uno dei motivi per cui noleggiare è una mossa intelligente quando si deve svolgere un lavoro che richiede un escavatore di grandi dimensioni.

Altre caratteristiche da considerare nella scelta di un escavatore

Le dimensioni non sono l'unico elemento che distingue un escavatore da un altro. Ci sono tutta una serie di caratteristiche che distinguono alcuni produttori l'uno dall'altro e che distinguono i singoli modelli. Ad esempio, alcuni modelli di escavatori sono progettati per essere ergonomici in modo da essere più comodi e facili da usare per il conducente. Caratteristiche come i comandi a joystick regolabili possono rendere il funzionamento più semplice e intuitivo.

Un altro aspetto da considerare è lo stile del carro. La maggior parte degli escavatori funziona su cingoli, con alcuni modelli più piccoli dotati di cingoli in gomma e quelli più grandi dotati di cingoli in acciaio. È fondamentale che i cingoli di un escavatore cingolato siano durevoli e adatti all'applicazione. Puoi anche trovare alcuni escavatori gommati sul mercato, che sono opzioni più rispettose della strada. 

Perché i requisiti di dimensione rendono l'affitto un'opzione valida

Quando si prendono in considerazione diversi escavatori, la questione se sia il caso di acquistare o noleggiare è fondamentale. Entrambe queste opzioni meritano di essere prese in considerazione in alcuni casi, ma scoprirai che il noleggio ti consente di individuare esattamente l'escavatore di cui hai bisogno per un particolare lavoro, mentre l'acquisto ti costringe a scegliere la versatilità con una macchina che potrebbe non essere l'ideale per alcuni lavori. 

Al momento dell'acquisto, devi scegliere un escavatore abbastanza versatile da funzionare per tutte le applicazioni, o almeno per la maggior parte delle applicazioni per cui pianifichi di utilizzarlo. Se acquisti un escavatore troppo grande o troppo piccolo per molti dei tuoi lavori, finirà per raccogliere polvere e accumulare fatture di stoccaggio e manutenzione senza aiutarti a ottenere un buon ritorno sul tuo investimento. L'acquisto è la scelta giusta quando sei sicuro di poter utilizzare un escavatore più e più volte per una varietà di lavori. 

Le aziende abbastanza grandi possono scegliere di acquistare escavatori di due o più dimensioni per la loro flotta. Questa sarebbe la mossa giusta se avrai regolarmente bisogno di un mini o compatto escavatore per determinate attività e avrai anche spesso bisogno di un escavatore standard o anche grande per altre attività. In molti casi, tuttavia, la scelta giusta è acquistare il modello di escavatore che sai che utilizzerai molto e noleggiare modelli più piccoli o più grandi se ti imbatti in lavori che richiedono qualcosa che il tuo escavatore non può offrire. 

Il noleggio è l'ideale quando hai bisogno temporaneamente di un determinato modello di escavatore. Anche se sai che avrai bisogno della stessa dimensione in futuro, l'affitto è comunque più conveniente se la tua necessità è poco frequente. Il noleggio ti evita di fare un grande investimento iniziale oltre alle responsabilità e ai costi associati allo stoccaggio, al trasporto e alla manutenzione. Inoltre, il noleggio ti dà l'opportunità di provare l'attrezzatura prima di decidere se desideri o meno effettuare un acquisto.

Escavatori a noleggio da Cat Rentals℠

Quando hai bisogno di un escavatore che ti aiuti a portare a termine il lavoro nel modo giusto e puntuale, Cat Rentals è qui per aiutarti. Cat Rentals è una rete internazionale con oltre 1.300 sedi e il più ampio inventario di escavatori Cat a noleggio che si possano trovare.

Quando collabori con Cat Rentals, avrai accesso all'ampia inventario di attrezzature pesanti di un dealer, inclusi i noleggi di escavatore e le  attrezzature attrezzatura per aiutarti a ottenere il massimo dalle tue attrezzature. Gli escavatori dei nostri dealer sono dotati di tutte le funzionalità necessarie e sono ben mantenuti. Noleggia tutto ciò di cui hai bisogno da chi fa tutto ciò che serve oggi.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido
Noleggio escavatori
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie