Quando noleggiare attrezzature per l'edilizia invece di acquistarle
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

La scelta tra il noleggio e l'acquisto di attrezzature per l'edilizia influisce su tutto, dai costi di esercizio alla flessibilità della flotta. Nessuna risposta univoca funziona per ogni azienda. Alcuni appaltatori traggono vantaggio dalla proprietà; altri risparmiano denaro e riducono lo stress affittando. Questa guida delinea 10 considerazioni chiave per aiutarti a decidere se l'affitto o l'acquisto è l'opzione migliore per la tua azienda.

10 considerazioni per decidere se noleggiare o acquistare
1. Quanti soldi puoi spendere in anticipo?

L'acquisto di attrezzature può richiedere un capitale iniziale significativo. Il noleggio riduce i costi iniziali offrendo al contempo accesso a macchine affidabili. Quando affitti, eviti anche di pagare premi assicurativi e spese di manutenzione, liberando capitale circolante per altre priorità come personale o materiali.

2. Per quanto tempo avrai bisogno dell'attrezzatura?

Se hai bisogno di una macchina solo per sei mesi o meno, il noleggio è di solito l'opzione più conveniente. L'acquisto per progetti a breve termine raramente offre un ritorno positivo sull'investimento. Con contratti flessibili, puoi affittare al giorno, alla settimana o al mese.

3. Vuoi provare prima l'attrezzatura nel tuo cantiere?

Il noleggio ti consente di testare diversi modelli e dimensioni prima dell'acquisto. Utilizzate i periodi di noleggio per raccogliere il feedback dei vostri equipaggi sulle macchine più idonee. Questo approccio "prova prima dell'acquisto" aiuta a garantire che gli investimenti a lungo termine siano adatti alle tue operazioni.

4. Vuoi evitare manutenzione e riparazioni?

Possedere un'attrezzatura significa coprire i costi di manutenzione, riparazione e fermo macchina. I contratti di noleggio in genere includono assistenza e supporto in modo che tu possa concentrarti sul rispetto delle scadenze del progetto anziché sul lavoro in officina.

5. Hai spazio di archiviazione adeguato?

Le attrezzature pesanti necessitano di un deposito sicuro per proteggerle dalle intemperie e dai furti. Il noleggio elimina i problemi di stoccaggio fuori stagione poiché le macchine vengono restituite al fornitore.

6. Desiderate più opzioni di equipaggiamento?

Il noleggio vi dà accesso a una varietà di macchine più ampia di quella che la maggior parte delle flotte può permettersi di possedere. Su richiesta sono disponibili strumenti stagionali o specializzati, come frese da neve e rimorchi per acqua.

7. Vuoi utilizzare i modelli più recenti?

La tecnologia nelle attrezzature per l'edilizia si evolve rapidamente. Il noleggio consente di accedere ai modelli più recenti con funzionalità come la tecnologia Cat® Grade, che automatizza le attività di livellamento e migliora la precisione. Puoi provare nuove tecnologie prima di impegnarti in un acquisto.

8. Lavori in luoghi distanti o multipli?

Il trasporto di attrezzature di proprietà su lunghe distanze può essere costoso. Il noleggio in locale vicino al cantiere riduce i costi logistici e garantisce che le macchine siano pronte all'arrivo. Se gestisci più siti, il noleggio può anche evitare tempi di fermo mentre le squadre attendono che le attrezzature vengano spostate.

9. Quanto utilizzerai l'attrezzatura?

Il tasso di utilizzo è un fattore importante. Stimare quanti giorni si utilizzeranno la macchina in sei mesi. Se è meno del 40% delle volte, l'affitto è in genere più economico. Tra il 40% e il 65%, considera altri fattori prima di decidere. Al di sopra del 65%, l'acquisto può avere senso.

10. Vuoi espanderti senza grandi impegni?

Il noleggio semplifica l'aumento o la riduzione della flotta in base alla domanda. Se ti aggiudica un contratto che richiede macchine aggiuntive, il noleggio ti consente un accesso rapido senza debiti a lungo termine o responsabilità di proprietà.

Domande frequenti sul noleggio e l'acquisto di attrezzature per l'edilizia
È più economico noleggiare o acquistare attrezzature per l'edilizia?

Dipende dall'uso che se ne fa. Il noleggio è più economico per esigenze a breve termine o stagionali, mentre l'acquisto può essere conveniente per macchine con tassi di utilizzo elevati.

Qual è un buon tasso di utilizzo per l'acquisto? 

Se si utilizza un'attrezzatura per più del 65% del tempo, l'acquisto spesso ha più senso dal punto di vista finanziario. Per un utilizzo inferiore, il noleggio è di solito la scelta migliore.

Perché le piccole imprese dovrebbero affittare invece di acquistare?

L'affitto riduce i costi iniziali, fornisce l'accesso a modelli più recenti e consente alle piccole imprese di rimanere competitive senza indebitarsi.

Noleggia attrezzature da Cat Rentals℠

Se queste considerazioni corrispondono alla tua situazione, l'affitto potrebbe essere la scelta giusta. Cat Rentals fornisce soluzioni di attrezzature di Caterpillar e di altri 70 marchi affidabili. Trova la sede più vicina, scopri di più su quando noleggiare o richiedi un preventivo rapido.

Trova un noleggio Cat vicino a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie