Come pianificare un budget per un progetto di costruzione
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Ogni costruzione di successo inizia con un piano e questo include un budget chiaro. Dalla pianificazione delle tappe fondamentali del progetto alla scelta di un appaltatore informazioni generali, la definizione di numeri realistici ti aiuta a rispettare i tempi, evitare sorprese e mantenere allineate tutte le parti interessate.

Perché hai bisogno di un budget di costruzione?

Un budget di costruzione fa molto di più che sommare i costi. Determina la velocità con cui viene svolto il lavoro, il tipo di talento che assumi e quali tecnologie o attrezzature puoi utilizzare. Un budget ben pianificato mantiene alta la produttività e l'efficienza e tiene sotto controllo i costi generali, fornendo al contempo una roadmap finanziaria che rassicura clienti, investitori e partner che il tuo progetto è impostato per il successo.

Quali costi dovresti aspettarti?

Gli appaltatori spesso raggruppano le spese in costi hard e soft:

I costi soft rappresentano in genere il 30% del budget e includono servizi come permessi, progetti, assicurazioni e attività post-costruzione. Possono variare a seconda della posizione e dell'ambito.

I costi rigidi assorbono circa il 70% del budget di un progetto di costruzione. Coprono elementi tangibili come materiali da costruzione, manodopera e attrezzature. Puoi pensare ai tuoi costi in termini di hard rispetto a soft per vedere dove hai il controllo e dove hai bisogno di flessibilità. 

Ecco le principali categorie da preventivare, con esempi per renderlo più concreto:

  • Costi immobiliari: questi costi variano e comprendono l'acquisto di terreni, le spese immobiliari, i finanziamenti e le tasse. Il terreno può richiedere fino al 60% del budget a seconda della posizione.
  • Servizi professionali e permessi: includono architettura, design, rilievi, test ambientali e ingegneria. Gli ingegneri civili abilitati forniscono approvazioni critiche. Piani accurati riducono il superamento dei costi.
  • Manodopera: copre salari, benefici, assicurazioni e subappalti. L'assunzione di subappaltatori qualificati o la gestione delle proprie squadre influisce sui prezzi. La manodopera edile è difficile da prevedere, ma migliorare la produttività della manodopera aiuta a controllare i costi. 
  • Materiali: dagli elementi di preparazione del sito come tubi e pavimentazione agli elementi della struttura come intelaiatura, copertura, isolamento, porte e finiture. I costi dei materiali rappresentano in genere la parte più consistente di qualsiasi budget.
  • Attrezzature e strumenti: molti appaltatori noleggiano le loro attrezzature per evitare costi iniziali elevati. Budget per canoni di noleggio, consegna, carburante e costi di esercizio. Valuta la possibilità di noleggiare attrezzature e strumenti pesanti per mantenere flessibili i costi.
  • Assicurazioni, utenze e tasse: Considera la copertura della responsabilità, il gas, l'acqua, gli allacciamenti fognari e la pianificazione del finanziamento della costruzione in corso.
Come scegliere l'attrezzatura giusta senza sforare il budget?

L'attrezzatura è una delle variabili più importanti. L'acquisto comporta elevati costi di capitale e di manutenzione, mentre i noleggi offrono la flessibilità di scalare. Per il lavoro stagionale o per esigenze a breve termine, il noleggio è spesso la scelta più intelligente. Con il noleggio di attrezzature e attrezzi pesanti, Cat Rentals℠ ti consente di adattare facilmente le macchine al tuo carico di lavoro e al tuo budget.

Quanto dovresti mettere da parte per gli imprevisti?

Anche i piani migliori devono affrontare cambiamenti: aggiustamenti dell'ambito, aggiornamenti del design, guasti alle apparecchiature o condizioni meteorologiche impreviste. Ecco perché gli esperti consigliano una voce di emergenza. Un fondo di emergenza sicuro è circa il 3-10% del tuo budget e ti protegge dai ritardi senza impegnare troppi soldi.

Pensa alla contingenza come a un'assicurazione per il tuo budget: mantiene i progetti in movimento quando si verificano sorprese. Alcuni progetti possono anche accantonare fino al 20% se i rischi sono elevati.

Come puoi mantenere il progetto in carreggiata finanziariamente?

Il budget non è un compito una tantum. Tieni traccia dei costi settimanalmente, confrontali con il tuo programma originale e regolali rapidamente. Il monitoraggio delle spese insieme alle tappe fondamentali migliora la produttività e l'efficienza e tiene sotto controllo i costi generali. Strumenti semplici come fogli di calcolo o software di gestione dei progetti aiutano a individuare tempestivamente i problemi.

Gli aggiornamenti regolari creano anche fiducia con clienti e partner poiché tutti possono vedere come si sta comportando il progetto rispetto al budget.

Dove è possibile ottenere aiuto per la definizione del budget e delle attrezzature?

Il budget può essere complesso, ma non devi gestirlo da solo. Cat Rentals offre attrezzature, consulenza e contratti di noleggio flessibili per aiutarvi a piano in modo efficace. Trova i prodotti Cat Rental più vicini a te per metterti in contatto con il tuo dealer locale ed esplorare le opzioni.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido

Scopri come calcolare il costo del tuo prossimo lavoro di ristrutturazione e come Cat Rentals può aiutarti a ridurre tali costi.

Leggi di più

Le attrezzature a noleggio sono spesso un'ottima scelta per le aziende che desiderano risparmiare sui costi e migliorare la propria situazione finanziaria. Scopri di più con Cat Rentals.

Leggi di più

Scopri come trovare altri progetti e prepararti per il processo di offerta con la nostra guida alle offerte di costruzione. Impara subito con Cat Rentals.

Leggi di più

Se stai cercando di aggiungere attrezzature per l'edilizia alla tua flotta, il finanziamento è un metodo di pagamento flessibile che ti aiuta a mitigare il rischio finanziario. Scopri di più.

Leggi di più
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie