7 modi per ridurre i costi di progetto senza tagliare la qualità
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

I professionisti dell'edilizia mirano sempre a completare i lavori in tempo e nel rispetto del budget. A volte può essere una sfida completare un compito entro una determinata scadenza, ma è essenziale che il tuo team segua una linea d'azione senza prendere scorciatoie. Fortunatamente, l'analisi del tuo attuale processo per iniziare un incarico può evidenziare alcune modifiche che puoi apportare per risparmiare denaro.

Ecco alcuni suggerimenti su come ridurre i costi del progetto senza tagliare la qualità:

1. Assumi i migliori lavoratori

La qualità della tua forza lavoro può fare la differenza tra un lavoro che procede senza intoppi o uno che è pieno di problemi e è in ritardo. Uno dei modi più efficaci per ridurre i costi del progetto di costruzione è quello di controllare attentamente i potenziali membri dell'equipaggio durante il processo di assunzione. 

Conduci controlli completi dei precedenti e contatta i precedenti datori di lavoro per saperne di più sulla qualità del lavoro dei candidati e su altre aree cruciali come la frequenza e la capacità di funzionare come parte di un team. Verifichi anche che abbia soddisfatto i requisiti di licenza necessari, se applicabile. 

Potrebbe essere necessario pagare salari più alti ai lavoratori più qualificati e sostenere costi di assunzione aggiuntivi. Tuttavia, una migliore lavorazione artigianale, una maggiore produttività e tempi di completamento del progetto ridotti dovrebbero più che compensare queste spese. 

2. Dai priorità alla formazione dei dipendenti

Sessioni di formazione approfondite sono fondamentali per mantenere la sicurezza e l'efficienza. I decisori spesso dimenticano che i team possono utilizzare le risorse a loro disposizione solo se sanno come utilizzarle correttamente. Consentire a una persona di utilizzare macchinari senza formazione è pericoloso e potrebbe causare danni costosi o multe.

A seconda dell'attività e dell'attrezzatura, i programmi di formazione dei dipendenti richiedono da poche ore a meno di una settimana per essere completati. Rimanere aggiornati sulle qualifiche dei dipendenti ti consente di delegare con sicurezza i compiti e creare un ambiente in cui si verificano pochi errori umani. 

Iscrivere i lavoratori ai corsi di formazione è fondamentale per garantire la sicurezza del cantiere, oltre che un modo eccellente per limitare errori costosi che conduttore riparazioni della flotta e sprechi di materiali.

3. Fornire strumenti di alta qualità

Anche i lavoratori più qualificati ed esperti hanno bisogno dell'attrezzatura giusta per prestazioni ottimali. Dopo aver assunto e formato le vostre squadre e averle pronte a mettersi al lavoro, assicuratevi che dispongano degli strumenti migliori per il lavoro. Scegliete prodotti di qualità in grado di resistere ai rigori di un uso intensivo in condizioni difficili. Chiedi ai responsabili del personale di verificare che ognuno stia utilizzando lo strumento appropriato per un'applicazione specifica.

Inoltre, implementa rigorose misure di sicurezza per proteggere gli strumenti quando non sono in uso. Mettere in sicurezza un'area in cantiere dove poter chiudere a chiave l'attrezzatura alla fine della giornata. Non lasciare che i lavoratori portino a casa oggetti che non appartengono a loro. 

4. Acquista materiali da costruzione all'ingrosso

I project manager sono incaricati di ordinare le forniture che le squadre utilizzeranno per costruire una struttura. Se sai che la tua attività utilizza spesso fogli di legno, chiodi, ferramenta, cemento o aggregati specifici, confronta i prezzi dei grossisti e considera l'acquisto all'ingrosso. Avere un'offerta in eccesso di materiali di cui hai bisogno frequentemente aiuta ad accelerare la costruzione e ridurre i costi. Questa pratica ti consente anche di evitare le spese di spedizione ripetute.

L'acquisto di materie prime da un rivenditore all'ingrosso ti darà il costo unitario più basso. Prima di acquistare all'ingrosso, assicurati di avere un posto sicuro dove riporre le tue merci in modo che rimangano in ottime condizioni.

5. Migliorare le pratiche in cantiere

Date un'occhiata più da vicino ai processi e alle procedure in cantiere. Potresti essere sorpreso di quanti tempi, manodopera, materiali e risorse puoi ridurre e di quanti soldi può farti risparmiare.

L'implementazione di solide pratiche di gestione del sito inizia con l'assunzione di project manager competenti che supervisioneranno da vicino i tuoi lavoratori e monitoreranno le loro attività. Questi professionisti dovrebbero possedere eccezionali capacità comunicative e avere la capacità di fissare obiettivi per ogni membro dell'equipaggio e assicurarsi che li raggiungano. 

Un altro modo per ridurre le spese del cantiere è adottare procedure di costruzione snella. Queste metodologie possono ottimizzare i tuoi processi riducendo significativamente gli sprechi.

6. Utilizzare la tecnologia

Sfruttare l'evoluzione delle tecnologie di costruzione è un altro modo eccellente per ridurre i costi dei progetti di costruzione. Prendi in considerazione l'idea di investire in innovazioni come i droni che forniscono immagini dall'alto del cantiere per assistere nella pianificazione e monitorare l'avanzamento dei lavori. Esistono robot in grado di aumentare la precisione dei rilievi topografici ed eseguire altre attività automatizzate per ridurre al minimo i costosi errori umani.

7. Noleggia attrezzature adeguate per il lavoro

I professionisti alla ricerca di modi per risparmiare su un progetto di costruzione devono pensare alla loro flotta attuale. Il vostro team è attrezzato per affrontare il compito da svolgere? Il noleggio di macchine da una fonte affidabile come Cat Rentals℠ ti consente di piano nuove opportunità senza l'impegno di un investimento a lungo termine.

Non tutte le aziende desiderano possedere le proprie attrezzature. Che si tratti di scavo o demolizione, il noleggio offre la flessibilità di acquistare macchine in base a un contratto che soddisfa le proprie esigenze. Cat Rentals ha oltre 1.300 sedi in tutto il mondo. Collaborando con il tuo dealer locale, la tua impresa edile può trarre vantaggio da:

  • Macchine sottoposte a manutenzione regolare da parte di tecnici esperti.
  • Consegna degli ordini direttamente al tuo sito.
  • Contratti di noleggio a breve o lungo termine.
  • Accesso alla tecnologia più recente per il tuo settore.
Sfoglia Cat Rentals℠ per il noleggio di attrezzature leader del settore

Cat Rentals ti presenta macchine a noleggio di oltre 70 marchi diversi. Tutte le nostre offerte sono organizzate per categoria in modo da poter trovare le macchine a noleggio adatte alle tue applicazioni. Trova un dealer nella tua zona per vedere l'attrezzatura di persona.

Chiama gli esperti al numero 1-800-RENT-CAT per i dettagli sui nostri prodotti. Puoi anche compilare un modulo online per ricevere un preventivo sulla macchina di cui hai bisogno.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie