5 consigli per l'assunzione di operai edili
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Trovare la persona giusta per un lavoro, soprattutto quando si lavora in un settore impegnativo come l'edilizia, è una grande responsabilità. Per assumere operatori di attrezzature, è necessario trovare persone motivate, sicure di sé, desiderose di imparare e dotate di tutte le qualifiche necessarie. Mentre trovare il talento giusto nel mercato attuale può richiedere tempo e impegno, è possibile quando si impiegano le giuste strategie. L'utilizzo di questi suggerimenti per l'assunzione di operai edili potrebbe essere il tuo biglietto per trovare nuovi dipendenti competenti.

1. CREA UNA CHIARA DESCRIZIONE DEL LAVORO

Il primo passo nell'assunzione di operai edili è determinare ciò che vuoi in un dipendente e metterlo in un formato conciso e leggibile. La descrizione del tuo lavoro può includere le responsabilità del dipendente, le qualifiche che deve avere, i vantaggi che riceverà e altro ancora. Mantenerla breve e diretta è la migliore politica.

Dopo aver creato una descrizione del lavoro e un annuncio adeguati, dovrai iniziare a pubblicarlo nei database di assunzione di lavoro dove i lavoratori edili lo vedranno. Ci sono molte bacheche di lavoro online per aiutarti a iniziare.

2. CHIEDI REFERENZE

I tuoi attuali dipendenti conoscono altri operai edili che potrebbero essere buoni candidati per il lavoro? In tal caso, l'utilizzo di referral per trovare nuove persone potrebbe essere il tuo biglietto per reclutare talenti affidabili.

A volte, i referral possono condurre ad assunzioni eccellenti per la tua azienda. Puoi persino sviluppare un programma di referral e offrire incentivi agli attuali dipendenti che indirizzano potenziali candidati nella tua direzione. I lavoratori affidabili spesso indirizzano candidati di lavoro affidabili.

3. APPROFITTA DELLE REFERENZE

Può essere difficile determinare se un candidato è adatto per il lavoro solo in base alla sua candidatura. Sebbene le interviste possano giocare un ruolo importante in questo processo, rivelano solo un piccolo segmento della storia. Condurre un'intervista non è certo un modo affidabile per giudicare il carattere, la responsabilità e l'integrità.

Mentre esaminate le candidature di lavoro, tenete a mente le referenze. Le referenze personali e professionali possono fornire una visione più chiara di ciascun candidato da più prospettive. Questo può darti maggiori informazioni sui candidati e migliorare le tue capacità di gestione aziendale.

4. PENSA A LUNGO TERMINE

Assumere operai edili è qualcosa di più che portare a termine il lavoro oggi. Si tratta di portare a termine il lavoro domani, la prossima settimana, il prossimo anno e oltre, rimanendo competitivi in un settore in continua evoluzione. È importante pensare al quadro generale quando si assumono nuovi dipendenti. Sono in linea con i tuoi obiettivi a lungo termine? Sono in grado di adattarsi ai cambiamenti?

Prendi in considerazione la possibilità di perfezionare il tuo processo di assunzione sviluppando un programma semplificato o un piano di reclutamento dei talenti. Questo sistema ti garantirà una crescita costante e ti impegnerai per migliorare, che è essenziale nel settore delle costruzioni.

5. Offri incentivi interessanti ai lavoratori più giovani

Man mano che sempre più vecchie generazioni di lavoratori edili iniziano ad andare in pensione, la necessità di nuovi lavoratori continuerà ad aumentare. Gli effetti di questa carenza di manodopera si stanno già manifestando in ritardi nei progetti e disponibilità limitata. Man mano che sempre più membri della Generazione Z, o nati tra il 1997 e il 2012, iniziano a entrare nel mondo del lavoro, molte imprese edili hanno lanciato iniziative orientate al reclutamento di questi giovani lavoratori. 

Nonostante questi sforzi e le numerose offerte di lavoro disponibili, un sondaggio del 2021 condotto da Cat Rentals℠ sulla Generazione Z  ha rivelato che meno del 2% sta seriamente prendendo in considerazione una carriera nel settore delle costruzioni. La mancanza di interesse da parte di oltre l'80% dei partecipanti al sondaggio potrebbe derivare dalle attuali percezioni negative del settore delle costruzioni. Per assumere con successo i lavoratori della Generazione Z per i lavori di costruzione, le aziende devono cambiare le loro strategie di reclutamento per attirare questa coorte di età. 

Molti lavoratori della Gen Z hanno trascorso la maggior parte della loro infanzia a guardare i loro genitori della Generazione X lottare con l'instabilità finanziaria dopo la recessione del 2008. Di conseguenza, molti di questi giovani lavoratori sono alla ricerca di lavori stabili con uno stipendio vivibile, benefici e opportunità di avanzamento. Offrendo ai lavoratori della Generazione Z forti incentivi ad assumere e rimanere con la tua impresa edile, costruirai una forza lavoro di dipendenti fedeli che lavoreranno sodo per avanzare nella loro carriera. 

La Generazione Z è una generazione socialmente consapevole, quindi i membri di questo gruppo vogliono lavorare per aziende che condividono i loro obiettivi di cambiamento positivo. Le imprese edili che evidenziano programmi di responsabilità aziendale come il volontariato o la costruzione e la ristrutturazione delle comunità locali avranno più successo nel reclutare lavoratori più giovani. Impegnarsi con i lavoratori della Gen Z il prima possibile promuoverà un interesse duraturo che aiuterà questi giovani professionisti a diventare una presenza potente nel settore delle costruzioni.

Gen-Z nei risultati di studi sulle costruzioni
SFOGLIA IL NOSTRO INVENTARIO NOLEGGI

Una forza lavoro di alta qualità merita soluzioni di attrezzature di alto livello. Cat Rentals può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi sia a breve che a lungo termine, quindi sfoglia la nostra selezione di attrezzature per l'edilizia per saperne di più. Per richiedere un preventivo o porre domande, contattaci al numero 1-800-RENT-CAT oggi stesso e noleggia tutto ciò di cui hai bisogno dalle persone che fanno tutto il necessario.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie