Choisir la pelle hydraulique de location de taille adaptée à votre projet
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Une pelle hydraulique est un élément de base de la machinerie sur de nombreux chantiers de construction en raison de sa polyvalence. Qu’il s’agisse de petites tâches comme la plantation d’arbres, la démolition et le creusement de tranchées à grande échelle, une pelle hydraulique peut vous aider à effectuer le travail efficacement. Aussi diverses que soient les applications des pelles hydrauliques, il est logique que ces machines soient disponibles en plusieurs tailles. 

Les plus petites pelles hydrauliques sont juste assez grandes pour les travaux d’excavation de précision, tandis que les plus grandes sont des bêtes de somme industrielles massives capables de déplacer rapidement des quantités substantielles de terre et de matériaux. Si la pelle hydraulique dont vous avez besoin se situe quelque part entre ces deux extrêmes, vous vous demandez peut-être comment choisir la bonne taille de machine. Pour répondre à cette question, vous devez comprendre les différentes options de taille disponibles et les facteurs qui entrent en ligne de compte pour choisir celle qui vous convient.

Aller à une section :

Caractéristiques des tailles pour les pelles hydrauliques

Avant d’examiner les différentes tailles de pelles hydrauliques, il est utile de se demander exactement ce que nous entendons par taille. Lorsque nous comparons les tailles des pelles hydrauliques, nous pouvons aborder certains aspects de ces machines, notamment :

  • Poids : les tailles sont indiquées principalement en termes de poids ou de poids en ordre de marche. Le poids en ordre de marche d’un pelle hydraulique est le poids total du pelle hydraulique lorsqu’il est rempli de carburant et contient un conducteur. Le poids en ordre de marche peut varier considérablement d’un modèle de petite à grande pelle hydraulique. Il s’agit d’une spécification importante à connaître car elle peut avoir un impact sur le transport, l’effet de la machine sur le terrain et ce dont le modèle est capable.
  • Dimensions : Une autre façon de comprendre la taille est les mesures dimensionnelles d’un équipement - en d’autres termes, combien d’espace physique il occupe en longueur, largeur et hauteur. Il s’agit d’un facteur important pour déterminer si une pelle hydraulique peut s’adapter confortablement au stockage, au transport ou sur un chantier.
  • Encombrement arrière : Une autre caractéristique qui peut avoir un impact sur l’espace occupé par une pelle hydraulique est sa conception d’encombrement arrière. Sur les pelles hydrauliques avec un encombrement arrière conventionnel , la maison s’étend au-delà des chaînes lorsqu’elle tourne. Sur les modèles à encombrement arrière réduit ou nul, la maison ne s’étendra pas au-delà des rails ou ne s’étendra qu’un peu et, par conséquent, est un bon choix pour les espaces restreints. 

D’autres facteurs, tels que la configuration des accessoires, peuvent également avoir une incidence sur la taille et la capacité d’une pelle hydraulique. Tous ces facteurs sont importants à prendre en compte pour choisir la bonne pelle hydraulique et les accessoires adaptés à votre application. 

Quelles sont les différentes tailles de pelles hydrauliques ?

Chaque modèle de pelle hydraulique a ses propres spécifications, mais nous pouvons regrouper les modèles de pelle hydraulique en quatre catégories de taille généralités : mini, petite, moyenne et grande. Chaque catégorie de taille offre ses propres caractéristiques et avantages.

1. Minipelles hydrauliques

Les minipelles hydrauliques sont la plus petite option du marché. En 2016, les minipelles hydrauliques sont apparues comme le segment le plus important du marché des pelles hydrauliques. Certaines des plus petites minipelles peuvent passer par une porte.  Les minipelles hydrauliques Cat® pèsent entre 1 et 10 tonnes métriques. Certaines des minipelles hydrauliques les plus populaires sur le marché des équipements lourds pèsent entre 3 et 4 tonnes métriques. 

Les minipelles hydrauliques sont idéales lorsque vous avez besoin de quelque chose de compact et léger pour vous déplacer sur un chantier. Bien sûr, les minipelles hydrauliques sont limitées en capacité et en performances par rapport aux modèles plus grands, elles ne seront donc pas en mesure de gérer tous les travaux. 

Pour les travaux qui ne nécessitent pas une plus grande pelle hydraulique, une mini-pelle hydraulique peut être préférable car elles sont plus légères. Cela signifie qu’ils sont plus faciles à transporter, offrent une meilleure économie de carburant et seront plus doux sur le terrain, laissant des traces de traces moins prononcées. Les minipelles hydrauliques constituent également un meilleur choix pour naviguer dans des espaces restreints, ce qui en fait des machines précieuses pour les chantiers dans les zones résidentielles ou urbaines. De plus, les minipelles hydrauliques offrent une meilleure précision pour creuser là où il y a des conduites de infrastructure réseau ou des conduits à proximité qui doivent être laissés intacts.

Voici quelques-unes des tâches pour lesquelles les minipelles hydrauliques sont utilisées :

  • Travaux en intérieur
  • Réparations de conduites d’égout
  • Petits projets de démonstration
  • Déneigement
  • Aménagement paysager
  • Installation d’un spa, d’une piscine et d’un étang
  • Manutention
  • Dessouchage
  • Excavation souterraine

2. Petites pelles hydrauliques

Les petites pelles hydrauliques, également appelées pelles hydrauliques compactes, sont toujours miniatures par rapport aux pelles hydrauliques standard, mais elles sont plus grandes que les minipelles hydrauliques. Les modèles de pelle hydraulique de l’extrémité la plus importante de la catégorie des petits modèles peuvent être appelés midi-pelles hydrauliques. 

Chaque fabricant a ses propres désignations en ce qui concerne les catégories de taille. Ce que Caterpillar considère comme des petites pelles hydrauliques, ce sont celles qui pèsent moins de 32 tonnes métriques. Certaines personnes préfèrent cette taille de pelle hydraulique aux minis car elle offre toujours les mêmes avantages tout en offrant un peu plus de puissance et de capacité. 

L’une des principales différences réside dans la quantité de puissance du moteur des minipelles hydrauliques et des petites pelles hydrauliques. Alors que les plus petites minipelles offrent une puissance similaire à celle d’une tondeuse autoportée résidentielle, les petites pelles hydrauliques peuvent atteindre une puissance de 130 chevaux dans la couche de cémentation des petits modèles de pelle hydraulique Cat. La puissance offerte par une pelle hydraulique a une incidence directe sur sa vitesse de déplacement, de remblayage et d’excavation. Les petites pelles hydrauliques peuvent également offrir une plus grande portée que les mini-modèles.

Les petites pelles hydrauliques fonctionnent bien pour les mêmes tâches que les mini, telles que l’aménagement paysager et l’installation de piscines, mais elles constituent un meilleur choix lorsque le travail nécessite plus de puissance, de portée et de capacité godet.

3. Pelles hydrauliques intermédiaires 

Certaines pelles hydrauliques chute dans la catégorie principale des pelles hydrauliques de taille standard, moyenne ou moyenne. Ce sont quelques-uns des modèles de pelle hydraulique les plus polyvalents du marché. Elles sont toujours assez mobiles sur un chantier tout en offrant une puissance, une portée et une profondeur d’excavation plus importantes, ce qui les rend utilisables pour une gamme plus large d’applications. Ils disposent également du circuit hydraulique nécessaire pour de nombreux équipements d’outils de travail, ce qui augmente leur polyvalence.

 Le poids en ordre de marche des modèles de pelle hydraulique intermédiaire Cat varie d’un peu moins de 22 tonnes métriques à environ 38 tonnes métriques . En raison de cette taille plus grande, les pelles hydrauliques intermédiaires sont mieux adaptées aux grands chantiers. Cependant, certains modèles standard offrent encore un encombrement relativement faible et la possibilité d’un encombrement arrière faible, voire nul. 

En raison de leur poids plus lourd, ces pelles hydrauliques risquent de déchirer un peu le terrain si elles sont utilisées sur un sol meuble ou sur des sites finis. Dans la catégorie la plus lourde, les pelles hydrauliques peuvent être plus difficiles à stocker et à transporter, de sorte que certaines entreprises de construction peuvent préférer des pelles hydrauliques de taille moyenne plus petites.

Alors que les minipelles hydrauliques et les pelles hydrauliques compactes sont plébiscitées dans les petits projets, les pelles hydrauliques intermédiaires sont plus populaires dans le secteur de la construction. Compte tenu de tous les accessoires que vous pouvez utiliser, les pelles hydrauliques standard sont des outils inestimables pour une large gamme d’applications lourdes, notamment :

  • Travaux d’infrastructure réseau
  • Creusement de tranchées
  • Démolition
  • Élimination des débris
  • Construction de routes et de ponts
  • Construction de bâtiments

4. Grandes pelles hydrauliques

Les plus grosses pelles hydrauliques peuvent peser plus de 90 tonnes métriques. Ces chevaux de trait industriels ne sont pas aussi agiles que les modèles plus petits, mais ce qui leur manque en mobilité, ils le compensent par des performances lourdes. Les grandes pelles hydrauliques Cat offrent puissance, vitesse et rendement énergétique.

Les grandes pelles hydrauliques ne sont pas sans inconvénients. De par leur taille et leur poids, le transport de grosses pelles hydrauliques nécessite une remorque ou un camion surdimensionné. Ces pelles hydrauliques causent également plus de dommages au sol, c’est pourquoi vous ne les trouverez pas en service sur les sites finis. Leur grande taille signifie que vous ne les trouverez pas non plus dans les zones urbaines ou résidentielles. Les pelles hydrauliques de plus grande taille ont tendance à avoir un encombrement arrière plus important car elles ont besoin de plus de contrepoids pour rester équilibrées, elles ne constituent donc pas un bon choix pour une manœuvrabilité étroite.

Les complications qui accompagnent une machine plus grande en valent la peine si vous avez besoin de quelque chose pour vous aider dans des projets d’excavation à grande échelle. Les grandes pelles hydrauliques sont les mieux adaptées aux applications industrielles ou commerciales. Voici quelques exemples des tâches difficiles que ces machines massives peuvent accomplir :

  • Démolition à grande échelle
  • Chargement du tombereau
  • Projets de construction commerciale
  • Creusement de fondations pour des bâtiments commerciaux
  • Terrassement à grande échelle
  • Excavation de mine
  • Installation de canalisations
De quelle taille de pelle hydraulique ai-je besoin ?

Une partie importante de la comparaison de taille de pelle hydraulique consiste à comprendre vos propres besoins et paramètres d’excavation. Plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte pour vous aider à louer la bonne pelle hydraulique pour un travail particulier. Examinons chacun de ces facteurs afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. N’oubliez pas qu’au sein de chaque catégorie de taille, vous trouverez probablement plusieurs modèles parmi lesquels choisir, ce qui vous permettra de mieux cerner votre machine idéale.

1. Contraintes du chantier

Tout d’abord, vous devez tenir compte du chantier sur lequel vous travaillerez, en particulier en ce qui concerne le terrain et les contraintes d’espace. La connaissance de ces facteurs vous aidera à déterminer la taille et le niveau de finesse dont vous avez besoin de la part d’une pelle hydraulique. Si vous travaillez sur un terrain meuble ou des surfaces finies comme des trottoirs et des parkings, vous devriez opter pour des modèles de pelle hydraulique plus légers qui n’infligeront pas de dommages. 

Vous devriez également choisir parmi des modèles plus petits si votre chantier est petit ou s’il y a des obstacles ou des dangers que vous devez éviter, comme des arbres ou des bâtiments à proximité. Le contournement de ces obstacles nécessite une pelle hydraulique présentant une mobilité adéquate et un pivotement arrière faible ou nul. S’il y a des canalisations souterraines et des lignes d’infrastructure réseau à éviter, il est préférable d’utiliser un godet plus petit et plus précis.

Si votre travail se déroule dans une zone plus grande et plus ouverte où la compacité, la douceur et la maniabilité ne sont pas des préoccupations principales, vous êtes libre de choisir parmi des modèles plus grands qui peuvent être mieux adaptés au travail. Une plus grande pelle hydraulique vous permettra de traverser le grand chantier plus rapidement et de gérer plus efficacement les travaux de grande envergure.

2. Exigences en matière d’entreposage et de transport

D’autres facteurs à prendre en compte sont les exigences de stockage et de transport qui varient d’une taille à l’autre. Si vous n’avez pas beaucoup d’espace de stockage ou si vous avez besoin de machines facilement mobiles que vous pouvez déplacer d’un site à l’autre, vous devriez envisager des minipelles et des pelles hydrauliques compactes. 

Les pelles hydrauliques les plus faciles à transporter sont celles qui sont suffisamment petites pour être transportées avec un tombereau de classe 1 ou de classe 2. Dans de nombreux États, le conducteur n’a même pas besoin d’un permis de conduire commercial (CDL) pour conduire l’un de ces camions. Le transport d’une grande pelle hydraulique est un processus plus complexe qui nécessite généralement une grande remorque à plateau et des versions de charge surdimensionnées.

En termes d’espace de stockage, la plus petite mini-pelle hydraulique n’occupera qu’environ 2 1/2 pieds de largeur et 5 pieds de hauteur, ce qui fait de ces machines quelque chose que vous pourriez ranger dans un hangar ou une autre petite usine de stockage. En revanche, les plus grandes pelles hydrauliques nécessitent de grands espaces de stockage avec des plafonds ou des revêtements de plus de 12 pieds de haut.

Les petites pelles hydrauliques sont clairement plus faciles à stocker et à transporter, mais cela ne signifie pas qu’elles sont toujours le meilleur choix. Des pelles hydrauliques plus grandes sont un meilleur choix ou une nécessité dans certains cas si le projet nécessite plus de puissance et de capacité. Il convient également de noter que les problèmes de stockage et de transport sont beaucoup moins importants lorsque vous louez de l’équipement à court terme. 

3. Capacités nécessaires

L’une des considérations les plus importantes concerne les tâches que votre pelle hydraulique doit accomplir sur le chantier. De quoi votre pelle hydraulique a-t-elle besoin en termes d’excavation, de chargement, de levage et d’autres tâches ? Lorsque vous comparez des pelles hydrauliques, tenez compte des spécifications suivantes, qui diffèrent d’un modèle à l’autre :

  • Profondeur d’excavation : jusqu’où votre pelle hydraulique doit-elle aller lorsque vous creusez ? La profondeur d’excavation est une spécification clé que vous pouvez facilement vérifier lorsque vous examinez n’importe quel modèle de pelle hydraulique. La profondeur d’excavation est généralement liée à la taille de la pelle hydraulique, les petites pelles hydrauliques étant suffisantes pour creuser de petits trous pour l’aménagement paysager et d’autres applications légères, et les grandes pelles hydrauliques étant capables de creuser des trous beaucoup plus profonds pour une variété d’applications.
  • Portée : vous devez également tenir compte de la portée d’une pelle hydraulique. La portée de la flèche vous indique jusqu’où une pelle hydraulique peut creuser lorsqu’elle est immobile. Une plus grande portée signifie une meilleure accessibilité, ce qui est nécessaire dans certaines situations. Cependant, cela peut également signifier un cycle d’excavation plus lent. Les pelles hydrauliques offrant la plus grande portée sont appelées pelles hydrauliques longue portée et sont dotées d’une flèche et d’un bras prolongés.
  • Capacité de levage : si vous utilisez votre pelle hydraulique pour la manutention, le terrassement ou le chargement et le déchargement de matériaux, vous devez porter une attention particulière à la capacité de levage et de charge. Le levage est important pour déterminer si la pelle hydraulique est capable de déposer des matériaux à l’arrière d’un camion à benne basculante ou à l’endroit où vous devez les déposer. 
  • Capacité de charge : la capacité charge vous indique la quantité de matériau que vous pouvez déplacer en une seule fois, ce qui peut avoir un impact majeur sur le temps nécessaire à l’exécution d’un travail. La quantité de matériau dépend à la fois du volume et du poids. Le poids que vous pouvez soulever dépend en grande partie du système de contrepoids, qui maintient la pelle hydraulique stable lorsqu’elle soulève une charge. Gardez à l’esprit que vous pourrez peut-être fixer différents godets qui peuvent blocage plus si nécessaire, à condition que votre pelle hydraulique prenne en charge ces équipements. 
  • Configurations d’équipement : les pelles hydrauliques sont encore plus polyvalentes lorsque vous les équipez de divers équipements. La taille et le modèle de la pelle hydraulique ainsi que ses capacités hydrauliques dictent les équipements que vous pouvez utiliser. Outre les godets, d’autres types d’équipements comprennent des tarières, des marteaux, des rippers et bien d’autres.

4. Budget

Une autre préoccupation pratique que vous devez prendre en compte est votre budget. En règle générale, plus la pelle hydraulique est grande, plus son prix est élevé. Les coûts d’exploitation seront également plus élevés. Cela signifie que la location d’une grande pelle hydraulique est un investissement plus sérieux qu’une plus petite, donc si elle est excessive par rapport à vos besoins, vous n’obtiendrez pas le retour sur investissement (ROI) que vous obtiendriez autrement avec une option légèrement plus abordable qui peut toujours faire le travail. 

Lorsque vous achetez une pelle hydraulique, le budget a tendance à être une plus grande préoccupation. Dans ces cas, en plus du prix d’achat initial, vous devez prendre en compte les coûts de stockage, d’entretien et de transport. C’est l’une des raisons pour lesquelles la location est une décision intelligente lorsque vous avez un travail qui nécessite une grande pelle hydraulique.

Autres caractéristiques à prendre en compte lors du choix d’une pelle hydraulique

La taille n’est pas le seul facteur qui distingue une pelle hydraulique d’une autre. Il existe toute une série de caractéristiques qui distinguent certains fabricants les uns des autres et qui distinguent les modèles individuels. Par exemple, certains modèles de pelle hydraulique sont conçus pour être ergonomiques afin d’être plus confortables et faciles à utiliser pour le conducteur. Des fonctionnalités telles que les commandes réglables du manipulateur peuvent rendre le fonctionnement plus facile et intuitif.

Un autre élément à prendre en compte est le style de train de roulement. La plupart des pelles hydrauliques fonctionnent sur chenilles, certains modèles plus petits équipés de chaînes en caoutchouc et les plus grands équipés de chaînes en acier. Il est essentiel que les chaînes d’une pelle hydraulique sur chenilles soient durables et bien adaptées à l’application. Vous pouvez également trouver sur le marché des pelles hydrauliques sur pneus , qui sont des options plus adaptées à la route. 

Pourquoi les exigences de taille font de la location une option intéressante

Lorsque vous envisagez différentes pelles hydrauliques, la question de savoir si vous devez acheter ou louer est cruciale. Ces deux options valent la peine d’être envisagées dans certains cas, mais vous constaterez que la location vous permet de déterminer avec précision la pelle hydraulique dont vous avez besoin pour un travail particulier, tandis que l’achat vous oblige à opter pour la polyvalence avec une machine qui peut être loin d’être idéale pour certains travaux. 

Lorsque vous achetez, vous devez choisir une pelle hydraulique suffisamment polyvalente pour fonctionner dans toutes les applications, ou du moins dans la plupart des applications pour lesquelles vous prévoyez de l’utiliser. Si vous achetez une pelle hydraulique trop grande ou trop petite pour bon nombre de vos travaux, elle finira par accumuler de la poussière et accumuler des factures de stockage et d’entretien sans vous aider à obtenir un bon retour sur investissement. L’achat est le bon choix lorsque vous êtes sûr de pouvoir utiliser une pelle hydraulique à maintes reprises pour une variété de travaux. 

Les entreprises suffisamment grandes peuvent choisir d’acheter deux tailles ou plus de pelles hydrauliques pour leur parc. Ce serait la bonne décision si vous aurez régulièrement besoin d’une minipelle ou d’une pelle hydraulique compacte pour certaines tâches et si vous aurez également fréquemment besoin d’une grande pelle hydraulique standard pour d’autres tâches. Dans de nombreux cas, cependant, le bon choix est d’acheter le modèle de pelle hydraulique que vous savez que vous utiliserez beaucoup et de louer des modèles plus petits ou plus grands si vous rencontrez des travaux qui nécessitent quelque chose que votre pelle hydraulique ne peut pas fournir. 

La location est idéale lorsque vous avez besoin temporairement d’un certain modèle de pelle hydraulique. Même si vous savez que vous aurez à nouveau besoin de cette même taille à l’avenir, la location est toujours plus rentable si votre besoin est peu fréquent. La location vous évite de faire un investissement initial important en plus des responsabilités et des coûts associés au stockage, au transport et à l’entretien. De plus, la location vous donne l’occasion d’essayer l’équipement avant de décider si vous voulez faire un achat.

Location de pelles hydrauliques auprès de Cat Rentals℠

Lorsque vous avez besoin d’une pelle hydraulique pour vous aider à effectuer le travail correctement et à temps, Cat Rentals est là pour vous aider. Cat Rentals est un réseau mondial avec plus de 1 300 sites et le plus vaste stock de location de pelles hydrauliques Cat que vous trouvez.

Lorsque vous vous associez à Cat Rentals, vous aurez accès au vaste stock d’équipements lourds d’un concessionnaire, y compris la location de pelles hydrauliques et les accessoires d’outils de travail pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre équipement. Les pelles hydrauliques de nos concessionnaires sont dotées des fonctionnalités dont vous avez besoin et sont bien entretenues. Louez ce dont vous avez besoin auprès de personnes qui font tout ce qu’il faut aujourd’hui.

Trouvez des locations Cat près de chez vous
Obtenir un devis rapide
Location de pelles hydrauliques
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies