提高建筑公司利润的 6 个步骤
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

建筑业竞争激烈。通过 输入最低出价 赢得工作可以帮助您获得项目,但利润取决于收入和成本纪律。使用这些步骤来保护您的利润并建立更健康的底线。

1. 最大限度提高生产率 

当工作人员按时按预算完成工作时,利润就会增长。专注于规划、协调,并为团队提供安全快速工作的工具。这意味着 按计划完成项目 并管理支出,使工作保持 在预算范围内。确保您的员工拥有完成任务 所需的设备 。

2. 控制成本 

密切跟踪人工、材料、设备和保险。记录每一笔费用,以便估算员可以建立赢得并仍能带来利润的投标。自始至终跟踪成本,然后根据需要进行调整,以保持项目按计划进行。

3. 微调您的估算流程

准确的估计上升了您达到保证金的机会。现代工具可帮助团队从过去的工作中提取数据,以便数字反映现实。考虑可能上升成本和拖慢时间表的风险因素。

4. 设定收入和利润目标

制定短期和长期目标,以便您知道要开展哪些项目以及如何为工作定价。明确的目标可以指导估算员进行加价,并帮助您衡量各项工作的进度。

5. 保持沟通畅通 

使用日报、现场备注和其他简单方法使业主、分包商和工作人员保持一致。良好的沟通可以更轻松地跟踪进度并解决问题,防止问题发展为延误。

6. 进行彻底的项目后审查

将每项作业后的估计利润与实际利润进行比较。如果您没有达到目标,分析原因并吸取教训。收集团队的意见并制定行动计划,以便下一个项目表现更好。

租赁如何支持建筑业务利润

通过租赁,您可以获得最新型号的高生产率机器,这些机器可以上升效率和产量。您还可以快速更换车间中的设备,并以经济高效的方式满足短期需求高峰。

支持生产力和安全的精选技术:

• Cat Grade:此技术有助于自动进行斜坡作业,以获得精确的结果。

• Cat Detect:车辆跟踪和摄像头为操作员提供清晰的视野,以便安全、可靠地操作。 

• Cat VisionLink®:监控机器数据以安排工作和跟踪资产。

• Cat Payload:车载称重功能可帮助操作员在每个循环中达到目标负载量。 

• Cat Command:从现场或其他位置远程操作设备。

• Cat 压实:监视器显示压实数据,让您以更少的趟 数达到技术规格。

需要符合您目标的灵活选项?浏览 我们的设备 ,了解可用的设备,索取 快速报价,或查找您附近的 Cat 租赁服务 ,与您当地的团队联系。

 

查找您附近的 Cat 租赁设备
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置