如何规划建筑项目的预算
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

每个成功的构建都始于一个计划——其中包括明确的预算。从安排 项目里程碑 到选择 总承包商, 设定切合实际的数字可以帮助您按计划进行,避免意外情况并使所有利益相关者保持一致。

为什么需要建设预算?

建设预算的作用远不止增加成本。它决定了工作完成的速度、您雇用的人才类型以及您可以使用哪些技术或设备。精心规划的预算可以保持较高的生产力和 效率 并 控制 管理成本,同时还提供财务路线图,让客户、投资者和合作伙伴放心,您的项目已为成功做好准备。

预期成本是多少?

承包商通常将费用分为硬成本和软成本:

软成本通常占预算的 30%,包括许可、设计、保险和施工后活动等服务。它们可能会根据位置和范围而变化。

硬成本占用了建筑项目预算的大约 70%。它们涵盖有形项目,例如建筑材料、人工和设备。您可以根据硬成本和软成本来考虑成本,以了解哪些方面可以控制,哪些方面需要灵活性。 

以下是需要预算的主要类别,并附有使其更具体的示例:

  • 财产成本:这些成本各不相同,涵盖土地购买、房地产费用、融资和税收。土地最多可占用预算的 60%,具体取决于位置。
  • 专业服务和许可:其中包括建筑、设计、调查、环境测试和工程。有执照的 土木工程师 提供关键批准。准确的计划可减少 成本超支。
  • 劳动力:这包括工资、福利、保险和分包。雇用熟练 的分包商 或管理自己的工作人员会影响定价。 建筑劳动力 很难预测,但 提高劳动生产率 有助于控制成本。 
  • 材料:从管道和铺路等场地准备项目到框架、屋顶、绝缘层、门和饰面等结构元件。材料成本通常是任何预算中最大的部分。
  • 设备和工具:许多承包商 出租设备 以避免高昂的前期成本。为租赁费、交货、燃油和 运营成本制定预算。考虑租用 重型设备和工具 以保持成本灵活性。
  • 保险、水电费和税收:将责任险、煤气、水、下水道连接和持续的建筑 融资 规划考虑在内。
如何在不超出预算的情况下选择合适的设备?

设备是最大的变数之一。购买意味着高昂的资本和保养成本,而租赁则使您可以灵活地扩大规模。对于季节性工作或短期需求,租赁通常是最明智的选择。通过租赁重型设备和工具, Cat Rentals℠ 可以轻松地将机器与您的工作量和预算相匹配。

您应该为应急事件预留多少资金?

即使是最好的计划也会面临变化 — 范围调整、设计升级、设备故障或意外天气。这就是专家推荐使用应急项目的原因。安全的应急基金大约占您预算的 3-10%,可以保护您免受延误,而不会占用太多现金。

将应急费用视为您的预算保险:当意外发生时,它可以让项目继续进行。如果风险很高,一些项目甚至可能会留出高达 20% 的费用。

您如何在财务上保持项目步入正轨?

预算不是一次性的任务。每周跟踪成本,与原计划进行比较并快速调整。监控费用和里程碑可以提高 生产力和效率 ,并 控制管理费用。电子表格或项目管理软件等简单工具有助于及早发现问题。

定期更新还可以与客户和合作伙伴建立信任,因为每个人都可以看到项目在预算内的表现。

在预算和设备方面,您可以从哪里获得帮助?

预算可能很复杂,但您不必独自处理。Cat Rentals 提供设备、建议和灵活的租赁协议,以帮助您有效地进行计划。查找 您 附近的 Cat 租赁服务,与您当地的代理商联系并探索方案。

查找您附近的 Cat 租赁设备
获取快速报价

了解如何计算即将进行的装修工程的成本,以及 Cat Rentals 如何帮助降低这些成本。

阅读更多

对于希望节省成本和改善财务状况的公司来说,租赁设备通常是一个不错的选择。通过 Cat 租赁了解更多信息。

阅读更多

通过我们的建筑招标指南,了解如何找到更多项目并为招标过程做好准备。立即通过 Cat Rentals 学习。

阅读更多

如果您希望将建筑设备添加到您的设备机群中,融资是一种灵活的付款方式,可以帮助您降低财务风险。了解更多。

阅读更多
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置