油圧ショベルのすべて: 包括的なガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

油圧ショベルは現代の土木作業の屋台骨です。掘削、持ち上げる、負荷をかける、解体を回転数かつ正確に行うことができます。 

ミニ油圧ショベル や延長リーチなど、さまざまなタイプの油圧ショベルをご用意しています。また、油圧ショベルには複雑な部品があり、驚くほど多くのアタッチメントが用意されています。

このガイドでは、全体像と実用的な詳細が1か所にまとめられているため、作業に適した油圧ショベルとアタッチメントを選択することができます。

油圧ショベル の短い歴史

物語は、1839年に特許を取得した蒸 気ショベルから始まります。1日あたり300ヤードのマテリアルを移動できます。ピックとシャベルを持った男性のチームは、1日あたり12ヤードしか掘ることができませんでした。

油圧システムが中心的な舞台となったのは、1890年代でした。キルゴア・機械カンパニーの 直動式油圧ショベル は、ケーブルの代わりに直動式シリンダを4つ使用していました。これは今日の機械のパターンを確立する画期的な進歩でした。

1925年、 Caterpillar Tractor Company は鋼製リンクトラックを普及させました。これらのトラックは、1972年に最初の油圧油圧ショベルを発売したときに役立ちました。履帯は依然としてほとんどのモデルで標準装備されています。長年にわたって、油圧ショベルのサイズは大きくなってきました。Caterpillarでは、1トンから95トンまでの油圧ショベルを提供しています。 

月面掘削用に作られたコンセプトである NASA の Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR) により、イノベーションは地球を超えて続いています。 

2世紀以上にわたり、油圧ショベルは、優れた視界、より小さな旋回半径、よりスマートな油圧コントロールを備え、効率的で排出量が少なく、オペレータに優しい機械へと進化してきました。

油圧ショベルの主要部品

すべての油圧ショベルには、連動する3つのコアシステムがあります。

  • 足回り: 機械のベースには、スチールまたはラバートラック、さらにはホイールが用意されており、さまざまな地形での作業が可能です。 
  • ハウス: 360度の回転により、マテリアルの切断と負荷をすばやく簡単に行うことができます。  
  • アーム: さまざまなアタッチメントにより、あらゆる種類のマテリアルを掘削、持ち上げる、ハンドリングできます。

ゼロまたは低減テールスイング、ロングアンダキャリッジ、アップグレードされたキャブなどのオプションにより、狭い現場や複雑な現場でのコントロールと安全が向上します。

一般的な油圧ショベルの種類 

表面、サイズ制約、および実行する作業に応じて、いくつかのタイプから選択できます。

  • クローラ油圧ショベル: 履帯式で安定し、起伏の多い地形にも対応できるこのクローラ油圧ショベルは、掘削、積込み、溝堀りにおいて、パワーとリーチのバランスを保ちます。
  • ホイール油圧ショベル: ホイール油圧ショベルは舗装走行の速度が速く、移動が簡単です。表面の損傷を制限し、近くの作業の合間にローボーイの必要性を減らします。
  • ミニ油圧ショベル:ミニ油圧ショベルは、コンパクトなサイズと低い接地圧力により、狭いスペースでの作業に最適です。  
  • ロングリーチ油圧ショベル: 延長ブームとアームを備えたこれらの特殊油圧ショベルは、深い溝の掘削、深い河川の浚渫、離れた場所の斜面での作業に最適です。 
  • 解体用油圧ショベル: これらのモデルは過酷な解体用に設計されており、90フィートの高さまで作業できます。

最新の 油圧ショベルタイプ をご確認の上、作業や現場の限界に適したものをお選びください。

油圧ショベルのサイズと選び 方

油圧ショベルには多くのサイズがあり、適切なサイズはアクセス、掘削深さ、持ち上げるニーズによって異なります。

  • ミニ(最大~6トン): ミニ油圧ショベルは、狭いスペースに収まり、輸送時にも軽量で、地面の荒れも少なくなっています。これらは、ユーティリティ、造園、および住宅作業に適しています。
  • 小型(~6〜19トン): 小型モデルは、駆動力とリーチを提供するだけでなく、輸送が容易です。
  • 中型(~20-35トン): 中型モデルは、パワー、リーチ、輸送性のバランスにより、商業施設で最も一般的です。 
  • 大型(36 +トン): この機械は、マイニングや採石作業だけでなく、大規模な商業プロジェクトでの高生産の掘削や積込み作業用に製造されています。

必要なバケット容量、土壌の種類、作業範囲に機械を組み合わせてください。サイズを大きくするとコストが増加します。油圧ショベルが小さすぎると、サイクルタイムや過度の摩耗の鉛、リードが生じる可能性があります。

油圧ショベルでできること

油圧ショベルは、さまざまな業界で機械 を使用する 無数の状況に対応します。 

  • 構造: 基礎や地下室の掘削、ユーティリティのための溝掘り、グレード、勾配の斜面、積込みトラックの負荷。
  • 道路工事: ブレーカのある舗装路を撤去し,溝を掘削し,ボックス型カルバータを設定します。
  • 解体: ロングリーチユニットは構造物を破壊します。小型の機械は、グラップルとサムを使用して粉塵を分別して負荷します。
  • 林業および土地管理: 木や切り株を取り除き、地形の輪郭を描き、浸食コントロールを設置します。 
  • 採石および骨材: トラックへの積込みとストックパイルの維持
  • 廃棄物とリサイクル: スクラップの取り扱い、ベールの移動、埋立地の起伏の多い地形での作業を安全に行うことができます。
油圧ショベルを拡張するアタッチメント

ツールを切り替えることで、機械を掘削機からオールインワンソリューションに変えます。まず、 先端アタッチメントのアタッチメントを参照します。一般的な選択肢は次のとおりです。 

  • バケット: ゼネラルパーパスバケット、ヘビーデューティバケット、仕上げ整地バケット、ディッチクリーニングバケットは、さまざまな土壌や仕上げのニーズに適合します。
  • オーガ: 電柱穴と足場をすばやくドリルで開けます。
  • ハンマー: オペレータがハンドヘルドツールに近づかないようにしながら、衝撃エネルギーの大きいコンクリート、アスファルト、岩を破砕します。
  • グラップル: 丸太、岩、スクラップなどは、コントロールを失うことなくクランプで固定したり、持ち上げることができます。 
  • 親指: 不規則な積載物はバケットでしっかりと保持します。
  • レーキ:ブラシ、ウィンドロウの粉塵を取り除き、苗床を準備します。
  • リッパ: 掘削前に凍った地面やハードパンを破砕することで、バケットを保護し、サイクルタイムを短縮できます。
  • 振動プレートコンパクタおよびドラムコンパクタ: 土壌やアスファルトを油圧ショベルから直接締固めることができるため、車両を別々に行う必要性が減少します。 
  • カプラ: 油圧カプラはツールを数分で交換できるため、生産性を維持できます。

スコープに合わせてアタッチメントを組み合わせてください。整地作業では、破砕し、ヘビーデューティバケットで掘削し、仕上げのために仕上げ整地バケットにスイッチを切り替えて、プレートコンパクタで溝を締め固める場合があります。

生産性を向上させる操作のヒント

次の慣行を使用して、より迅速かつ安全に作業してください。 

  • 掘削シーケンスを計画して,旋回距離を短縮し,位置を変えます。1か所で奥行きを追いかけるのではなく、レイヤーに分けて作業します。
  • マテリアルに応じたバケットのサイズを調整します。粘土が濡れると重量が増えます。岩には耐摩耗性のカッティングエッジが必要です。
  • 実用的な最短のアームを使用すると、掘削力が高まり、サイクルタイムが改善されます。
  • 早期の摩耗を防ぐために、トラックを清潔に保ち、適切な張力をかけてください。 
  • 持ち上げるチャートに従ってください。常に、持ち上げる距離と高さで容量を確認してください。
安全関連の要点

安全はあらゆる掘削を支えます。次の基本事項に留意してください。

  • 掘削する前に電話して、ユーティリティを探します。  
  • 安定した作業パッドを設置します。人や公道の上で作業することは避けてください。
  • マテリアルが転落したり当たったりする可能性がある場所では、キャブガードおよびFOPS/ROPSを使用してください。
  • クイックカプラを取り付け,吊り作業の前にアタッチメントロックを確認します。
  • 傾斜限界、旋回半径、スポッタ信号についてオペレータをトレーニングします。 
レンタルか所有か?仕事に適したものを選択する

生産的な作業を行うために、すべての機械を所有する必要はありません。レンタルにより、大規模なプッシュに向けてスケールアップし、特殊モデルを試し、季節作業のコストをコントロールできます。

  • モデルをタスクに一致させます。都市部での作業にはショートテール機械を、浚渫にはロングリーチモデルを、道路工事にはホイール付き油圧ショベルをレンタルできます。
  • 休車時間を回避します。レンタル品は整備が完了し、準備ができて到着し、多くの場合、テレマティクスと安全技術を備えています。 
  • 購入前にお試しください。実際の作業でサイズ、リーチ、アタッチメントの性能を検証します。

次のプロジェクトを計画するには、最寄りの 拠点を探す か、お近くのCat Rentals℠を探してください 。

最寄りのCatレンタルを検索
クイック見積もりを取得

油圧ショベルは非常に汎用性が高いため、建設現場の主要建設機械類です。プロジェクトに適したサイズの油圧ショベルを見つける方法を学びましょう。

続きを読む

建設業界の一員であるということは、多種多様な重機を利用できることを意味しますが、ミニ油圧ショベルほど汎用性が高く、信頼性が高く、使いやすいものはありません。

続きを読む

油圧ショベルを使用すると、多くの重工業で必要な複数の作業を実行できます。Cat Rentalsで最もよく使用されているものをご確認ください。

続きを読む

Cat Rentalsでは、さまざまなサイズとコンフィギュレーションの油圧ショベルを大量に在庫しています。ホイールまたは履帯式油圧ショベルのうち、必要なものはどれであるかご確認ください。

続きを読む
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定