油圧ショベルレンタルの上位7つの用途
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

油圧ショベルは、あらゆる作業現場で最も汎用性の高い機械です。ブーム、アーム、およびさまざまなアタッチメントを使用して、掘削、吊り作業、解体、さらには水中での作業にも対応できます。このガイドでは、油圧ショベルの最も一般的な7つの用途を順に説明し、 Cat Rentals℠からのレンタルが賢明な選択である理由を説明します。

1. 土木工事

油圧ショベルは、その土木作業能力で最もよく知られています。同社の特徴である バケットアタッチメント は、歯のようなエッジを使用して土を素早く掘ったりすくい上げたりします。用途としては、公共設備や基礎のための溝掘りや、建設や整地プロジェクトのための細かい仕上げ整地などがあります。

2. マテリアルハンドリング

グラップルアタッチメントを装着した油圧ショベルはマテリアルハンドリング機械になります。彼らは、バケットに収まらない特大のアイテムを移動します。一部のモデルには、安定性を高めるために重いカウンタウエイトが装備されています。適切なセットアップを選択するためのガイダンスについては、ホイール 油圧ショベルと履帯式油圧ショベルに関するこのリソースを参照してください。

3. 解体

サムまたはブレーカアタッチメントを追加して、油圧ショベルを解体ツール、工具に変身させます。サムはバケットと連動して、マテリアルをつかんだり、持ち上げるったり、移動したりします。ブレーカは、強い衝撃エネルギーを供給し、コンクリート、石、その他のマテリアルを粉砕します。解体用に設計された油圧ショベルには、オペレータと作業現場の両方を保護する安定性と安全機能が搭載されています。

4. 坑内掘削

トンネル作業とも呼ばれる坑内採掘は、狭いスペースでの精度が要求されます。高耐久仕様バケット、ブレーカ、グラインダは通路の掘削に役立ち、後方超小旋回機設計により坑内採掘の有用性が高まります。

5. 水陸両用および水中作戦

一部の油圧ショベルは水上作業用に製造されています。長いアームと防水シールを備えたこれらの機械は、河川の浚渫、堤防のメンテナンス、湿地での作業を行うことができます。

6. 林業

林業用機械は、道路の除去、丸太の取り扱い、ブラシの管理などの作業を引き受けます。適切なアタッチメントを使用すると、木材の加工や枝払いもできます。  

7. 粉塵除去

バケット、サム、グラップルを備えた油圧ショベルは、クリーンアップ作業に最適です。操縦性と粉塵除去作業に必要なパワーのバランスが取れた車両サイズをお選びください。

適切な機械を選択するためのアドバイスについては、 適切なサイズの油圧ショベルを選択するためのこのガイドを確認してください。

信頼できる油圧ショベルをCat Rentalsからレンタル

狭いスペース用のミニ油圧ショベルが必要な場合でも、過酷な掘削用の大型モデルが必要な場合でも、Cat Rentalsでは幅広いオプションをご用意しています。油圧ショ ベルのラインナップ を参照して、最適な製品を見つけてください。 簡単な見積もり を依頼するか、 最寄りの ディーラを検索して始めましょう。

油圧ショベルのレンタルに関するよくある質問

どのサイズの油圧ショベルをレンタルすればよいですか?

後方超小旋回機の油圧ショベルは限られたスペースに最適ですが、標準モデルと大型モデルは過酷な掘削や解体に対応します。

油圧ショベルのアタッチメントをレンタルできますか?

はい。バケット、ブレーカ、グラップル、オーガ、マルチャーなどが用意されているため、作業に適合する機械をお選びいただけます。

なぜ買うのではなくレンタルするのですか?

レンタルにより、メンテナンス、保管、および減価償却のコストを回避しながら、最新モデルを利用できます。

最寄りのCatレンタルを検索
クイック見積もりを取得
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定