Come calcolare il costo del tuo progetto di ristrutturazione
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Le squadre di costruzione si trovano spesso di fronte al compito di completare un progetto di ristrutturazione residenziale o commerciale. Che tu sia nuovo nel settore o operi in territori diversi, la trasparenza è fondamentale quando lavori con i clienti. Ci sono numerosi fattori da considerare quando si capisce come redigere il costo di un incarico di ristrutturazione e concentrarsi su materiali, capacità, numeri di personale e flotta esistente garantisce che il progetto vada secondo i piani.

Quando calcoli il costo degli sforzi di ristrutturazione, tieni presente quanto segue per soddisfare le aspettative dei tuoi clienti massimizzando l'efficacia in termini di costi: 

1. Comprendi il budget del tuo cliente

I progetti di ristrutturazione residenziale e commerciale richiederanno alcune negoziazioni. Organizza un incontro con i clienti per capire quanto sono disposti a spendere e cosa sperano di vedere entro la conclusione dell'incarico. Questo processo ti dà un'idea delle tue responsabilità, dei requisiti materiali e del numero di lavoratori che ti serviranno per completare il lavoro.

2. Identificare la necessità di materiali da costruzione

Una componente importante nell'imparare a calcolare il costo di una ristrutturazione riguarda quali materiali hai già e cosa deve ancora essere acquistato. I lavori di ristrutturazione potrebbero richiedere il ripristino di telai, porte, finestre e coperture. I project manager possono comprendere meglio i margini di profitto in base a ciò che la tua azienda ha in magazzino.

L'acquisto di materie prime e forniture all'ingrosso offre alla tua attività di appalto un vantaggio competitivo. Se sai che le squadre si affidano a legno, metallo e ferramenta tutto l'anno, riduci i costi ordinando tramite un rivenditore all'ingrosso. Il costo unitario inferiore consente di risparmiare denaro a lungo termine.

3. Gestire lo spreco di materiale e le risorse riutilizzabili

I lavori di ristrutturazione portano uno spazio residenziale o commerciale a una condizione completamente nuova. A seconda delle dimensioni del lavoro, è comune che sfridi, sporcizia, terra e detriti vengano lasciati una volta completate le attività. I professionisti dell'edilizia dovrebbero rendere conto di eventuali spese di gestione dei rifiuti associate ai loro sforzi.

Se possibile, riutilizzare terra, ghiaia, terra e altri elementi per i prossimi incarichi.

4. Considera i numeri dei dipendenti

È possibile rendere una ristrutturazione il più conveniente possibile riconoscendo la necessità di personale e delegando i compiti se necessario. Pensa a quanti lavoratori saranno necessari per gestire il lavoro di ristrutturazione in base alla metratura e alla natura del lavoro.

Il prezzo che stabilisci con i clienti deve tenere conto del costo del lavoro e degli stipendi dei dipendenti, quindi è meglio considerare in anticipo eventuali attività specializzate e assicurarti di aver tenuto conto di tutto l'aiuto di cui avrai bisogno. 

5. Noleggia l'attrezzatura di cui hai bisogno per avere successo

Il lavoro manuale può richiedere settimane o mesi per essere completato. Noleggiare macchine da una fonte affidabile come Cat Rentals℠ è un modo eccellente per acquistare strumenti, attrezzature e accessori speciali su base temporanea. Da un lavoro di ristrutturazione una tantum all'espansione della tua flotta attuale per accettare nuovi clienti, il noleggio ti consente di concentrarti sui dettagli costruttivi senza un investimento a lungo termine.

Con Cat Rentals è facile ottenere un preventivo rapido per impianti di risalita, gruppi elettrogeni e altre attrezzature per lavori di ristrutturazione. Calcola il costo dei tuoi noleggi per ristrutturazioni con piani di finanziamento flessibili disponibili tramite oltre 1.300 rivenditori in tutto il mondo.

Cerca attrezzature a noleggio da Cat Rentals℠ 

Cat Rentals mette in contatto il tuo team di costruzione con la tecnologia innovativa di oltre 70 marchi diversi. Componi oggi stesso il numero 1-800-RENT-CAT per saperne di più sulle nostre attrezzature a noleggio disponibili vicino a te.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie