Comment rendre votre entreprise de construction plus innovante
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Au fur et à mesure que la technologie se développe, il en va de même pour à peu près toutes les industries, et la construction ne fait pas exception. Ce n’est pas parce qu’il existe depuis l’âge de pierre qu’il a chuté en termes d’innovation. C’est en fait le contraire, car l’ère numérique a apporté de nouvelles technologies et méthodes sur le terrain. Certains améliorent la sécurité, tandis que d’autres concernent la productivité ou réduisent les coûts. D’autres encore promeuvent des pratiques respectueuses de l’environnement.

Alors, comment pouvez-vous utiliser l’innovation dans votre entreprise de construction ? Cela peut vous aider à vous démarquer, en vous révélant comme une entreprise en avance sur la courbe. Si vous êtes à la traîne, c’est peut-être ce dont vous avez besoin pour rattraper la concurrence. De nombreuses technologies et techniques peuvent aider à améliorer les pratiques opérationnelles des entreprises de construction.

Aller à une section :

Construction Innovations

Le matériel, les logiciels et les matériaux peuvent tous être utilisés pour améliorer un projet de construction. Voici quelques nouvelles idées qui, selon nous, sont particulièrement remarquables dans le secteur de la construction.

 

1. Jumeaux numériques

Les jumeaux numérique sont des outils révolutionnaires qui aident le personnel de construction de tous types à obtenir des informations utiles. Ils peuvent aider à améliorer la communication et à réduire les inefficacités entre les départements tels que la conception et l’exploitation en connectant une variété de types d’informations.

Un jumeau numérique utilise des données provenant de diverses sources, notamment des drones, des capteurs et des algorithmes d’IA, pour créer une version numérique d’un bâtiment. Avec ce clone, vous pouvez tester divers scénarios en exécutant des simulations. Il utilise un cocktail de technologies, de la simulation 3D aux programmes de cloud computing, pour faire son travail.

Voici quelques-unes des utilisations d’un jumeau numérique :

  • Visualisation du bâtiment, qui peut également être partagée avec les partenaires et le public
  • Documentation
  • Modélisation
  • Tests de conformité par le biais de simulations pour le système électrique, le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, etc.
  • Modélisation
  • Planification

Un jumeau numérique aide les gestionnaires après la construction du bâtiment en leur donnant des informations en temps réel sur ses performances. Un test peut prédire un problème avec le système d’eau ou électrique qu’ils peuvent résoudre, ce qui peut permettre d’économiser des milliers de dollars en réparations. Un jumeau numérique peut également effectuer des tests d’assistance pour des occupants spécifiques. Pour les détaillants, le jumeau peut identifier le meilleur endroit pour placer les files d’attente ou la température idéale pour les ventes. Dans la construction d’usines de soins de santé, les jumeaux numériques peuvent être utilisés pour placer les salles d’examen et identifier les besoins en personnel.

2. Drones

Les drones, ou véhicules aériens sans pilote (UAV), ont de nombreuses utilisations avant, pendant et après la construction. Les drones rendent la technologie d’arpentage beaucoup plus accessible aux entreprises de construction et peuvent offrir des méthodes telles que la détection et la télémétrie par lumière (LIDAR), le positionnement GPS et le radar à pénétration de sol.

Les UAV sont excellents pour améliorer la sécurité des travailleurs pendant les enquêtes et autres activités de surveillance, car ils permettent d’accéder à des zones difficiles d’accès qui peuvent être dangereuses pour un être humain. Ce facteur les rend également utiles pour les contrôles d’entretien tels que la surveillance visuelle et thermique. Au fur et à mesure que la technologie évolue, nous pourrions même voir des drones capables de transporter plus de poids et d’aider à soulever des matériaux vers de nouveaux sommets.

3. DfMA

La conception pour la fabrication et l’Ensemble (DfMA) implique la création de projets avec la fabrication et l’assemblage comme priorité, afin de réduire les coûts et la complexité. Une approche qui utilise DfMA peut inclure :

  • Impression 3D
  • Utilisation standard des pièces
  • Conception modulaire
  • Réduction du nombre de composants
  • Réduction des incohérences dans la qualité de fabrication

L’idée ici est de réduire le nombre de tâches qui sont effectuées sur place et de les rendre plus faciles à faire. Cette méthode peut réduire les coûts et vous aider à utiliser des pratiques d’ingénierie simultanées.

4. Réalité augmentée

Nous avons vu la réalité virtuelle avec l’essor des applications et des plates-formes de jeu, mais au lieu de placer l’utilisateur dans un monde complètement virtuel, la réalité augmentée (VERS.) complète le monde réel devant lui. Avec VERS., les caractéristiques virtuelles sont superposées sur des éléments réels. Lorsqu’un travailleur s’approche d’une zone de travail, il peut voir des informations sur la tâche, des avertissements de sécurité et d’autres alertes informatives apparaître dans un affichage tête haute. Ils pouvaient également voir des détails qu’ils ne pourraient pas voir autrement, comme des conduits électriques derrière un mur. En « voyant » à travers le mur, le travailleur en sait plus sur le site et peut agir de manière plus sûre.

Les tablettes, les lunettes intelligentes et même les casques de sécurité sont équipés de la technologie permettant de visualiser ces ajouts. Une autre utilisation de VERS. est celle des modules de formation, qui placent le travailleur dans un environnement réaliste sans sécurité dangers.

5. Surveillance intelligente de la sécurité

Une autre caractéristique que les casques de sécurité « intelligents » peuvent avoir est la capacité d’identifier l’état physiologique d’un travailleur ainsi que les dangers potentiels. Ils peuvent être en mesure de détecter :

  • Symptômes tels qu’une surchauffe, une respiration inadéquate et de la fatigue
  • Chutes
  • Risques environnementaux tels que le gaz, les températures extrêmes et les hautes pressions
  • Proximité d’objets en mouvement

Ces casques de sécurité intelligents peuvent également fournir des réponses concrètes si l’un des éléments ci-dessus est détecté. En cas de chute grave, les chapeaux peuvent alerter les travailleurs à proximité et le personnel médical approprié. Ils peuvent également offrir un guidage à distance pour sortir les travailleurs de tous les endroits où ils pourraient être coincés, comme les mines ou les structures complexes. Les chapeaux peuvent même aider à faire respecter les autorisations appropriées. Ils peuvent identifier si un travailleur essaie d’utiliser une machine pour laquelle il n’est pas certifié et envoyer des avertissements au travailleur et des alertes à la direction si quelqu’un tente d’accéder à une zone interdite.

6. Nouveaux matériaux

De nouveaux matériaux de construction apparaissent de temps en temps, et en tirer le meilleur parti peut offrir des avantages uniques à une entreprise de construction. Parmi les plus intéressants, citons :

  • CABKOMA : Ce composite thermoplastique en fibre de carbone aide à ajouter un renforcement sismique aux bâtiments avec un design léger, solide et esthétique. Pour ce faire, il utilise des tiges toronnées à haute résistance à la traction.
  • Respirez la brique : Imaginez une brique qui fonctionne comme un filtre, pour attraper les polluants et les filtrer. C’est exactement ce que fait le Breathe Brick, en utilisant un design inspiré de l’aspirateur pour extraire les particules.
  • Briques hydrocéramiques : Ces briques « sudurantes » peuvent blocage de grandes quantités d’eau et la détendre par temps chaud pour aider à réduire la température intérieure de 5 à 6 degrés. 
  • PURETi : Une variété de produits qui créent une surface photocatalytique, en utilisant du dioxyde de titane et de la lumière ultraviolette, peuvent éliminer les polluants et les radicaux libres à l’intérieur et autour d’un bâtiment.
  • Ciment générateur de lumière : En modifiant la structure microscopique du ciment, les matériaux phosphorescents peuvent absorber l’énergie de la lumière du soleil et la détendre la nuit, créant un effet lumineux d’une beauté unique la nuit pour éclairer les sentiers.

7. Exosquelettes robotiques

Bien que nous soyons assez loin des robots autonomes qui créent nos bâtiments, la robotique peut aider à plusieurs tâches liées à la construction.

Les exosquelettes robotiques offrent un soutien supplémentaire pour la construction et la fabrication. Le cadre métallique peut aider à augmenter la force du porteur, réduisant l’effort nécessaire pour déplacer des objets et l’impact que cela a sur les articulations et les muscles.

Construction innovante avec Cat Rentals℠

Caterpillar est à la pointe de l’innovation dans le secteur de la construction depuis sa création. Pour vous aider à faire passer votre entreprise de construction au niveau supérieur, les machines Cat® offrent une conception et une efficacité haut de gamme, et Location Cat offre la flexibilité d’utiliser ces machines, ainsi que des équipements de plus de 70 autres fabricants, selon les exigences de vos projets. Impressionnez vos clients et améliorez l’efficacité de votre chantier avec les outils nécessaires pour bien faire le travail.

Trouvez l’un de nos plus de 1 300 emplacements dès aujourd’hui et laissez-nous vous aider à ajouter un peu d’innovation à vos opérations.

Trouvez des locations Cat près de chez vous
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies