5 conseils pour embaucher des travailleurs de la construction
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Trouver la bonne personne pour un emploi, surtout lorsque vous travaillez dans un secteur exigeant comme la construction, est une grande responsabilité. Pour embaucher des conducteurs d’équipement, vous devez trouver des personnes motivées, confiantes, désireuses d’apprendre et possédant toutes les qualifications dont vous avez besoin. Bien que trouver le bon talent sur le marché actuel puisse prendre du temps et des efforts, c’est possible lorsque vous employez les bonnes stratégies. L’utilisation de ces conseils pour embaucher des travailleurs de la construction pourrait être votre ticket pour trouver de nouveaux employés compétents.

1. CRÉEZ UNE DESCRIPTION DE POSTE CLAIRE

La première étape de l’embauche de travailleurs de la construction consiste à déterminer ce que vous attendez d’un employé et à le mettre dans un format concis et lisible. Votre description de poste peut inclure les responsabilités de l’employé, les qualifications qu’il doit posséder, les avantages qu’il recevra et plus encore. Rester court et aller droit au but est la meilleure politique.

Après avoir créé une description de poste et une annonce appropriées, vous devrez commencer à la publier dans les bases de données d’embauche où les travailleurs de la construction la verront. Il existe de nombreux sites d’emploi en ligne pour vous aider à démarrer.

2. DEMANDEZ DES RÉFÉRENCES

Vos employés actuels connaissent-ils d’autres travailleurs de la construction qui pourraient faire de bons candidats pour le poste ? Si c’est le cas, utiliser des références pour trouver de nouvelles personnes pourrait être votre ticket pour recruter des talents fiables.

Parfois, les recommandations peuvent conducteur à d’excellentes embauches pour votre entreprise. Vous pouvez même développer un programme de parrainage et offrir des incitations aux employés actuels qui envoient des candidats potentiels dans votre direction. Les travailleurs dignes de confiance recommandent souvent des candidats dignes de confiance.

3. TIREZ PARTI DES RÉFÉRENCES

Il peut être difficile de déterminer si un candidat convient au poste sur la base de sa seule candidature. Bien que les interviews puissent jeux un rôle majeur dans ce processus, elles ne révèlent qu’une petite partie de l’histoire. Mener une entrevue n’est guère un moyen fiable de juger du caractère, de la responsabilité et de l’intégrité.

Lorsque vous parcourez les demandes d’emploi, gardez à l’esprit les références. Les références personnelles et professionnelles peuvent fournir une vision plus claire de chaque candidat sous plusieurs angles. Cela peut vous donner plus d’informations sur les candidats et améliorer vos capacités de gestion d’entreprise.

4. PENSEZ À LONG TERME

L’embauche de travailleurs de la construction ne se limite pas à faire le travail aujourd’hui. Il s’agit de faire le travail demain, la semaine prochaine, l’année prochaine et au-delà tout en restant compétitif dans un secteur en constante évolution. Il est important de penser à la situation dans son ensemble lorsque vous embauchez de nouveaux employés. Correspondent-ils à vos objectifs à long terme ? Peuvent-ils s’adapter aux changements ?

Envisagez d’affiner votre processus d’embauche en élaborant un programme simplifié ou un plan de recrutement de talents. Ce système vous permettra de vous développer constamment et de vous améliorer, ce qui est essentiel dans le secteur de la construction.

5. Offrez des incitations attrayantes aux jeunes travailleurs

Alors que de plus en plus de personnes âgées commencent à prendre leur retraite, le besoin de nouveaux travailleurs continuera d’augmenter. Les effets de cette pénurie de main-d’œuvre se manifestent déjà par des retards de projets et une disponibilité limitée. Alors que de plus en plus de membres de la génération Z, ou ceux nés entre 1997 et 2012, commencent à entrer dans le main d'oeuvre, de nombreuses entreprises de construction ont lancé des initiatives visant à recruter ces jeunes travailleurs. 

Malgré ces efforts et les nombreuses offres d’emploi disponibles, une enquête menée en 2021 auprès de la génération Z  par Cat Rentals℠ a révélé que moins de 2 % d’entre eux envisageaient sérieusement une carrière dans la construction. Le manque d’intérêt de la part de plus de 80 % des participants à l’enquête peut provenir des perceptions négatives actuelles du secteur de la construction. Pour réussir à embaucher des travailleurs de la génération Z pour des emplois dans la construction, les entreprises doivent modifier leurs stratégies de recrutement pour attirer cette tranche d’âge. 

De nombreux travailleurs de la génération Z ont passé la majeure partie de leur enfance à regarder leurs parents de la génération X lutter contre l’instabilité financière après la récession de 2008. Par conséquent, bon nombre de ces jeunes travailleurs sont à la recherche d’un emploi stable avec un salaire décent, des avantages sociaux et des possibilités d’avancement. En offrant aux travailleurs de la génération Z de fortes incitations à embaucher et à rester dans votre entreprise de construction, vous créerez une main d’œuvre d’employés loyaux qui travailleront dur pour progresser dans leur carrière. 

La génération Z est une génération socialement consciente, donc les membres de ce groupe veulent travailler pour des entreprises qui partagent leurs objectifs de changement positif. Les entreprises de construction qui mettent en avant des programmes de responsabilité d’entreprise tels que le bénévolat ou la construction et la rénovation des communautés locales auront plus de succès dans le recrutement de jeunes travailleurs. S’engager auprès des travailleurs de la génération Z le plus tôt possible favorisera un intérêt durable qui aidera ces jeunes professionnels à devenir une présence puissante dans l’industrie de la construction.

Résultats de l’étude sur la génération Z dans la construction
PARCOUREZ NOTRE INVENTAIRE DE LOCATION

Un main d'oeuvre de haute qualité mérite des solutions d’équipement de premier ordre. Cat Rentals peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme, alors parcourez notre sélection d’équipements de construction pour en savoir plus. Pour demander un devis ou poser des questions, contactez-nous au 1-800-RENT-CAT dès aujourd’hui et louez ce dont vous avez besoin auprès des personnes qui font tout ce qu’il faut.

Trouvez des locations Cat près de chez vous
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies