Groupes électrogènes pour la construction : de quelle puissance avez-vous besoin ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Si vous êtes une Entreprise générale de construction, il y a de fortes chances que vous deviez louer un alternateur à un moment donné. Les groupes électrogènes fournissent de l’électricité pour les outils, l’équipement et l’éclairage des sites éloignés qui n’ont pas accès au réseau électrique. Ils peuvent également fournir une alimentation de secours en cas de panne, minimisant ainsi le risque d’immobilisations coûteuses.

Lorsque vous recherchez le meilleur alternateur de chantier pour vos projets de construction, vous découvrirez qu’ils sont disponibles dans une grande variété de tailles, de configurations et de capacités de puissance de sortie. Il est important de choisir un modèle qui fournit suffisamment d’énergie pour faire fonctionner votre site, mais pas au point de gaspiller de l’électricité et de l’argent.

Facteurs à prendre en compte lors de la sélection d’un groupe électrogène pour la construction

En règle générale, vous aurez besoin d’un alternateur qui fournit suffisamment de puissance pour votre site lorsqu’il fonctionne à 70-90 % de sa capacité. Un alternateur qui fonctionne à moins de 50 % de sa capacité crée une situation appelée « empilage humide », ce qui réduit considérablement l’efficacité opérationnelle de l’unité.

La prise en compte des facteurs suivants peut vous aider à déterminer la taille et la capacité de sortie appropriées pour votre location d’alternateur :

  • Taille du site : Comme vous pouvez le deviner, plus votre chantier de construction est grand, plus vous aurez besoin de puissance pour votre alternateur. Les chantiers plus importants peuvent nécessiter plusieurs alternateurs pour répondre aux besoins en puissance.
  • Types d’équipements : Si votre travail de construction nécessite l’utilisation d’équipements et d’outils lourds, vous aurez besoin d’un alternateur avec plus de puissance que si vous utilisez des produits plus petits qui consomment moins d’électricité.
  • Puissance de réserve : Certains équipements nécessitent plus d’électricité pour démarrer que pour fonctionner. Veiller à choisir un alternateur capable de supporter les surtensions qui peuvent se produire lors du démarrage de plusieurs machines ou outils à la fois.
  • Capacité de tension : En plus de la puissance d’un alternateur, vous devez également tenir compte de la tension qu’il peut fournir. Plus la tension de sortie est élevée, plus le courant électrique délivré par l’alternateur est puissant.
  • Phase : Les alternateurs sont disponibles en monophasé et triphasé. Pour un projet de construction, vous aurez probablement besoin de cette dernière version, car elle fournira une alimentation électrique plus stable et plus fiable.

Un moyen simple de calculer la taille d’un alternateur de chantier qui vous convient le mieux consiste à additionner les puissances de tous les équipements et outils qui nécessitent une alimentation électrique. Vous pouvez ensuite comparer ce total avec la puissance des groupes électrogènes disponibles à la location. Assurez-vous de choisir un modèle qui offre un peu plus de capacité pour tenir compte des surtensions et de l’ajout éventuel d’équipements supplémentaires pendant le projet.

Utiliser un calculateur de dimensionnement d’alternateur pour simplifier le traitement

Un calculateur de dimensionnement d’alternateur du commerce vous permet de déterminer plus facilement la taille appropriée pour vos unités. Commencez par dresser une liste de tous les outils et machines (compresseurs d’air, scies, marteaux-piqueurs, bureautique portable et matériel informatique, etc.) qui peuvent nécessiter une alimentation électrique sur vos chantiers de construction. Vous pouvez ensuite vérifier la puissance de démarrage et de fonctionnement de chacun, qui est inscrite sur l’équipement.

Enfin, calculez votre puissance totale requise en additionnant toutes les valeurs de kW ou de KVA. La capacité de puissance de l’alternateur que vous choisissez doit dépasser ce chiffre de 10 à 20 % pour vous donner une marge d’erreur.

Groupes électrogènes diesel et au gaz naturel

Un autre facteur à prendre en compte lors du choix d’un alternateur pour votre chantier est la source de carburant. Des modèles alimentés au diesel et au gaz naturel sont disponibles, et chacun offre certains avantages.

Diesel

Les groupes électrogènes diesel présentent les avantages suivants :

  • Efficacité : Bien que le carburant diesel soit plus cher que le gaz naturel, il est également plus dense en énergie. Vous obtiendrez plus d’une unité de diesel qu’avec le même volume d’essence.
  • Puissance constante : Le diesel est une source d’énergie fiable, ce qui en fait un excellent choix pour les chantiers nécessitant une alimentation constante et à long terme.
  • Construction robuste : Les moteurs diesel présentent une conception robuste qui peut résister aux rigueurs d’une utilisation intensive tout en offrant une longue durée de vie.
  • Sécurité : Le diesel est moins inflammable que de nombreux autres types de carburant. L’absence de bougies d’allumage dans les moteurs diesel réduit la probabilité d’incendies instantanés.

Gaz

Voici quelques-uns des avantages offerts par les groupes électrogènes au gaz naturel :

  • Combustion propre : De nos jours, les opérations de construction doivent respecter des normes d’émissions de plus en plus strictes. Le gaz naturel brûle plus proprement que les autres sources de carburant, ce qui vous permet de rester conforme et d’être un bon intendant de l’environnement.
  • Réduction des coûts de carburant initiaux : Le gaz naturel est l’une des sources de carburant les moins chères.
  • Efficacité : Comme le diesel, le gaz naturel est un carburant très efficace, ce qui se traduit par de faibles coûts énergétiques.
  • Accessibilité : Les lignes et l’infrastructure souterraines des infrastructure réseau sont déjà en place pour faciliter l’acheminement du gaz naturel, ce qui facilite l’accès sur de nombreux chantiers de construction. Ces modèles éliminent souvent les coûts et les tracas liés au stockage d’une alimentation en carburant.
Obtenir de l’aide pour choisir le groupe électrogène adapté à la construction

Cat Rentals℠ dispose d’un vaste stock de groupes électrogènes portatifs à louer à des tarifs compétitifs. Notre parc comprend des produits de Caterpillar, ce qui vous permet d’obtenir des équipements qui répondent à vos normes de performance, de fiabilité et de qualité. Les unités sont disponibles dans une large gamme de tailles pour répondre à tous les besoins de production d’énergie. Nos locations d’alternateurs sont également remorquables, ce qui vous permet de les transporter vers et depuis vos sites et de les placer aux endroits idéaux.

Nous possédons également l’expertise nécessaire pour vous aider à choisir l’alternateur de chantier le mieux adapté à vos besoins énergétiques. Notre équipe travaillera en étroite collaboration avec vous pour calculer vos besoins en électricité en fonction de tous les facteurs ci-dessus. Vous obtiendrez l’équipement de la bonne taille et recevrez des conseils sur la façon de le configurer sur votre chantier de construction.

Parcourez notre gamme de groupes électrogènes dès aujourd’hui

Cat Rentals peut vous aider à découvrir tous les avantages de la location de groupes électrogènes et d’autres équipements, tels qu’une plus grande flexibilité du parc, des coûts d’exploitation réduits, une disponibilité immédiate et de meilleurs résultats grâce à l’utilisation de modèles spécifiques à la tâche. Nous offrons également des conditions flexibles et un menu complet de services pour maximiser votre expérience client.

N’hésitez pas à parcourir notre gamme actuelle d’alternateurs. Appelez-nous au 1-800-RENT-CAT ou contactez votre établissement le plus proche pour obtenir plus d’informations et des conseils sur le choix d’un modèle. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider. Pour demander un devis rapide, veuillez remblayer et soumettre notre formulaire de contact en ligne.

Trouvez des locations Cat près de chez vous
Obtenir un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies