如何对您的设备 Fleet 进行防冻
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

如果您是一家拥有在寒冷气候下运行的建筑机械公司的所有者或经理,您就会知道寒冷天气带来的挑战。当地面开始结冰,雪开始飘落时,情况会迅速发生变化。很快,你可能会被风化并停下来。

北部地区(如中西部、加拿大和阿拉斯加)的四季气候与南部或非洲大陆沿海地区的运行参数完全不同。如果您期望性能低于零度,则需要特别注意机器。它还需要为季节性储存做好适当的准备。

无论您是打算将其放在雪地里还是将设备送到棚子里,对其进行防冻都是必须的。冬季存储设备或为冬季设备操作做准备需要深思熟虑和组织。为了帮助您使用越冬设备,这里有一些关于设备机群防寒的宝贵信息。

跳转到一个部分:

为什么要对设备进行防冻?

如果您和大多数从事设备运营行业的人一样,您的设备机群中占有大量资金。您的设备和机械是宝贵的投资。与所有物质资产一样,您的设备也需要保养和关注。如果您要在寒冷天气下操作机器或在冬季存放机器,则尤其如此。

温度是影响设备操作和存放的主要因素。正如极端高温和潮湿会损坏您的机器一样,温度过大下降也会造成损失。您在重型设备防冻方面花费的时间和精力将带来您无法拒绝的投资回报。

根据您的业务性质和工作区域,您可以选择全年运行您的机器。您可以将园林绿化设备变成除冰雪服务。或者,您可以选择停放您的设备机群,等到季节变化,户外活动恢复到舒适的工作温度。

无论您是将设备存放过冬,还是决定在气温下降时继续用卡车运输,都需要对机器进行一些修改。这可能会改变您的燃油和润滑剂,以便您可以在寒冷条件下正常工作。或者,这可能意味着要调整您的设备,以便在恶劣天气下暂时停机。

对设备进行防冻需要时间和精力。这也需要一些资本投资。然而,例行的季节变化保养和存储准备会带来丰厚的回报,让您的努力变得物有所值。

冬季存放您的设备

如果您决定将设备存放过冬,可以采取一些简单的步骤来确保设备处于最佳状态。您的防冻任务可确保当您将机器或附件重新投入使用时,它们随时可以投入使用。您不必担心某些零件、部件或组件会在停机期间变质。

作为机器所有者或操作员,您知道闲置时间过长的机器会因出现启动问题而臭名昭著。燃油变质,机油变慢,生锈。这些状况不利于机器的长期运行状况和性能。

冬季安全存放设备需要一个积极主动的计划。您需要识别易损区域,并防止因机器不工作和错误存放而出现的问题。以下是一些行之有效的技巧,您可以在冬季收起设备时使用。

  • 防风雨: 直接暴露在天气下对您的设备来说是最严酷的存放。始终将您的机器停放在有遮蔽物的地方,这样可以保护它免受积雪和风力的影响。如果可以选择,将您的资产停放在完全封闭的车间或棚屋中或防水布下。
  • 防潮: 尽管冰雪中存在水分,但冬季条件通常会带来较低的空气湿度。湿度过低会使设备零件(如密封件、电线和液压装置)变干。室内存放是防潮的最佳解决方案。
  • 燃油保护: 停放的机器几乎总是会出现燃油问题。除非您采取保护措施,尤其是对于柴油动力设备。两种选择是排空燃油箱或将其完全加满以防止冷凝。
  • 电气保护: 不活动的电气系统容易腐蚀和破裂。蓄电池在长期存放时也是一个问题。您可以断开并拆下机器的蓄电池,但通常更好的做法是让涓流充电给电气系统通电。
  • 重力保护: 您可能没有想到,但重力会对整个冬天停放的设备造成严重破坏。履带可能会冻结在地面上,轮胎会形成漏气。最好将履带式机器放在木板上,并上升轮式机器的底盘以减轻静轮胎重量。

在冬季停放设备之前,必须润滑设备。如果您要采用冷藏路线,请确保使用具有低粘度等级的润滑脂或机油,以便其保持柔韧性和保护性。润滑剂是防止储存设备生锈的第一道防线。

 

冬季设备使用提示

停放的设备不是有利可图的设备。为了获得最佳的机械投资回报,您需要尽可能长时间地运行它。这可能包括在 11 月至 3 月的寒冷月份运营。

如果您计划在整个冬季使用您的设备,则需要采取一些冬季前的调节步骤。这不一定是一项昂贵的投资。您只需要做正确的事情,让您的机器做好准备,迎接从热到冷的过渡。

对设备进行防冻的最佳时间是在夜间气温开始出现霜冻威胁的平季,白天仍然宜人。这通常是在十月底左右,除非您在最北端。您需要选择日期,然后您可以使用以下在冬季使用设备的提示来做好准备:

  • 获取信息: 不要忽视设备用户手册。它可能包含分步防冻说明。另一个优秀的资源是由美国陆军工程兵团提供的,称为 汽车和建筑设备的防冻和冬季操作。它有点过时,但防冻信息是永恒的。
  • 准备燃料: 如果您的设备具有汽油动力,通常,唯一必要的防冻步骤是使用除冰添加剂。 冬季 的柴油机组需要特别注意。您应该始终用完 #2 夏季柴油燃料供应,并用 #1 冬季柴油混合物代替。
  • 换机油: 冷而粘稠的机油会导致发动机难以启动。对于冬季条件,将发动机机油稀释为 5W-30 等低粘度产品,而不是夏季的 10-30 或标准 30 重量产品会有很大的不同。较稀的机油流动更快,并减少厚重物对内部发动机零件的阻力。在寒冷天气下保护设备的所有主动措施中,机油防冻是最重要的措施之一。
  • 检查冷却液: 冬前是检查发动机防冻剂或冷却液类型的最佳时机。您可以对其温度公差进行商业测试,也可以从大多数设备经销商处购买便宜的工具。确保在发动机冷机时检查液位和强度,切勿向乙二醇基冷却液中加水。
  • 测试电池: 当电池变冷时,它会损失与温降成正比的起动功率。防冻电池检查是一种便宜的保险,用寒冷天气额定电池更换夏季级电池也是如此。一个安全提示是永远不要尝试为冻结的电池充电,因为它可能会爆炸。
  • 加满油液: 除了发动机机油、冷却液和燃油之外,您的设备可能还有其他油液可以防冻。我脑海中浮现出液压油。为了在寒冷条件下获得最佳液压性能,值得用冬季额定重量替换您的油液。其他防冻液体是挡风玻璃清洗液。
  • 检查滤清器: 冬季前是检查设备滤清器的最佳时机。清洁的空气滤清器对于减少发动机内部磨损和机油污染至关重要。您还应该查看燃油滤清器、机油滤清器和驾驶室滤清器。如有疑问,请在结垢的滤清器成为寒冷天气下的问题之前,清洁或更换它们。
  • 润滑零件: 如果有一个防冻步骤真正有成效,那就是彻底润滑您的设备零件。根据您的机器类型,这可能是底盘系统部件、卸载臂和斗杆臂或铲斗连接件。控制装置或操作员驾驶室上的移动零件也需要适当注意,使用适合寒冷天气的润滑油重量。
  • 挂钩加热器: 辅助加热器在寒冷天气下设备运行时非常方便。发动机缸体加热器可以很好地预热冷却液和机油。热态发动机起动更快,摩擦磨损更小。如果您在冬天运行柴油发动机,您可能还想看看燃油加热器。
  • 清洁机器: 在寒冷的天气里,保持机器清洁是很困难的。道路盐分和污垢会很快堆积在繁忙的机器上,污染物会对设备造成沉重影响。冬季前对您的机器进行一次电动清洗,并定期用热肥皂水进行清洗是值得的。

 

还有很多其他有用的冬季保养技巧。如果您的机器有轮胎,您需要针对寒冷天气预设充气压力。轮胎压力在低温下自然下降,未经处理的空气容易结晶,这可能会导致冬季困扰。许多设备所有者使用不会冻结或压力波动的干氮气添加剂为冬季使用的轮胎充气。

当您计划对设备进行防冻处理时,也值得多讨论一下燃油问题。大多数工程机械使用柴油发动机。今天的技术使柴油发动机变得非常可靠和强大。但是,它们的质量取决于它们所喂入的燃料。

北美设备使用两种柴油燃料。一种是 适用于冬季 或寒冷天气运行的 #1 混合物,另一种是适用于夏季或温暖天气运行的 #2 混合物。

您将听到两个与柴油额定值有关的术语。它们是“浊点”和“倾点”。柴油含有石蜡,这种蜡在凝胶点处混浊,使混合物变得不透明。当石蜡太冷时,它会凝固并阻止燃油倾倒。

化学家混合柴油以响应预期温度。如果进入冬天时您的油箱中有 #2 柴油,它会在无法倾倒之前通过混浊来警告您。正确的 #1 柴油混合物将使您的机器在最寒冷的时期可靠地运行。

您可能想知道,为什么机器不能全年只使用 #1 燃油运行。这是因为 #1 和 #2 柴油之间存在性能权衡。虽然 #1 在冬季不太容易凝胶,但它的发电能力不如 #2。因此,为了在天气变暖后获得最佳性能,请确保将柴油供应开关为夏季混合燃料。

这是关于燃油的最后防冻技巧。切勿在柴油中添加汽油或酒精,希望它能帮助 #2 燃料过冬。充其量,汽油或酒精会损坏柴油的喷射系统。在最坏的情况下,它会引起爆炸。

Fleet 防冻清单

无论您从事哪个行业,检查表都是有用的辅助或工具。没有航空公司飞行员在起飞时不遵循严格的清单例行程序。对于飞行员来说,清单是必不可少的安全功能。

防冻清单可以帮助您为设备做好存放或冬季性能准备。核对清单确定了关键控制点,并提醒您完成每个必要的步骤。当您遵循正确的检查表后,您的机器将准备得更充分,而且更安全。

您的防冻清单不必很复杂——越简单,您就越有可能遵循它。您可以制作一份涵盖您设备机群中每一台机器的主检查清单。或者,您可以为单个设备制作唯一的列表。

最好单独列出两份清单,一份用于存放过冬的设备,另一份用于在寒冷天气下操作机器。它们是两项独立的活动,尽管它们共享一些任务。以下是存放过冬设备以及使设备做好寒冷天气操作准备的清单示例。

1. 存放设备的防冻检查清单

做好设备冬季存放准备有助于确保您的机械或工装不会受到闲置、天气和温度的负面影响。考虑存储设施内的气候以及室外潜在的自然灾害至关重要。这些是冬季存放设备的注意事项。

存储设施:

  • 了解存储期限以及开始和结束日期
  • 预测存储温度和湿度水平
  • 允许授权人员访问并防止未经授权的访问
  • 防风、防雨、防雪防冰
  • 确保有地面支撑设备

设备油液:

  • 通过排空油箱或添加冬季添加剂来控制燃油
  • 确定冷却液是否适合最低的预期温度暴露
  • 匹配发动机油和液压油以实现季节性性能
  • 检查您的附带油液(如冲洗器、制动或转向油)是否合适
  • 清洁或更换滤清器以进行弹簧启动

电气元件:

  • 断开蓄电池并存放在温暖的环境中,如果将蓄电池留在设备中,请保持涓流充电
  • 修理所有灯和安全设备
  • 检查所有连接,并用防腐蚀材料处理
  • 将所有开关切换到断开位置,以防止意外启动

底盘、控制室和工装机具附件:

  • 用适合温度的润滑脂润滑所有铰链点
  • 断开所有传动装置或置于空档并激活制动机构
  • 将轮胎和履带放置在适当的表面上,以防止结霜或形成平点
  • 断开所有工装机具附件并停用电源
  • 固定控制装置、清洁驾驶室和安全出入

其他:

  • 采取防治鼠虫措施
  • 用防锈产品清洁所有设备
  • 控制燃烧风险并在必要时制定应急计划
  • 为存放但未运行的设备购买有效保险
  • 将所有手册、指南和指令保存在单独的位置

2. 操作设备的防冻检查清单

在冬季操作设备会遇到挑战。您需要确保每个部件都已准备好抵御寒冷并能够正常运行而不会发生故障。寒冷条件下操作的一些防冻步骤与冬季存放机器相同。尽管如此,拥有另一个针对冬季操作的清单还是很方便的。

冬季工作环境:

  • 了解预期温度范围和极端温度
  • 了解寒冷天气操作的持续时间
  • 确定设备的每项冷操作技术规格或说明
  • 不操作时,预计会暴露在寒冷天气中

设备燃油和添加剂:

  • 准备好汽油发动机寒冷天气添加剂
  • 确保您的柴油级别适合预期温度(#1 取代 #2)
  • 冲洗燃油供应以确保水分分离且污染物消失
  • 让您的燃油泵、喷油器和滤清器为冬季做好准备
  • 不断加满燃油箱以防止冷凝

设备油液和润滑:

  • 确保您的发动机机油与寒冷天气运行兼容(5W-30 或更稀)
  • 用低温润滑脂润滑所有可移动零件
  • 确保您的发动机冷却液能够承受预期的最低温度
  • 检查所有附加油液,确保它们适合工作范围
  • 确保液压系统和机油可以在低温下工作

悬架、驱动装置和底盘系统:

  • 清除履带式机器上的碎屑以防止冻结
  • 将轮式机器更换为冬季轮胎
  • 将所有轮胎设置为冬季工作压力 — 如有可能,充注氮气
  • 确保履带式机器上的夹板适合冰雪牵引
  • 为橡胶轮胎设备提供链条

电气设备:

  • 确保设备蓄电池能够在寒冷天气起动时无电流损失
  • 预热蓄电池和发动机以确保它们正常运行
  • 检查所有电气部件是否腐蚀
  • 测试所有灯和安全设备
  • 测试所有操作员控制装置

如果不对设备进行防冻,会发生什么情况?

不为冬天计划可能会让您付出代价。为了让您昂贵的机械、车辆和其他设备机群在长期冷库中生存或连续运行而不会在冬季发生故障,您必须确保它们已准备就绪。您不能不对设备进行适当的防冻处理。

如果您将设备存放在漫长的冬季运输中,而没有仔细对其进行防冻,您很可能会在春天发现一团糟。有一些可怕的故事是,由于冷却液冻结,发动机缸体破裂,燃油箱生锈到不得不报废。

当准备冬季存储清单并遵循它如此简单时,为什么还要冒冬季损坏的风险呢?当您避免了昂贵的春季维修时,花在防冻上的一美元可以节省 10 美元。不要因为您未能将设备存放起来以应对冬天而造成损坏。

整个冬季操作设备也是如此。如果你不能过冬,你最终可能会得到无法运行的设备,你将不得不放弃利润丰厚的工作。在严寒天气下,您还将面临操作过程中出现故障的风险,几乎无法进行维修。

未能使您的设备机群过冬可能是灾难性的。您可能会遭遇导致财产损失或人身伤害的事故。至少,由于计划不当而导致尴尬的停工可能会损害您公司的声誉。

如果不对设备进行防冻以进行存储或寒冷天气运行而造成的潜在问题,这是不值得的。遵循顶级租赁公司的做法,维护您的设备进行冬季存放或使其在整个寒冷季节保持运行。

从 Cat Rentals℠ 租赁防冻设备

Cat Rentals℠ 是一个全国性的建筑设备租赁代理商网络。我们在北美一些气候最寒冷的地方全年运营。从阿拉斯加州到内布拉斯加州,Cat Rentals 都能为像您这样的承包商和建筑公司业主提供可靠的 Cat 设备。

在 Cat Rentals,我们致力于使设备保持最佳状态并为冬季运营做好准备。我们知道,在寒冷的月份存放机械需要一些计划,但这也让您获得经久耐用、性能最佳的机器。我们的 Cat 设备已做好冬季准备,可应对任何天气变化。

查看 Cat Rental 的建筑机械和工具库存。立即致电 1-800-RENT-CAT 或前往您附近的便利 地点。

查找您附近的 Cat 租赁设备
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置