租赁起重机:终极指南
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

起重机是许多建筑工地必不可少的设备。许多公司选择租用起重机,因为租赁给了他们更大的灵活性,允许他们只在所需的时间内使用起重机。当公司希望为他们的下一个项目租用起重机时,最好了解经验丰富的租户的一些顶级做法。

在租赁之前,请详细了解起重机的主要类型、它们的用途以及您在寻找起重机时可能需要考虑的一些起重机要求。此外,您可能想了解有关选择最佳起重机的一些重要提示的更多信息,以及如何正确使用它的信息。我们的租用起重机终极指南解释了您需要了解的一切。

跳转到一个部分:

起重机类型

当您寻找起重机时,您可能想首先了解建筑中使用的起重机的主要类型。虽然有许多不同类型的起重机可供选择,但您可以将它们分为两大类:移动起重机和静态起重机。了解两者之间的差异可以帮助您知道要租用什么类型的起重机。

静态起重机是放置在建筑物或地面上的半永久性或永久性结构。然后,这种类型的起重机通过固定路径移动和提升负载。通常,静态起重机不会出租,因为它们使用了很长时间。

相比之下,移动式起重机具有轮子或踏板,可以轻松地将其从一个位置运输到另一个位置。放置后,起重机可用于搬运负载和其他应用。与具有固定路径的固定起重机不同,移动式起重机可以拾取负载并将其运输到不同的地点。某些移动式起重机需要配重和支腿才能正确使用。

许多移动式起重机被拉到其他车辆后面或装载到卡车上,以便运送到工作现场。到达后,操作员可以驾驶起重机在工作现场周围完成各种工作。其他移动式起重机直接安装在卡车上,可以在高速公路上行驶到作业现场,而无需被拉动或装载到其他车辆上,从而可以快速部署到多个作业现场。

移动式起重机用途

起重机主要用于建筑领域,以执行多种类型的起重任务。移动式起重机使用一系列先进的滑轮和电缆来提升人们永远没有力气自己提升的极重负载。它们可用于短期提货任务或更大规模的长期操作。

在建筑行业,操作员经常使用移动式起重机在工作现场周围快速移动设备和材料。此外,租赁起重机定期将重型建筑材料提升给在高处工作的工作人员。由于起重机可以轻松地将物料从地面提升到建筑物顶部和其他高架位置,因此工作人员不必拖着设备上楼梯或投资购买其他类型的起重设备。您经常会看到工人使用起重机协助屋顶工作以提高效率。

选择起重机时请考虑您的工作要求

当您寻找满足您需求的完美起重机时,您需要确保起重机符合您的项目要求。您需要避免选择无法处理工作现场地形或没有将材料提升足够高度所需的高度的起重机。通过在租赁前评估您的工作场地,您可以确保获得起重机接头您的所有要求。

在租用起重机之前请考虑以下工作要求:

  • 工作场地的大小: 在租用起重机之前,您应该考虑的首要工作要求之一是您将要工作的场地的大小。空间大的场地可以方便使用更大的起重机,并且可能需要一台可以在工作现场快速行驶的起重机。较小的工作场地通常需要可以安装在狭小空间内的较小起重机。
  • 场地地形: 移动式起重机配有适合不同地形的各种类型的轮子。例如,如果公司的工作现场地形具有挑战性,则可能需要配备重型轮胎的崎岖地形起重机。对于不太具有挑战性的地形,带有标准轮子的起重机可能就足够了。
  • 材料的重量和尺寸: 在租用起重机之前,最好检查您计划用起重机提升的材料的尺寸和重量。您不想租一台没有空间和负载能力来拾取某些材料的起重机。大型起重机还可以帮助工人更快地提升和运输材料。
  • 升降机高度: 关于作业现场需要考虑的另一个因素是您需要提升多高的材料和工具。您正在建造的建筑物越高,您需要的提升高度就越高。评估您将要从事的工作所需的提升高度可确保您租用一台能够处理所有潜在应用的起重机。
  • 所需的距离和半径: 与起重机的高度一样,您可能需要起重机在一定距离内移动材料。检查制造商的规格,看看起重机是否可以覆盖所需的距离,并且具有将起重机摆动到所需位置的半径。
  • 起重机存储机会: 如果有时不打算在工作现场使用起重机,您可能需要将其存放。确保您的作业现场能够保持起重机的安全和安全存放。如果您的工作场地没有很大的空间,您可能需要选择更易于存放的较小起重机。
  • 安全隐患: 有时,工作场所存在安全隐患,例如电线,起重机将不得不绕过或下方行驶。没有移动能力绕过电线或其他危险的起重机可能会损坏项目或起重机本身。此外,起重机可能需要进入电线下方,因此选择不太大并且可以将其卸载臂降低到足够低以适应高空危害的起重机非常重要。
  • 项目时间表: 评估您的项目需要起重机在工地上停留多长时间也很重要。了解这些信息可以确保您与租赁公司签订一份涵盖您需要起重机的时间的收缩合同。

选择起重机的技巧

需要注意一些提示,以帮助您为下一个项目找到合适的起重机。租用合适的起重机通常归结为评估您的项目要求、设定切合实际的时间表、验证运输方法并获得正确的许可证。

1. 牢记您的项目要求

在寻找租赁设备时,请牢记项目的所有要求。在浏览租赁公司的产品或与代表交谈时,请参阅您的作业现场评估。选择适合您工作现场要求的起重机可确保您高效、按时完成项目。

要选择合适的起重机,请熟悉起重机的规格。以下是您在租赁前需要检查的一些主要规格:

  • 提升能力: 在选择租赁之前,必须检查起重机的提升能力。起重能力是指起重机可以承受的最大重量。您需要选择具有提升能力的起重机,可以安全地提升您的项目所需的最重的负载。通过确保您选择的起重机具有适当的提升能力,您可以避免损坏起重机并保持工作现场以最高效率运行。
  • 最大垂直伸出距离: 起重机的最大垂直伸出距离也至关重要。该规格是指起重机可以达到的最高高度,起重机提供多种高度选择。将起重机的最大垂直伸出距离与完成项目所需的起重机达到的最大高度进行比较。这种比较将帮助您选择能够在整个项目中将材料和工具提升得足够高的起重机。
  • 车辆重量: 起重机的重量通常与起重机的提升能力和起重机的最大垂直伸出距离相关。有时,公司会想要更轻的起重机,这样它们就不会在地面上留下那么深刻的印象。

2. 寻找经验丰富的索具师

起重机需要经验丰富的索具工来确保起重机正确设置并随时可以使用。索具师将固定电缆、链条和皮带,以确保起重机安全运行并达到您的标准。索具工还将执行起重机的提升并根据工作要求处理其他职责。经验丰富的装配工还可以帮助您确定您的项目需要多少船员。

您的员工中可能已经有一名索具工,但如果您没有,尽早找到一名索具师来讨论项目要求至关重要。他们可以为您提供有关您需要的起重机类型以及不同起重机在工作现场的表现的更多信息。

3. 提前预订租赁

当您租用起重机时,请务必提前预订,以确保您想要的起重机可用。等到一两天才租用起重机的公司可能会减慢他们的项目,因为他们需要的起重机可能无法在短时间内通知到。由于顶级租赁公司通常对起重机的需求量很大,他们可能会提前数周甚至数月预订起重机。

在您的项目开始之前,请与租赁公司联系,讨论他们的可用性和选项。通过在项目之前尽早联系,您应该有更多的选择。

4. 验证运输方式

有些公司会将起重机运送到您的工作地点,而另一些公司则要求您自己取走。因此,必须与租赁公司核实如何运输起重机。通过验证起重机的运输方式,公司可以在需要的当天将起重机运送到他们的项目,或者如果他们必须自己处理,可以计划适当的运输。

提供交通服务的租赁公司可能是一个很大的优势,因为您不必担心让车辆将起重机拖到工作现场,也不必担心在运输过程中处理不当。如果租赁公司负责运输,您只需告诉他们何时何地需要起重机,他们就会按时将其送到您手中,帮助您按时完成项目的最后期限。

紧密协调运输还有助于协调其他重要任务。由于您的工作人员将确切地知道起重机何时到达,因此他们可以在到达后立即开始工作。它还可以帮助您的船员在正确的时间准备好起重机所需的额外索具、材料和设备,因此您可以顺利开始使用起重机。

5. 获得适当的许可

在租用起重机之前,请查看当地有关使用起重机的法律,看看您是否需要任何特殊许可。通过在起重机到达之前获得适当的许可,您可以立即使用起重机。如果您不确定当地的许可证和法律,致电当地的许可办公室可能会非常有帮助,让您避免罚款和关闭。

6. 租用起重机的实际时间

当您与租赁公司交谈时,要清楚地了解您的项目时间表。通过诚实地评估您的项目需要多长时间,您更有可能不会租起重机的时间太短或太长。如果您租用的时间超过您需要的时间,您可能会支付过多的租金费用。如果您租用的时间太短,您可能需要在使用起重机之前归还它。

虽然租用起重机时间过长会增加您的成本,但更重要的是确保您租用的时间不会太短。正确估计项目的时间表,以避免重大延误,并在需要时将起重机保留在现场。租用适当的时间也可以让您的工作人员更安全,因为工作人员不会试图在起重机归还之前加快项目速度来完成工作。

当您进行租赁时,高估您需要起重机的时间通常是更安全的选择。高估会给员工在工作时提供喘息的空间。有时,可能会出现小错误和不可预见的情况,从而减慢您的项目速度。高估租用起重机所需的时间将使您的船员有足够的时间适当地应对任何具有挑战性的条件,而不必担心在使用完起重机之前必须归还。

7. 为起重机准备场地

在起重机到达之前,最好为您的场地做好准备。首先确保运载起重机的卡车有足够的空间安全进入工作现场并到达需要下起重机的区域。您可能还希望在起重机附近随时使用与起重机一起使用的任何额外设备或工具。

通过为起重机的卸载创造一条清晰的通路并准备好材料,您可以避免起重机到达当天效率低下和延误。您将准备好立即开始工作,并使您的项目按时完成。

如何正确使用起重机

租用起重机后,正确使用它可以帮助您确保工作现场的安全并使您的项目以高效的速度运行。以下是正确使用起重机的一些最佳实践:

  • 确保操作员持有执照: 操作员在使用起重机之前应获得适当的执照。如果起重机操作员没有获得认证,您的公司可能会遇到法律问题。无证操作员也可能不知道如何正确使用起重机,从而导致受伤和错误。
  • 穿着合适的服装: 操作员和在起重机周围工作的人员也应该穿着合适的衣服。在起重机上工作时,通常需要安全帽、护目镜、手套、防护鞋、护耳器和反光背心。
  • 进行预检查: 在起重机开始运行之前,检查负载、工作区域和设备。检查设备,确保一切正常工作。此外,检查工作区域是否有水平表面和任何潜在危险。最后,安全的工作负载很重要,因为您不想让起重机过载,这可能会导致其断裂。
  • 减少干扰: 操作员和在起重机周围工作的人员需要保持警惕。手机是分散注意力的主要来源,应该关闭。如果主管注意到潜在的分心,他们应在操作员使用起重机之前尝试减少注意力分散。
  • 准备起重机的负载: 在起重机提升负载之前,船员应花时间平衡和固定负载。检查起重机的吊钩也很重要,看看它是否看起来磨损或需要更换。此外,船员不应使用导线绳或负载变化作为吊索。
  • 升降过程中注意安全: 当负载悬浮在空中时,机组人员应密切关注,切勿无人看管。船员还需要知道切勿在负载下方行走,操作员也不应在其他人身上摆动负载。具有安全意识的操作员还会注意负载的去向。此外,重要的是永远不要拉负载,只推它。
  • 升降 后安全第一:负载到达目的地后,工作人员需要固定它,并采取适当的步骤安全移除负载。此外,如果您用完起重机,请将稳定器、附件和绞盘存放在安全的位置。
  • 如果出现问题,请停止: 如果您在使用起重机的任何时候发现看起来不对劲,请立即停止使用。让知识渊博的主管或操作员评估可能出现的问题并在再次操作起重机之前修复它。在使用此类重型设备时,务必小心谨慎。

选择 Cat Rentals℠ 来满足您的起重机租赁需求

世界各地的公司都信赖 Cat Rentals℠ 来满足他们的设备租赁需求。如果您想为您的起重机项目提供高质量的租赁,我们可以提供帮助。我们提供多种起重机供您选择,让您轻松找到满足您独特项目要求的起重机。我们在全球拥有 1,300 多个网点和 丰富的设备库存,几乎可以帮助您完成任何项目。

浏览我们精选的 起重机和起重机卡车租赁 ,找到最适合您工作现场的产品。如果您有任何疑问,请联系 您当地的代理商 与代表交谈。

查找您附近的 Cat 租赁设备
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置