建筑用发电机:您需要多少电力?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

如果您是建筑承包商,您很有可能会在某个时候需要租用发电机。发电机为无法接入电网的偏远站点的工具、设备和照明设备提供电力。它们还可以在发生停电时提供紧急备用电源,从而最大限度地降低代价高昂的停机风险。

当您为建筑项目寻找最适合作业现场的发电机时,您会发现它们具有多种尺寸、配置和功率输出能力。选择一种型号非常重要,既能提供足够的电力来维持您的现场运行,又不能过于浪费电力和金钱。

选择建筑用发电机时要考虑的因素

通常,您需要一台在以 70-90% 的容量运行时为您的现场提供足够电力的发电机。以低于其容量的 50% 运行的发电机会产生称为“湿堆叠”的情况,这会显着降低机组的运行效率。

考虑以下因素可以帮助您确定发电机租赁的适当尺寸和输出容量:

  • 场地大小:正如您可能猜到的那样,建筑工地的面积越大,您需要发电机产生的电力就越多。较大的场地可能需要多台发电机才能满足电力要求。
  • 设备类型:如果您的建筑工作需要使用重型设备和工具,您将需要一台功率比使用消耗更少电力的小型产品更高的发电机。
  • 储备功率:某些设备启动时需要的电力比它们运行所需的电力还要多。确保您选择的发电机能够承受同时启动多台机器或工具时可能发生的电涌。
  • 电压容量:除了发电机的瓦数外,您还应该考虑它可以提供的电压。电压输出越高,发电机输送的电流就越强。
  • 相位:发电机有单相和三相两种选择。对于建筑项目,您可能需要后一种版本,因为它将提供更稳定、更可靠的电源。

计算出最适合您的作业现场发电机尺寸的一个简单方法是将需要电力的所有设备和工具的瓦数相加。然后,您可以将此总数与可供租赁的发电机的功率进行比较。请务必选择提供一点额外容量的型号,以应对电涌以及项目期间可能添加的更多设备。

使用发电机尺寸计算器来简化流程

商用发电机尺寸计算器为您提供了一种更简单的方法来确定适合您的设备的尺寸。首先列出建筑工地可能需要电力的所有工具和机械(空气压缩机、锯、手提钻、便携式办公设备和计算机设备等)。然后,您可以检查刻在设备上的每个起动和运行瓦数。

最后,通过将所有 kW 或 KVA 数量相加来计算您的总功率需求。您选择的发电机的功率容量应超过此数字 10-20%,以便您有误差余地。

柴油发电机与天然气发电机

为您的工作现场选择发电机时要考虑的另一个因素是燃料来源。提供柴油和天然气动力型号,每种型号都具有一定的优势。

柴油

柴油发电机的优点包括:

  • 效率:虽然柴油比天然气贵,但它的能量密度也更高。与使用相同体积的天然气相比,您从一单位柴油中获得更多收益。
  • 稳定的动力:柴油是一种可靠的能源,因此对于需要长期稳定供电的作业现场而言,柴油是一种绝佳的选择。
  • 坚固的结构:柴油发动机采用坚固耐用的设计,可以承受高强度使用的严酷考验,同时仍具有较长的使用寿命。
  • 安全性:柴油比许多其他类型的燃油更不易燃。柴油发动机中没有火花塞,从而降低了发生闪燃的可能性。

燃气

天然气发电机提供的一些优势包括:

  • 清洁燃烧:如今,建筑运营必须满足日益严格的排放要求。天然气比其他燃料来源燃烧更清洁,使您能够遵守法规并成为环境的好管理者。
  • 降低前期燃油成本:天然气是最便宜的燃料来源之一。
  • 效率:与柴油一样,天然气是一种高效的燃料,因此能源成本很低。
  • 可访问性:为了方便天然气的输送,井下设施和基础设施已经到位,为许多建筑工地提供了便利的通道。这些型号通常可以消除存储燃油供应的成本和麻烦。
获取帮助,选择合适的建筑用发电机

Cat Rentals℠ 拥有大量便携式发电机库存,以极具竞争力的价格出租。我们的设备机群采用 Caterpillar 的产品,确保您获得符合您的性能、可靠性和质量标准的设备。机组有多种尺寸可供选择,可满足任何发电需求。我们的发电机租赁设备也是可拖行的,使您能够将它们运进和运出您的现场,并将它们放置在理想的位置。

我们还拥有专业知识,可帮助您选择最适合您的电力需求的作业现场发电机。我们的团队将与您密切合作,根据上述所有因素计算您的电力需求。您将获得合适尺寸的设备,并获得有关如何在建筑工地配置设备的指导。

立即浏览我们的发电机系列

Cat 租赁可以帮助您探索租赁发电机和其他设备的所有好处,例如,由于使用特定于作业的型号,设备机群灵活性更高、运营成本更低、立即可用以及更好的结果。我们还提供灵活的条款和完整的服务菜单,以最大限度地提高您的客户体验。

请随意浏览我们当前的发电机系列。请致电 1-800-RENT-CAT 联系我们,或联系离您最近的地点联系,以获取有关型号选择的更多信息和提示 — 我们将全天候为您提供帮助。要请求快速报价,请填写并提交我们的在线联系表。

查找您附近的 Cat 租赁设备
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置