Quando alugar equipamentos de construção em vez de comprar
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

A escolha entre alugar ou comprar equipamentos de construção afeta tudo, desde os custos de operação até a flexibilidade da frota. Nenhuma resposta única funciona para todos os negócios. Alguns empreiteiros se beneficiam da propriedade; outros economizam dinheiro e reduzem o estresse alugando. Este guia descreve 10 considerações principais para ajudá-lo a decidir se alugar ou comprar é a melhor opção para sua empresa.

10 considerações ao decidir entre alugar ou comprar
1. Quanto dinheiro você pode gastar antecipadamente?

A compra de equipamentos pode exigir um capital inicial significativo. A locação diminui os custos iniciais ao mesmo tempo em que oferece acesso a máquinas confiáveis. Ao alugar, você também evita pagar prêmios de seguro e taxas de manutenção, liberando capital de giro para outras prioridades, como pessoal ou materiais.

2. Por quanto tempo você vai precisar do equipamento?

Se você precisar de uma máquina apenas por seis meses ou menos, a locação geralmente é a opção mais econômica. A compra para projetos de curto prazo raramente oferece um retorno positivo sobre o investimento. Com acordos flexíveis, você pode alugar por dia, semana ou mês.

3. Deseja testar o equipamento primeiro no local de trabalho?

A locação permite testar diferentes modelos e tamanhos antes de comprar. Use períodos de locação para reunir feedback de suas equipes sobre quais máquinas são mais adequadas. Essa abordagem de experimentar antes de comprar ajuda a garantir que os investimentos de longo prazo sejam adequados para suas operações.

4. Deseja evitar manutenções e reparos?

Possuir equipamento significa cobrir custos de manutenção, reparos e tempo de inatividade. Os contratos de locação normalmente incluem serviço e suporte para que você possa se concentrar em cumprir os prazos do projeto em vez do trabalho na oficina.

5. Você tem espaço de armazenamento adequado?

Os equipamentos pesados precisam de armazenamento seguro para proteger contra intempéries e roubo. A locação elimina os desafios de armazenamento fora de temporada, uma vez que as máquinas são devolvidas ao fornecedor.

6. Você quer mais opções de equipamentos?

A locação lhe dá acesso a uma variedade maior de máquinas do que a maioria das frotas pode se dar ao luxo de possuir. Ferramentas sazonais ou especializadas, como removedores de neve e reboques de água, estão disponíveis sob demanda.

7. Você quer usar os modelos mais novos?

A tecnologia em equipamentos de construção evolui rapidamente. A locação permite acessar os modelos mais recentes com recursos como a tecnologia Cat® Grade, que automatiza as tarefas de nivelamento e melhora a precisão. Você pode experimentar a nova tecnologia antes de se comprometer com uma compra.

8. Você trabalha em locais distantes ou múltiplos?

O transporte de equipamentos próprios por longas distâncias pode ser dispendioso. A locação local perto do local de trabalho reduz os gastos com logística e garante que as máquinas estejam prontas quando você chegar. Se você opera vários locais, a locação também pode evitar o tempo de inatividade enquanto as equipes aguardam a movimentação do equipamento.

9. Quanto você vai usar o equipamento?

A taxa de utilização é um fator importante. Estime quantos dias você usará a máquina em seis meses. Se for menos de 40% do tempo, o aluguel geralmente é mais barato. Entre 40% e 65%, considere outros fatores antes de decidir. Acima de 65%, a compra pode fazer sentido.

10. Você quer expandir sem grandes compromissos?

A locação facilita a expansão da frota com base na demanda. Se você conseguir um contrair exigindo máquinas extras, as locações fornecerão acesso rápido sem dívidas de longo prazo ou responsabilidades de propriedade.

Perguntas Frequentes sobre Locação X Compra de Equipamento de Construção
É mais barato alugar ou comprar equipamentos de construção?

Depende do seu uso. A locação é mais barata para necessidades sazonais ou de curto prazo, enquanto a compra pode ser econômica para máquinas com altas taxas de utilização.

Qual é uma boa taxa de utilização para compra? 

Se você usa equipamentos mais de 65% do tempo, a compra geralmente faz mais sentido financeiramente. Para utilização mais baixa, a locação geralmente é a melhor opção.

Por que as pequenas empresas devem alugar em vez de comprar?

O aluguel reduz os custos iniciais, fornece acesso a modelos mais novos e permite que as pequenas empresas permaneçam competitivas sem contrair dívidas.

Aluguel de Equipamento da Cat Rentals℠

Se essas considerações corresponderem à sua situação, o aluguel pode ser a escolha certa. A Cat Rentals oferece soluções em equipamentos da Caterpillar e de outras 70 marcas confiáveis. Encontre o local mais próximo, saiba mais sobre quando alugar ou solicite um orçamento rápido.

Encontre uma Cat Rentals perto de você
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies