Aluguel de guindastes: o guia definitivo
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Um guindaste é um equipamento essencial para muitos locais de trabalho de construção. Muitas empresas optam por alugar guindastes, pois os aluguéis oferecem maior flexibilidade e permitem que usem um guindaste apenas pelo tempo necessário. À medida que as empresas procuram alugar um guindaste para seu próximo projeto, é uma boa ideia conhecer algumas das principais práticas de locatários experientes.

Antes de alugar, saiba mais sobre os principais tipos de guindastes, seus usos e alguns dos requisitos de trabalho que você pode considerar ao procurar um guindaste. Além disso, você pode querer saber mais sobre algumas das principais dicas para selecionar o melhor guindaste possível e informações sobre como usá-lo corretamente. Nosso guia definitivo para aluguel de guindastes explica tudo o que você precisa saber.

Pule para uma seção:

Tipos de Guindastes

Ao procurar um guindaste, você pode querer conhecer primeiro os principais tipos de guindastes usados na construção. Embora muitos tipos diferentes de guindastes estejam disponíveis, você pode dividi-los em duas categorias principais: guindastes móveis e guindastes estáticos. Aprender sobre as diferenças entre os dois pode ajudá-lo a saber que tipo de guindaste alugar.

Um guindaste estático é uma estrutura semipermanente ou permanente colocada em um edifício ou no solo. Esse tipo de guindaste move e levanta cargas por caminhos fixos. Muitas vezes, os guindastes estáticos não são oferecidos como aluguel, pois são usados por muito tempo.

Em contraste, um guindaste móvel possui rodas ou bandas de rodagem que facilitam o transporte de um local para outro. Uma vez colocado, o guindaste pode ser usado para movimentar cargas e outras aplicações. Ao contrário dos guindastes fixos com caminhos fixos, os guindastes móveis podem pegar cargas e transportá-las para locais variados. Alguns guindastes móveis exigirão contrapesos e estabilizadores para o uso adequado.

Muitos guindastes móveis são puxados atrás de outros veículos ou carregados em um caminhão para chegar ao local de trabalho. Assim que eles chegam, um operador pode conduzir o guindaste ao redor do local de trabalho para concluir vários trabalhos. Outros guindastes móveis são construídos diretamente em um caminhão que pode ser dirigido na estrada até os locais de trabalho sem ser puxado ou carregado em outro veículo, permitindo uma rápida implantação em vários locais de trabalho.

Usos do Guindaste Móvel

Os guindastes são usados principalmente no setor de construção para realizar vários tipos de tarefas de elevação. Um guindaste móvel usa uma série de polias e cabos avançados para levantar cargas incrivelmente pesadas que as pessoas nunca teriam força para levantar sozinhas. Eles podem ser usados para tarefas de coleta de curto prazo ou operações de longo prazo em maior escala.

No setor de construção, os operadores costumam usar guindastes móveis para mover rapidamente equipamentos e materiais pelo local de trabalho. Além disso, os guindastes de aluguel levantam regularmente materiais de construção pesados para os membros da equipe que trabalham em um local alto. Como o guindaste pode facilmente levantar materiais do solo até o topo de edifícios e outros locais elevados, a equipe não precisa carregar equipamentos por lances de escadas ou investir em outros tipos de equipamentos de elevação. Muitas vezes você verá trabalhadores usando guindastes para ajudar em trabalhos de telhados para melhorar a eficiência.

Considere os requisitos do seu trabalho ao selecionar um guindaste

Enquanto procura o guindaste perfeito para suas necessidades, você precisa garantir que o guindaste atenda aos requisitos do seu projeto. Evite selecionar um guindaste que não aguente o terreno do local de trabalho ou que não tenha a altura necessária para levantar materiais suficientemente altos. Ao avaliar seu local de trabalho antes de alugar, você pode garantir que obterá um acessório de guindaste para todas as suas necessidades.

Considere estes requisitos de trabalho antes de alugar um guindaste:

  • Tamanho do local de trabalho: Antes de alugar um guindaste, um dos primeiros requisitos de trabalho que você deve considerar é o tamanho do local onde você trabalhará. Um local com muito espaço pode facilitar um guindaste maior e provavelmente requer um que você possa dirigir rapidamente pelo local de trabalho. Um local de trabalho menor geralmente precisa de um guindaste menor que caiba em espaços apertados.
  • O terreno do local: Os guindastes móveis vêm com vários tipos de rodas apropriadas para diferentes terrenos. As empresas cujos locais de trabalho têm terreno difícil para navegar, por exemplo, podem querer um guindaste para terrenos irregulares com pneus reforçados. Para terrenos menos desafiadores, um guindaste com rodas padrão pode ser suficiente.
  • Peso e tamanho dos materiais: Antes de alugar um guindaste, é uma boa ideia verificar o tamanho e o peso dos materiais que você plano levantar com seu guindaste. Você não quer alugar um guindaste sem o espaço e a capacidade de carga para pegar certos materiais. Guindastes maiores também podem ajudar os trabalhadores a levantar e transportar materiais mais rapidamente.
  • Altura dos levantamentos: Outro fator a considerar sobre o local de trabalho é a altura que você precisará levantar materiais e ferramentas. Quanto mais alto for o edifício em que você está trabalhando, maior será a altura de elevação necessária. Avaliar a altura de levantamento exigida pelo trabalho que você fará garante que você alugue um guindaste que possa lidar com todas as suas aplicações potenciais.
  • Distância e raio necessários: Tal como acontece com a altura do guindaste, você pode precisar do seu guindaste para mover materiais por certas distâncias. Verifique as especificações do fabricante para ver se o guindaste pode cobrir a distância necessária e tem o raio para oscilação o guindaste para os locais necessários.
  • Oportunidades de armazenamento de guindaste: Se houver momentos em que o guindaste não será usado no local de trabalho, talvez seja necessário armazená-lo. Certifique-se de que o local de trabalho possa manter o guindaste protegido e armazenado com segurança. Se o seu local de trabalho não tiver muito espaço, você pode selecionar um guindaste menor que seja mais fácil de armazenar.
  • Riscos de segurança: Às vezes, os locais de trabalho apresentam riscos de segurança, como linhas de energia e tubulações, os guindastes terão que navegar ao redor ou abaixo. Um guindaste que não tem mobilidade para contornar uma linha de energia ou outros perigos pode danificar o projeto ou o próprio guindaste. Além disso, um guindaste pode precisar passar por baixo de uma linha de energia, por isso é importante selecionar um guindaste que não seja muito grande e possa abaixar sua lança baixo o suficiente para caber sob um risco aéreo.
  • Cronograma do projeto: Também é importante avaliar quanto tempo seu projeto exigirá que o guindaste esteja no local de trabalho. Conhecer essas informações pode garantir que você estabeleça um contrato com a locadora que cubra a quantidade de tempo que você precisará do guindaste.

Dicas para escolher um guindaste

Existem algumas dicas a serem observadas para ajudá-lo a encontrar o guindaste certo para seu próximo projeto. Alugar o guindaste certo geralmente se resume a avaliar os requisitos do seu projeto, definir um cronograma realista, verificar um método de transporte e receber as licenças certas.

1. Mantenha os requisitos do seu projeto em mente

Ao procurar um aluguel, tenha em mente todos os requisitos do projeto. Consulte a avaliação do seu canteiro de obras enquanto procura as ofertas da locadora ou fala com um representante. A escolha de um guindaste que atenda aos requisitos do seu local de trabalho garante que você possa concluir seu projeto de forma eficiente e no prazo.

Para escolher o guindaste certo, familiarize-se com as especificações dos guindastes. Estas são algumas das principais especificações que você deve verificar antes de alugar:

  • Capacidade de levantamento: A capacidade de levantamento do guindaste é essencial para inspecionar antes de selecionar um aluguel. A capacidade de levantamento refere-se à quantidade máxima de peso que o guindaste pode suportar. Você vai querer selecionar um guindaste com uma capacidade de levantamento que possa levantar com segurança a carga mais pesada que seu projeto exige. Ao garantir que o guindaste selecionado tenha a capacidade de levantamento adequada, você evita danos ao guindaste e mantém seu local de trabalho funcionando com eficiência máxima.
  • Alcance vertical máximo: O alcance vertical máximo de um guindaste também é crucial. Essa especificação se refere à altura máxima que um guindaste pode alcançar, com guindastes oferecendo várias seleções de altura. Compare o alcance vertical máximo de um guindaste com a altura máxima que você precisará alcançar com o guindaste para concluir seu projeto. Essa comparação ajudará você a selecionar um guindaste que possa levantar materiais e ferramentas alto o suficiente durante todo o projeto.
  • Peso do veículo: O peso do guindaste geralmente se correlaciona com a capacidade de levantamento e o alcance vertical máximo do guindaste. Às vezes, as empresas querem guindastes mais leves para que não causem tanta impressão no solo.

2. Encontre um Rigger Experiente

Os guindastes precisam de um montador experiente para garantir que o guindaste esteja configurado corretamente e pronto para ser usado. Um montador prenderá os cabos, correntes e cintas para garantir que o guindaste funcione com segurança e funcione de acordo com seus padrões. O montador também executará o levantamento do guindaste e manipulará outras tarefas, dependendo dos requisitos do trabalho. Um montador experiente também pode ajudá-lo a determinar quantos membros da tripulação você precisa para seus projetos.

Você já pode ter um montador em sua equipe, mas se não tiver, é crucial encontrar um logo no início para discutir os requisitos do projeto. Eles podem fornecer mais informações sobre o tipo de guindaste que você precisará e como os diferentes guindastes funcionarão no local de trabalho.

3. Reserve seu aluguel com antecedência

Ao alugar um guindaste, é importante reservá-lo com antecedência para garantir que o guindaste desejado esteja disponível. As empresas que esperam para alugar um guindaste até um ou dois dias antes de precisarem dele podem retardar seu projeto, pois o guindaste de que precisam pode não estar disponível em curto aviso. Como as principais locadoras geralmente têm uma alta demanda por seus guindastes, elas podem reservá-los com semanas, às vezes até meses, de antecedência.

Bem antes de seu projeto começar, entre em contato com a locadora para discutir suas disponibilidades e opções. Ao entrar em contato bem antes de um projeto, você deve ter mais opções.

4. Verifique o método de transporte

Algumas empresas transportarão o guindaste para o seu local de trabalho, enquanto outras exigirão que você mesmo o pegue. Como resultado, é essencial verificar com a locadora como o guindaste será transportado. Ao verificar o método de transporte do guindaste, uma empresa pode obter o guindaste de seu projeto no dia em que precisar ou plano para transporte adequado se tiver que lidar com isso sozinha.

Uma locadora que ofereça transporte pode ser uma grande vantagem, pois você não terá que se preocupar em conseguir um veículo para transportar o guindaste até o local de trabalho ou correr o risco de manuseá-lo incorretamente durante o transporte. Se a locadora lida com o transporte, você simplesmente precisará dizer quando e onde precisa do guindaste, e eles devem entregá-lo a tempo, ajudando você a cumprir os prazos do seu projeto.

Coordenar rigidamente o transporte também ajuda a coordenar outras tarefas importantes. Como sua equipe saberá exatamente quando o guindaste chegará, eles podem estar prontos para começar a trabalhar imediatamente assim que ele chegar. Ele também ajuda os membros da equipe a ter o aparelhamento, os materiais e os equipamentos adicionais de que o guindaste precisa pronto no momento certo, para que você possa começar a usar o guindaste sem problemas.

5. Obtenha as licenças apropriadas

Antes de alugar um guindaste, consulte as leis locais sobre o uso de guindastes para ver se você precisa de alguma licença especial. Ao receber as licenças adequadas antes da chegada do guindaste, você pode usar o guindaste imediatamente. Se você não tiver certeza das licenças e leis locais, ligar para o escritório de licenciamento local pode ser muito útil, permitindo que você evite multas e paralisações.

6. Alugue o guindaste por um período de tempo realista

Ao falar com a locadora, tenha uma ideia clara do cronograma do seu projeto. Ao avaliar honestamente quanto tempo seu projeto levará, é mais provável que você não alugue um guindaste por muito pouco ou muito tempo. Se você alugá-lo por mais tempo do que o necessário, poderá pagar muito em custos de aluguel. Se você alugá-lo por pouco tempo, pode ser necessário devolver o guindaste antes de usá-lo.

Embora alugar um guindaste por muito tempo possa aumentar seus custos, é ainda mais importante garantir que você não o alugue por pouco tempo. Estime adequadamente os cronogramas do seu projeto para evitar grandes atrasos e manter seu guindaste no local pelo tempo que você precisar. Alugá-lo por um período de tempo adequado também mantém suas equipes mais seguras, pois as equipes não tentarão acelerar os projetos para concluir seu trabalho antes que o guindaste precise ser devolvido.

À medida que você aluga, superestimar quanto tempo você precisará do guindaste geralmente é a escolha mais segura. Superestimar dá à sua equipe espaço para respirar enquanto trabalha. Às vezes, podem surgir pequenos erros e imprevistos que atrasam seu projeto. Superestimar o tempo necessário para alugar o guindaste dará à sua equipe tempo suficiente para lidar com quaisquer condições desafiadoras de forma adequada, sem se preocupar em ter que devolver o guindaste antes de terminar de usá-lo.

7. Prepare seu local para o guindaste

Antes que o guindaste chegue, é uma boa ideia preparar o local para ele. Comece garantindo que o caminhão que está trazendo o guindaste tenha espaço suficiente para entrar no local de trabalho com segurança e chegar à área onde o guindaste precisa ser deixado. Você também pode querer ter qualquer equipamento ou ferramenta extra usado com o guindaste pronto para uso e perto do guindaste.

Ao criar um percurso claro para a entrega do seu guindaste e ter os materiais prontos, você pode evitar ineficiências e atrasos no dia em que o guindaste chegar. Você estará pronto para começar a trabalhar imediatamente e manter seu projeto no caminho certo para cumprir os prazos.

Como Usar Guindastes Corretamente

Depois de alugar um guindaste, usá-lo corretamente pode ajudá-lo a manter seu local de trabalho seguro e seu projeto funcionando em um ritmo eficiente. Aqui estão algumas das melhores práticas para usar um guindaste corretamente:

  • Certifique-se de que os operadores sejam licenciados: os operadores devem ser devidamente licenciados antes de usar um guindaste. Se um operador de guindaste não for certificado, sua empresa poderá ter problemas legais. Um operador não licenciado também pode não saber como usar o guindaste corretamente, causando ferimentos e erros.
  • Use o traje certo: Os operadores e aqueles que trabalham ao redor de um guindaste também devem ter as roupas certas. Capacetes de segurança, proteção para os olhos, luvas, calçados de proteção, proteção auricular e coletes refletivos são geralmente necessários ao trabalhar com um guindaste.
  • Faça uma pré-inspeção: antes que o guindaste comece a operar, inspecione a carga, a área de trabalho e o equipamento. Verifique o equipamento para garantir que tudo esteja em boas condições de funcionamento. Além disso, verifique se a área de trabalho tem uma superfície nivelada e quaisquer riscos potenciais. Finalmente, cargas de trabalho seguras são importantes, pois você não quer sobrecarregar o guindaste, o que pode causar sua quebra.
  • Reduza as distrações: os operadores e aqueles que trabalham ao redor do guindaste precisam estar alertas. Os telefones celulares são uma grande fonte de distração e devem ser desligados. Se um supervisor notar uma possível distração, ele deve tentar reduzi-la antes que os operadores usem o guindaste.
  • Prepare a carga do guindaste: Antes que um guindaste levante uma carga, os membros da tripulação devem reservar um tempo para equilibrar e proteger a carga. Também é crucial verificar o gancho do guindaste, vendo se ele parece desgastado ou precisa ser substituído. Além disso, os membros da equipe não devem usar cabo de fio ou troca de carga como cabo.
  • Fique seguro durante o levantamento: Quando a carga estiver suspensa no ar, os membros da tripulação devem ficar de olho nela e nunca deixá-la sem vigilância. Os membros da tripulação também precisam saber que nunca devem andar sob a carga, e os operadores nunca devem oscilação a carga sobre outras pessoas. Um operador consciente da segurança também prestará atenção para onde a carga está indo. Além disso, é importante nunca puxar uma carga e apenas empurrá-la.
  • Coloque segurança primeiro após um elevador: Assim que o carga chega ao seu destino, os membros da tripulação precisam protegê-lo, tomando as medidas adequadas para remover o carga com segurança. Além disso, se você terminar de usar o guindaste, mantenha os estabilizadores, acessórios e guinchos armazenados em um local seguro.
  • Pare se algo parecer errado: Se a qualquer momento do uso do guindaste você vir algo que parece errado, pare de usá-lo imediatamente. Peça que um supervisor ou operador experiente avalie o que pode estar errado e corrija antes de operar o guindaste novamente. Ao trabalhar com esses equipamentos pesados, cautela deve ser a regra número um.

Escolha a Cat Rentals℠ para suas necessidades de locação de guindaste

Empresas de todo o mundo confiam na Cat Rentals℠ para suas necessidades de locação de equipamentos. Se você deseja aluguéis de alta qualidade para seus projetos com um guindaste, nós podemos ajudar. Oferecemos uma ampla seleção de guindastes, tornando mais fácil para você encontrar um que atenda aos requisitos exclusivos do seu projeto. Com mais de 1.300 locais em todo o mundo e um amplo estoque de equipamentos, podemos ajudá-lo em praticamente qualquer projeto que você possa ter.

Navegue pela nossa seleção de locação de guindaste e caminhão guindaste para encontrar a opção perfeita para o seu local de trabalho. Se você tiver dúvidas, procure o revendedor local para falar com um representante.

Encontre a Cat Rentals perto de você
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies