14 acessórios essenciais de construção explicados
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Os acessórios possibilitam obter mais valor das máquinas que você já possui. Uma minicarregadeira ou mini escavadeira pode interruptor entre várias ferramentas em um único dia, transformando-se em uma pá-carregadeira, escavadeira, cortador ou compactador com o acessório certo. Para empreiteiros, paisagistas e equipes de demolição, os acessórios oferecem flexibilidade e eficiência. Tudo isso sem exigir investimento em máquinas autônomas especializadas. Aqui está um mergulho profundo em 14 dos acessórios de construção mais úteis, organizados por categoria, juntamente com exemplos do mundo real de como eles são usados.

Acessórios de Escavação e Trabalho de Base

O trabalho de base é a base da maioria dos projetos de construção. Esses acessórios ajudam as equipes a cavar buracos, cortar valas e preparar o solo com precisão.

  • Brocas: Eles são usados para fazer furos consistentes no solo para postes, pilares ou árvores. Os instaladores de cercas economizam horas em comparação com a escavação manual. As brocas de acionamento direto fornecem velocidade para solos arenosos, enquanto as brocas acionadas por velocidade fornecem torque para terrenos rochosos. 
  • Valetadeiras: Corte valetas estreitas e retas para serviços públicos, como tubulações de água ou conduítes elétricos. As equipes municipais contam com valetadeiras para reparos rápidos na estrada, onde equipamentos maiores não cabem.
  • Acessórios da retroescavadeira: Transforme uma minicarregadeira em uma escavadeira versátil para fundações, tubulações de utilidade ou nivelamento. Eles são populares em locais menores onde uma escavadeira de tamanho normal não é prático. 
  • Revolvedores: Quebre o solo compacto e misture o composto, tornando-o valioso para paisagismo. Os agricultores usam perfilhos para preparar canteiros e incorporar fertilizantes antes do plantio.
Acessórios de Limpeza e de movimentação de materiais

Da limpeza de tempestades ao trabalho no armazém, o manuseio eficiente de materiais é fundamental. Esses acessórios facilitam o levantamento, o transporte e a limpeza.

  • Caçambas com garras: Equipadas com abraçadeiras hidráulicas, elas prendem cargas difíceis como toras e sucata. Garras de raiz puxam tocos; As garras de sucata são padrão em pátios de reciclagem. 

  • Ancinhos: Level solo irregular, coletar detritos e romper aglomerados. Os paisagistas as utilizam para preparar gramados, enquanto os empreiteiros limpam os locais rapidamente antes do nivelamento.

  • Garfos hidráulicos para paletes: Eles proporcionam o manuseio confiável de paletes. Em canteiros de obras, os garfos movem materiais como drywall ou madeira; na agricultura, eles lidam com fardos de feno e bolsas de sementes. 

  • Roçadeiras: Limpe a vegetação densa e as árvores pequenas. As equipes os usam para recuperar lotes cobertos de mato ou cortar a escova à beira da estrada com segurança e eficiência.

Acessórios de Demolição e Reciclagem

Locais de demolição demandam potência e precisão. Esses acessórios possibilitam quebrar estruturas, reciclar materiais e reduzir os custos de transporte.

  • Disjuntores hidráulicos: Use força para quebrar concreto, asfalto ou rocha. As equipes de estrada usam britadeiras para reparar o pavimento, enquanto as operações de mineração as usam para quebrar grandes pedras. 

  • Multiprocessadores: Apresenta mandíbulas que giram 360 graus para corte de aço ou esmagamento de concreto. Eles ajudam a reduzir a frequência com que a máquina precisa ser reposicionada. Isso economiza tempo na demolição estrutural.

  • Tesouras: As tesouras hidráulicas cortam vigas de aço, vergalhões e sucatas. As tesouras giratórias maximizam a produtividade, reduzindo o movimento da máquina em locais de demolição. 

  • Pulverizadores: Quebre o concreto em pedaços menores enquanto separa vergalhões para reciclagem. Os empreiteiros reutilizam concreto triturado como material de enchimento, diminuindo os custos do projeto.

Acessórios de Grading e Preparação de Superfície

Depois que a escavação e a demolição estiverem concluídas, as superfícies precisarão ser alisadas e estabilizadas. Esses acessórios preparam os locais para o trabalho final, como pavimentação ou construção.

  • Lâminas: empurram e graduam materiais de forma eficiente. Os empreiteiros usam lâminas S para tarefas pequenas de aterramento, enquanto as lâminas U movem grandes volumes de solo ou agregado. As lâminas amortecedoras suportam condições abrasivas em aplicações de aterro sanitário ou mineração. 

  • Acessórios do compactador: comprima o solo, cascalho ou asfalto. Os compactadores de chapa lidam com o aterro de valas. Compactadores de tambor dão acabamento em superfícies de estradas. Os compactadores de rodas oferecem cobertura suave para utilidade trabalho.

Quais máquinas funcionam com esses acessórios? 

Minicarregadeiras, escavadeiras, retroescavadeiras e carregadeiras são condutores comuns para acessórios. Os acopladores tornam as trocas de ferramentas rápidas e fáceis. 

Os modelos com esteiras se destacam em lama, areia ou neve, enquanto as versões com rodas protegem a grama e o pavimento. As minicarregadeiras de levantamento radial são adequadas para escavação, enquanto as versões de levantamento vertical se destacam no carregamento de caminhões. 

Por que alugar acessórios de construção?

A locação proporciona flexibilidade e controle de custos, especialmente para acessórios necessários apenas ocasionalmente. As chaves benefícios incluem: 

  • Custos iniciais mais baixos: pague pelos acessórios apenas quando forem necessários, evitando investimentos de longo prazo.
  • Flexibilidade operacional: expanda as ofertas de serviços com ferramentas sazonais, como lâminas para neve ou cortadores florestais. 
  • Testes práticos: Experimente os acessórios antes de se comprometer com a compra para garantir que atendam às necessidades do seu projeto.

A Cat Rentals℠ dá aos empreiteiros acesso a acessórios mantidos e prontos para o trabalho. Explore nosso estoque de locações de acessórios para ver as opções disponíveis ou encontre um revendedor perto de você para obter suporte local. Encontre a Cat Rentals perto de você para se conectar com um revendedor hoje mesmo. 

Encontre a Cat Rentals perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies