Melhores acessórios de remoção de neve para alugar
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

A neve pode se acumular rapidamente. Para manter estradas, lotes e caminhos abertos, você precisa do acessório certo de remoção de neve em uma máquina que já possui. A locação costuma ser a opção mais econômica para trabalhos sazonais, e muitos modelos de terraplenagem também se destacam em tarefas de inverno. Se você é novo na remoção de neve, use este guia para comparar os principais acessórios e escolher o que se adapta ao seu local, equipe e orçamento.

Comece com uma máquina compatível

A maioria das frotas já tem equipamentos que podem empurrar, carregar ou jogar neve. Os mais comuns incluem minicarregadeiras, retroescavadeiras e carregadeiras. Para baixa pressão do solo ou rampas com gelo, uma pá-carregadeira de esteira compacta oferece tração e estabilidade extras.

Os seis melhores acessórios de inverno

1. Vassouras

  • Melhor para: Acúmulos leves de até cerca de cinco centímetros em superfícies lisas onde o risco de escorregão é alto e a velocidade é importante
  • Como funciona: As vassouras hidráulicas varrem a neve da superfície rapidamente para que o tráfego possa ser retomado.
  • Lembre-se: as vassouras movem a neve para o lado em vez de colocá-la. Eles são menos eficientes em neve pesada ou úmida e oferecem controle limitado sobre onde a neve vai parar.

2. Caçambas

  • Melhor para: Pilhas pequenas a médias, quando você pode fazer a carga em caminhões ou empilhar em uma área designada

  • Lembre-se: as caçambas agregam precisão, mas movem menos neve por passagem do que as ferramentas de empuxo largas.

3. Lâminas

  • Melhor para: Entradas de garagem, calçadas e limpeza geral de lotes onde a leira ajuda a manter as pistas abertas

  • Como funciona: as lâminas anguláveis seguem os contornos da superfície e rolam a neve para um lado para abrir percurso.

  • Lembre-se: lâminas menores se encaixam em áreas apertadas. Modelos maiores cobrem estradas e abrem estacionamentos mais rapidamente.

4. Empurra

  • Melhor para: Áreas pavimentadas grandes e abertas, como estacionamentos, pistas e longos caminhos retos

  • Como funciona: os empurradores de neve usam laterais de caixas para capturar e conter grandes volumes em uma única passagem.

  • Lembre-se: o movimento em linha reta move a neve com eficiência, então você precisa empilhar ou carregar no ponto de basculamento.

5. Arados

  • Melhor para: Rodovias e faixas de percurso que precisam de uma pista limpa e transitável rapidamente

  • Como funciona: um acessório de arado para neve usa bordas cortantes para penetrar na neve e jogá-la de lado enquanto a lâmina percorre a superfície.

  • Lembre-se: os arados são excelentes na limpeza contínua, onde a neve continua caindo.

6. Ventiladores

  • Melhor para: áreas onde você deve jogar neve longe de calçadas, carros ou prédios ou onde o espaço para empilhamento é limitado

  • Como funciona: Os removedores de neve coletam e descarregam a neve diretamente à frente ou para um lado para colocá-la onde você quiser.

  • Lembre-se: os sopradores gerenciam leiras profundas e desvios compactados, mas se movem mais lentamente do que os empurrões em grandes lotes.

Como Escolher o Acessório Certo

Use essas verificações para combinar a ferramenta com a tarefa sem gastar demais.

  • Tipo de projeto: decida se você está limpando entradas de muito tráfego, pistas longas ou lotes largos. Por exemplo, uma vassoura pode manter as caminhadas hospitalares seguras entre as passagens, enquanto um empurrão limpa grandes áreas de estacionamento rapidamente.
  • Plano de manuseio de neve: esclareça se você vai empurrar neve para fora de uma pista, empilhá-la no local ou carregá-la em caminhões para transportá-la. As caçambas permitem o carregamento. Os empurrões e as grades aradoras movimentam o volume. Os sopradores colocam a neve com precisão.
  • Características do local: meça larguras, obstáculos e espaço de curva. As lâminas e os impulsos são adequados para locais abertos maiores. As caçambas ajudam em propriedades apertadas onde o posicionamento é importante.
  • Tipo de superfície: combine a ferramenta com superfícies pavimentadas, como entradas de garagem, estacionamentos e calçadas. As rafadeiras são construídas para estradas onde a leira ajuda a manter as pistas livres.
  • Ajuste da máquina: confirme o tamanho, a potência, a capacidade de peso e a configuração da máquina base. Certifique-se de que o sistema hidráulico, os acopladores e a visibilidade suportam o acessório escolhido.
  • Condições da neve: escolha caçambas ou vassouras para acúmulos menores. Empurre os empurrões e as lâminas para cobertura pesada. Use sopradores quando precisar realocar a neve limpa.
  • Orçamento: compare as taxas de locação e escolha a ferramenta que atenda às suas metas sem custos excedentes. A locação evita o armazenamento e a manutenção de velocidades sazonais.
Alugue seus Acessórios para Neve da Cat Rentals℠

Você pode alugar o acessório necessário por uma semana, um mês ou uma temporada e devolvê-lo quando a previsão mudar. Navegue pelo estoque on-line completo, solicite uma cotação rápida ou encontre a Cat Rentals℠ perto de você para conversar com a equipe local.

Encontre a Cat Rentals perto de você
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies