Dicas para iluminação de canteiro de obras
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

No setor de construção, visibilidade e segurança andam de mãos dadas. Saber como manter os locais de construção claros e seguros é fundamental para operações noturnas e trabalho em condições de iluminação ruins. A iluminação adequada também pode fornecer benefícios valiosos de segurança, pois dissuade ladrões que visam locais de trabalho desocupados à noite.

A iluminação correta é essencial para atender às diretrizes de segurança cada vez mais rigorosas de hoje. A Administração de Segurança e Health Ocupacional (OSHA) e o Departamento de transporte (DOT) de cada estado implementam padrões de iluminação específicos para iluminação noturna nos locais de trabalho. Você deve escolher equipamentos de iluminação de alta qualidade e colocá-los corretamente para garantir a conformidade e evitar multas e penalidades caras.

Explorando suas opções de iluminação de construção

Se você deseja iluminar um local de trabalho, tem muitas opções de iluminação:

  • Torres de luz portáteis: As torres de iluminação consistem em um gerador que serve como fonte de energia e um mastro ajustável que contém um grupo de luzes. As luzes podem girar 360 graus para cobrir uma área ampla. Essas torres são rebocáveis, permitindo colocá-las nos locais ideais do local. Os modelos estão disponíveis com alturas de mastro de até 25 pés e mais.
  • Luzes altas do mastro: Um projeto de construção de longo prazo pode exigir mais de uma solução de iluminação "semipermanente" do que algumas luminárias temporárias podem fornecer. Postes de luz de mastro alto estão disponíveis em alturas de até 100 pés. Os polos suportam um anel de quatro a oito luzes que podem cobrir uma área ampla.
  • Iluminação com balão: Essas luzes para trabalhos de construção noturnos apresentam um balão de tecido translúcido que envolve uma ou várias lâmpadas de alta intensidade. A parte superior do balão inclui um revestimento reflexivo que direciona a luz para o local. Os benefícios desse tipo de iluminação incluem menos brilho e distribuição mais uniforme em uma grande área.
  • LED iluminação: A iluminação de diodo emissor de luz (LED) está se tornando uma escolha cada vez mais popular para empresas de construção para suas operações noturnas. As luzes LED são mais eficientes em termos de energia e têm uma vida útil mais longa do que as fontes de iluminação tradicionais, o que proporciona uma economia substancial de custos. Um conjunto de iluminação de LED também é reutilizável e pode durar até cinco anos em aplicações de uso contínuo.
  • Luzes noturnas: Esta opção relativamente nova funciona bem para locais que exigem iluminação mais suave. Uma luz noturna consiste em lâmpadas de iodetos metálicos de baixa potência cobertas com um pano que difunde a luz por toda a área. A quantidade de luz difusa produzida depende do tipo de tecido.
A Cat Rentals℠ tem aquilo de que você precisa para iluminar um local de trabalho

A Cat Rentals℠ em sua área oferece uma grande variedade de torres de iluminação de alta qualidade para locação , ideais para locais de trabalho remotos, trabalhos em estradas, eventos especiais e qualquer outra necessidade de iluminação. Transportamos torres de iluminação portáteis e equipamentos de geração de energia da Caterpillar e de outros fabricantes líderes a preços competitivos diários, semanais, mensais e a longo prazo. E com nosso serviço confiável, você nunca terá que se preocupar com locações de iluminação deixando você no escuro.

Dicas de Segurança para Torres de Iluminação

Um planejamento adequado ajuda a determinar o tipo e a quantidade de equipamentos necessários para iluminar um canteiro de obras e auxiliá-lo com a colocação e outros fatores. Seu plano deve permitir que você atenda a objetivos como fornecer o nível de iluminação necessário para permitir que os trabalhadores concluam seus trabalhos com segurança e eficácia e garantir que os motoristas possam percurso pelo local sem problemas para projetos noturnos de rodovias.

Além de oferecer a melhor iluminação para canteiros de obras, forneceremos a experiência para ajudá-lo a usar o equipamento adequadamente. Considere as seguintes dicas para garantir a operação segura de seus aluguéis de torres de iluminação:

  • Avalie suas necessidades de iluminação: Não há dois locais de trabalho iguais e cada um terá demandas de iluminação diferentes. Uma iluminação muito clara ou fraca pode representar um risco à segurança. Use um gráfico preciso como guia ao determinar quantas velas de pé você precisa em seu local e escolha o equipamento de iluminação que atenda a esses requisitos.
  • Posicione as torres corretamente: coloque-as em solo firme e plano, longe de obstáculos suspensos, como tubulações de energia e árvores. Certifique-se de que a direção em que a luz brilha não afetará a visibilidade dos motoristas que passam. Inclinar as luminárias na torre em um ligeiro ângulo para baixo minimizará o risco para os transeuntes e fornecerá melhor iluminação para os trabalhadores no local.
  • Aterre: aterre as unidades sempre que possível para minimizar riscos de segurança elétrica. Desconecte os cabos da bateria antes de trabalhar no motor.
  • Evite usá-los em ambientes fechados: Muitas torres de luz portáteis (e geradores) têm motores que funcionam com combustível diesel. Operá-los em ambientes fechados ou em um ambiente não ventilado aumenta a exposição dos trabalhadores a gases tóxicos de escape.
  • Reabastecimento: Para modelos movidos a diesel, certifique-se de que o motor esteja desligado antes de encher o tanque.
Faz sentido alugar luzes para trabalhos de construção durante a noite?

Para muitas operações de construção, o aluguel oferece a solução mais conveniente e econômica para adquirir iluminação. Por exemplo, se sua empresa se envolve em trabalhos noturnos apenas ocasionalmente, o aluguel permite que você pague pelas luzes apenas quando precisar delas. E quando você considera as diferenças nas condições de visibilidade de um local para outro, o uso de locações facilita a escolha de equipamentos específicos que atendam aos requisitos de iluminação exclusivos de um projeto.

Por que nos escolher para aluguel de torres de iluminação?

A Cat Rentals oferece torres de iluminação de modelo mais recente que recebem manutenção regular e passam por uma inspeção completa para garantir que estejam seguras e prontas para uso. Ajudaremos você a selecionar os produtos certos que atenderão aos requisitos exclusivos do seu local de trabalho noturno. Também forneceremos serviços oportunos de manutenção e reparo no local.

Nossa equipe trabalhará com você para estabelecer um contrato de aluguel flexível que atenda às suas necessidades de uso e orçamento, e podemos até treinar seus funcionários para garantir que eles possam operar o equipamento com eficiência e segurança.

Comece o processo de locação hoje mesmo

Consulte nosso estoque atual de equipamentos e faça sua seleção hoje mesmo. Se precisar de ajuda ou quiser mais dicas para iluminação de construção, ligue para 1-800-RENT-CAT. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco on-line para obter uma cotação rápida. Alugue o que procura dos profissionais que fazem o que for preciso.

Encontre a Cat Rentals perto de você
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies