Tudo sobre escavadeiras: um guia completo
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

As escavadeiras são a espinha dorsal da terraplenagem moderna. Você confia neles para cavar, levantar, carregar e demolir com velocidade e precisão. 

Você encontrará vários tipos diferentes de escavadeiras disponíveis, como miniescavadeiras e de alcance estendido. As escavadeiras também têm peças complexas e uma surpreendente variedade de acessórios disponíveis.

Este guia oferece a você uma visão geral e os detalhes práticos em um só lugar para ajudá-lo a combinar a escavadeira e os acessórios certos para o seu trabalho.

Um Breve Histórico das Escavadeiras 

A história começa com a pá a vapor, patenteada em 1839. Ele poderia mover 300 jardas de material por dia. Uma equipe de homens com picaretas e pás só podia cavar 12 jardas por dia.

A Hidráulica ocupou o centro das atenções na década de 1890. A escavadeira de ação direta da Kilgore máquina Company usava quatro cilindros de ação direta em vez de cabos, uma inovação que estabeleceu o padrão para as máquinas atuais.

Em 1925, a Caterpillar Tractor Company popularizou as esteiras ligadas por aço. Essas esteiras serviriam bem à empresa quando ela lançou sua primeira escavadeira hidráulica em 1972. As esteiras ainda são o padrão para a maioria dos modelos. Com o passar dos anos, as escavadeiras cresceram em tamanho. A Caterpillar oferece escavadeiras de 1 a 95 toneladas. 

A inovação continua além da Terra com o Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR) da NASA, um conceito construído para cavar na Lua. 

Ao longo de dois séculos, as escavadeiras evoluíram para máquinas eficientes, de baixa emissão e fáceis de usar para o operador, com melhor visibilidade, raio de oscilação mais preciso e controle hidráulico mais inteligente.

Peças Principais de uma Escavadeira

Cada escavadeira tem três sistemas de casco que trabalham juntos:

  • Material rodante: A base da máquina está disponível com esteiras de aço ou borracha ou até mesmo rodas, permitindo que você trabalhe em vários terrenos. 
  • Moradia: Com a rotação de 360 graus, você pode cortar e carregar materiais com rapidez e facilidade.  
  • Braço: Você pode cavar, levantar e manipular todos os tipos de material com uma variedade de acessórios.

Opções como oscilação traseira reduzida ou nula, materiais rodantes longos e cabines atualizadas oferecem melhor controle e segurança em locais apertados ou complexos.

Tipos Comuns de Escavadeira 

Você pode escolher entre vários tipos, dependendo da superfície, das restrições de tamanho e do trabalho a ser feito:

  • Escavadeiras de esteiras: Com esteiras, estáveis e prontas para terrenos irregulares, as escavadeiras de esteiras equilibram potência e alcance para escavação, carregamento e valetamento.
  • Escavadeiras de rodas: As escavadeiras de rodas são mais rápidas na pavimentação e fáceis de mover. Eles limitam os danos à superfície e reduzem a necessidade de uma instalação intermediária entre os trabalhos próximos.
  • Miniescavadeiras: O tamanho compacto e a baixa pressão sobre o solo tornam as miniescavadeiras ideais para espaços apertados.  
  • Escavadeiras de longo alcance: A lança e os braços estendidos tornam essas escavadeiras especializadas excelentes para escavar valas profundas, dragar rios profundos e fazer trabalhos em encostas distantes. 
  • Escavadeiras de demolição: Esses modelos foram projetados para desmontagens exigentes e podem chegar a uma altura de trabalho de até 90 pés.

Explore os tipos de escavadeira atuais e escolha o que se adapta aos limites do seu trabalho e do local.

Tamanhos de Escavadeira e Como Escolher 

Existem muitos tamanhos de escavadeiras, e o tamanho certo depende do acesso, da profundidade de escavação e das necessidades de levantamento.

  • Mini (até ~ 6 toneladas): As miniescavadeiras cabem em espaços apertados, são mais leves para transportar e produzem pouca perturbação no solo. Eles são bons para serviços públicos, paisagismo e trabalhos residenciais.
  • Pequeno (~6–19 toneladas): Os modelos de tamanho pequeno oferecem potência e alcance, além de serem fáceis de transportar.
  • Tamanho Médio (~20–35 toneladas): Os modelos de médio porte são mais comuns em locais comerciais devido ao equilíbrio entre potência, alcance e transportabilidade. 
  • Grande (36 + toneladas): As máquinas são feitas para escavação e carregamento de alta produção para grandes projetos comerciais, bem como para trabalhos de mineração e pedreiras.

Combine a máquina com a capacidade da caçamba necessária, o tipo de solo e a faixa de trabalho. O extradimensionamento aumenta o custo. Uma escavadeira muito pequena pode condutor a tempos de ciclo lentos e desgaste excessivo.

O que você pode fazer com uma escavadeira

As escavadeiras cobrem inúmeras situações em que você usaria sua máquina em vários setores: 

  • Construção: Escave fundações e porões, valas para serviços públicos, inclinações de grau e caminhões de carga.
  • Obra rodoviária: Remova pavimentos com britadeiras, escave valas e coloque bueiros em caixas.
  • Demolição: Unidades de longo alcance derrubam estruturas; Máquinas menores classificam e carregam detritos usando garras e polegares.
  • Silvicultura e gestão territorial: Remova árvores e tocos, contorne o terreno e instale o controle de erosão. 
  • Pedreira e agregado: Carregue caminhões e mantenha estoques.
  • Perdas e reciclagem: Manuseie sucata, mova fardos e trabalhe com segurança em terrenos irregulares de aterro sanitário.
Acessórios que Expandem Sua Escavadeira

A troca de ferramentas transforma a máquina de uma escavadeira em uma solução completa. Comece navegando pelos acessórios da ferramenta de trabalho. As escolhas comuns incluem: 

  • Baldes: As caçambas de propósito geral, reforçadas, para nivelamento e limpeza de valas atendem a diferentes necessidades de solo e acabamento.
  • Brocas: Faça furos para colunas e sapatas rapidamente.
  • Martelos: Quebre concreto, asfalto ou rocha com energia de alto impacto enquanto mantém os operadores longe de ferramentas portáteis.
  • Garra: Prenda e levante toras, pedregulhos ou sucata sem perder o controle. 
  • Polegares: Segure cargas irregulares firmemente com a caçamba.
  • Ancinhos: Limpe a escova, os detritos da leira e prepare os canteiros.
  • Ríperes: Escarifique o solo congelado ou o hardpan antes de escavar para proteger as caçambas e reduzir os tempos de ciclo.
  • Compactadores de chapa vibratória e tambor: Compacte o solo ou o asfalto diretamente da escavadeira, reduzindo as necessidades de máquina separada. 
  • Acopladores: Os acopladores hidráulicos trocam as ferramentas em minutos para que você permaneça produtivo.

Misture e combine acessórios para se ajustarem ao seu escopo. Em um trabalho de preparação do local, você pode escarificar, escavar com uma caçamba reforçada, usar um interruptor para uma caçamba de nivelamento para dar acabamento e, em seguida, compactar a vala com um compactador de chapa.

Dicas de Operação que Aumentam a Produtividade

Use estas práticas para trabalhar de forma mais rápida e segura: 

  • Planeje a sequência de escavação para reduzir a distância de oscilação e o reposicionamento. Trabalhe em camadas em vez de perseguir a profundidade em um só local.
  • Dimensione a caçamba de acordo com o material. A argila molhada gruda e adiciona peso. A rocha precisa de bordas cortantes resistentes à abrasão.
  • Use o braço prático mais curto para obter mais força de desagregação e tempos de ciclo melhores.
  • Mantenha as esteiras limpas e devidamente tensionadas para evitar desgaste prematuro. 
  • Siga os gráficos de levantamento. Sempre verifique a capacidade na distância e altura em que você levantará.
Fundamentos de Segurança

A segurança é a base de todas as escavações. Lembre-se destas noções básicas:

  • Ligue antes de escavar para localizar os serviços públicos.  
  • Configure coxins de trabalho estáveis. Evite trabalhar sobre pessoas ou estradas abertas.
  • Use protetores da cabine e FOPS/ROPS onde o material possa queda ou golpe.
  • Instale os acopladores rápidos e verifique as travas do acessório antes do levantamento.
  • Treine os operadores sobre limites de inclinação, raio de oscilação e sinais de observação. 
Alugar ou Possuir? Escolhendo o Que é Certo para o Seu Trabalho

Você não precisa ter todas as máquinas para executar uma operação produtiva. A locação permite que você aumente a escala para grandes impulsos, experimente modelos especializados e controle os custos do trabalho sazonal.

  • Combine o modelo com a tarefa. Alugue uma máquina de cauda curta para trabalhos urbanos, um modelo de longo alcance para dragagem ou uma escavadeira de rodas para trabalhos na rua.
  • Evite o tempo de inatividade. As locações chegam prontas e com manutenção, geralmente com telemática e tecnologia de segurança. 
  • Experimente antes de comprar. Valide o tamanho, o alcance e o desempenho do acessório em um trabalho real.

Para planejar seu próximo plano, encontre um local perto de você ou encontre a Cat Rentals℠ perto de você.

Encontre a Cat Rentals perto de você
Obter um orçamento rápido

Uma escavadeira é uma peça básica do maquinário em canteiros de obras porque é muito versátil. Aprenda a encontrar o tamanho certo de escavadeira para o seu projeto.

Leia mais

Fazer parte do setor de construção significa que você tem acesso a uma ampla variedade de equipamentos pesados diferentes, mas nada é tão versátil, confiável e fácil de usar quanto a miniescavadeira escavadeira.

Leia mais

Com uma escavadeira, você pode realizar várias tarefas necessárias em muitos setores pesados. Descubra os principais usos da Cat Rentals.

Leia mais

A Cat Rentals mantém um grande estoque de escavadeiras em vários tamanhos e configurações. Saiba o que você precisa - uma escavadeira de rodas ou de esteiras.

Leia mais
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies