Light Towerのレンタル

作業で現場の照明、道路工事、緊急対応、夜間作業が必要な場合、Cat Rentalsでは作業に対応できるライトタワーレンタルを提供しています。請負業者、施設、および業界作業員の機器の選択を参照します。

照明塔の結果はありません
選択した場所近くで照明塔はレンタルできません。

ご提案

ポータブルライトタワーをレンタルする理由

ライトタワーをレンタルすると、所有コストやメンテナンスの必要がなく、夜間作業、光が少ない状況、イベント、緊急対応に適した信頼性の高い現場対応の照明が得られます。

最寄りのCat Rentalsを通じてレンタルすると、次のことが可能になります。

  • 建設現場、道路工事、メンテナンス、イベント、緊急対応には、ポータブルライトタワーをお選びください
  • 夜間作業や光が少ない状況でも作業員の生産性を維持し、作業現場の視認性を維持します
  • 明るさ、実行時間、およびアプリケーションのニーズに基づいて、LEDまたはメタルハライド照明オプションを選択
  • 遠隔地や変化する現場間で耐久性のあるライトタワーを迅速にけん引、配置、設置

請負業者が引き続きCat Rentalsを選ぶ理由をご紹介します

よくある質問
ライトタワーはどのくらいの面積を照らすことができますか?

カバー範囲はランプの種類、ルーメン出力、タワーの高さによって異なります。Cat® Rental Storeでは、154,000から542,000ルーメンを生成できるCatライトタワーを提供しており、3〜7エーカーの作業エリアにわたってクリアな視界を提供し、建設照明、メンテナンス、およびイベント用途に最適です。

ライトタワーはけん引式ですか、それとも携帯式ですか?

はい。いずれのCatライトタワーもトレーラに搭載されているため、けん引が容易で、迅速な設置が可能です。締め固める設計により、遠隔地や変化する作業場所での現場照明に最適です。

LED モデルと従来のモデルのどちらを提供しますか?

はい。Cat Rental Storeでは、LEDランプと従来のメタルハライドランプの両方を備えたポータブルライトレンタルを行っています。LED オプションは、燃料消費量が少なく、稼働時間が長くなり、明るく均一な光を提供し、メタルハライド モデルは、大規模プロジェクトに信頼性の高い広範囲照明を提供します。

Catライトタワーの高さはどれくらいですか?

ほとんどのモデルは、電動持ち上げるか手動ウウインチを使用して最大29フィートまで伸張し、迅速に展開できます。高さと調整可能なマスト角度により、道路工事、橋の修理、一般土木照明に多用途に使用できます。

イベントや緊急対応のためにライトタワーをレンタルできますか?

もちろんです。Cat Rental Storeでは、建設、公共イベント、緊急対応、および一定の照明が不可欠なあらゆる用途向けのライトタワーレンタルを提供しています。高出力と耐久性のある設計により、事実上あらゆる環境で信頼性を発揮します。

レンタルが自分のビジネスにとって理にかなっているのはどのような場合ですか?

The Cat Rental Store からのレンタルは、一時的または季節的な照明が必要な場合に費用対効果の高い選択肢です。ライトタワーレンタルを利用すると、所有コストとメンテナンスコストを回避しながら、地域の専門家によるサポートを受けながら、よくメンテナンスされた信頼性の高い機器をすぐに利用できます。

迅速な見積もりが可能である建設機械迅速な見積もりが可能である建設機械
何が必要かわからない場合は、
プロジェクトに関する情報を記載したクイック見積もりを提出していただければ、担当者がお客様のレンタルニーズについてご相談いたします。
概略見積もり
アカウントが作成されました

アカウントが正常に作成されました。確認が完了次第、まもなくレンタル体験をフルにお楽しみいただけます。

お買い物を続けるアカウントを管理
英語 - 米ドル
Cat Rentalsの店舗を選択
検索方法
所在地
現在地を使用
位置情報へのアクセスを許可