How to winter Your Equipment Fleet
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

寒冷な気候で建設建設機械類を扱う会社のオーナーまたはマネージャーであれば、寒さがもたらす課題をご存知でしょう。地面が凍り始め、雪が降り始めると、状況は急激に変化します。あっという間に、あなたは風化して立ち止まる可能性があります。

中西部、カナダ、アラスカなどの北部地域の四季気候は、南部や大陸の沿岸地域とはまったく異なる運用パラメータを持っています。建設機械類が氷河ゼロ以下で作動することが予想される場合、特に注意が必要です。また、季節限定の保管のための適切な準備も必要です。

雪の中で出すつもりも、道具を小屋に送るつもりも、防寒は必須です。冬に向けて機械を保管したり、冬期に備えて機械の運用に備えたりするには、ある程度の事前の検討と整理整頓が必要です。越冬機器に役立つように、機械の防寒に関する貴重な情報をいくつか紹介します。

いずれかのセクションに移動:

なぜ機器を防寒するのですか?

機械オペレーションに携わるほとんどの人と同じように、機械に多額の資本が縛られています。お客様の機器や建設機械類は貴重な投資です。すべての資材資産と同様に、お客様の機器にも注意と注意が必要です。これは、寒い季節に建設機械類を操作したり、冬に保管したりする場合は特に当てはまります。

温度は、機器の動作と保管に影響を与える主要な要因です。極端な高温や湿度によって機械が損傷するのと同じように、温度の過度の低下も犠牲になる可能性があります。重機の防寒に費やす時間と労力は、拒否できない投資収益率をもたらします。

ビジネスの性質や作業する地域によっては、建設機械類を一年中稼働させるという選択肢がある場合があります。造園機器を除氷や除雪サービスに変えることができます。または、機械を駐車して、季節が変わり、大自然が快適な作動温度に戻るまで待つこともできます。

冬の間機器を保管する場合でも、気温が下がってもトラック輸送を続けることにした場合でも、機械にいくつかの変更を加える必要があります。これにより、寒い環境でも適切に機能できるように、燃料と潤滑油が変化している可能性があります。または、過酷な天候時の一時的な休車時間に備えて、機器を調整することを意味する場合もあります。

機器の防寒には時間と集中的な労力が必要です。また、少しの設備投資も必要です。ただし、定期的な季節変更のメンテナンスと保管準備は大きな見返りがあり、その努力は価値があります。

冬季の機械の保管

冬の間機器を保管する場合は、機器が最高の状態で駐車されていることを確認するための簡単な手順があります。防寒作業を行うことで、建設機械類やアタッチメントをサービスに戻すときに、すぐに使用できるようになります。休車時間により部品、コンポーネント、アセンブリの一部が劣化する心配はありません。

建設機械類の所有者またはオペレータは、長時間アイドル状態の機械が起動時に問題が発生することで悪名高いことをご存知でしょう。燃料が古くなり、オイルの回転が鈍くなり、錆が発生します。このような状態は、機械の長期的な状態や性能にとって良くありません。

冬に向けて機器を安全に保管するには、積極的な計画が必要です。車両が作動不能で不適切に保管された場合に生じる問題を防止する必要があるため、脆弱な場所を特定します。冬に向けて機器を片付けるときに使用できる実証済みのヒントをいくつか紹介します。

  • 耐候性: 天候に直接さらされると、機器の保管が最も過酷になります。積雪や風の力から建設機械類を保護するため、常に覆われた場所に保管してください。オプションがある場合は、完全に密閉されたショップや物置、または防水シートの下に資産を駐車してください。
  • 防湿: 冬の条件では、氷や雪に湿気が存在するにもかかわらず、通常、空気の湿度が低くなります。湿度が低いと、シール、電線、油圧システムなどの機器部品が乾燥します。屋内保管は防湿に最適なソリューションです。
  • 燃料保護: 駐車中の機械ではほとんどの場合、燃料の問題が発生します。これは、特にディーゼル駆動の機器で保護措置を講じない限りです。2つのオプションは、燃料タンクを排出するか、結露を防ぐために完全に満タンにすることです。
  • 電気的保護: 非アクティブな電気システムは、腐食や亀裂が発生しやすいです。バッテリーは、長期間保管する場合にも問題になります。機械のバッテリを切り離すこともできますが、多くの場合、電気系統に通電するトリクル充電を残しておくことをお勧めします。
  • 重力保護: 思いつかないかもしれませんが、重力は冬の間ずっと駐車されている機器に大混乱をもたらします。トラックが地面に凍りついたり、タイヤにパンクしたりすることがあります。履帯式機械を木製の厚板の上に置き、車輪付き機械のシャーシを持ち上げて静的なタイヤの重量を軽減することをお勧めします。

冬に向けて駐車する前に機器を潤滑することは必須です。冷蔵保管ルートを選択する場合は、柔軟性と保護性を維持するために、粘度定格の低いグリースまたはオイルを使用してください。潤滑剤は、保管された機械に常に付着しそうとする錆に対する防御の第一ラインです。

 

冬季の機器使用に関するヒント

駐車状態の装置は、収益性の高い装置ではありません。建設機械類への投資から最大の利益を得るには、できるだけ長く運用したいと考えています。これには、11 月から 3 月の寒い時期に稼働させることも含まれるかもしれません。

冬の間ずっと機器を使用する計画がある場合は、冬の前にいくつかのコンディショニング手順を踏む必要があります。これは高額な投資である必要はありません。正しいことを行うだけで、暖かい環境から低温環境に移行する機械の準備が行われます。

機器を防寒するのに最適な時期は、夜間の気温が霜の脅威になり始め、日中はまだ快適であるショルダーシーズンです。それは、あなたが最北にいない限り、通常10月末頃です。日付を選ぶ必要があり、冬の間に機器を使用するためのこれらのヒントを使用して準備できます。

  • 情報を入手: 機器のオーナーズマニュアルを見逃さないでください。おそらく、段階的な防寒手順が含まれている可能性があります。別の優れたリソースは、米陸軍工兵隊によるもので、自動車および建設機械の防寒および冬季運用と呼ばれ ています。やや時代遅れですが、防寒情報は時代を超越しています。
  • 燃料の準備: 機器にガソリン動力が搭載されている場合、通常、必要な防寒手順は除氷添加剤を使用することだけです。 冬季 のディーゼルユニットには特別な注意が必要です。#2夏用ディーゼル燃料供給は常に使い切って、#1冬用ディーゼルブレンドと交換する必要があります。
  • オイル交換: 冷たくて粘度の高いオイルはエンジンを始動しづらくなります。冬の条件では、エンジンオイルを夏の 5-30 や標準の 30-10 ウェイトの代わりに、5W-30 のような低粘度製品に薄くすることで、大きな違いが生まれます。薄いオイルは、より速く流れ、厚いウエイトによって存在するエンジン内部部品の引きずりを低減します。寒い季節に機器を保護するために実行できるすべての事前対策の中で、オイルの防寒は最も重要な措置の1つです。
  • 冷却水のチェック: 冬の前は、エンジンの不凍液または冷却水の種類を確認するのに最適な時期です。温度公差について商業的にテストすることも、ほとんどの機器ディーラーで安価なツール、工具を購入することもできます。レベルと強度は必ずエンジンが冷えているときに確認し、グリコール系の冷却水には絶対に水を加えないでください。
  • テストバッテリ: バッテリが冷えると、温度低下に比例してクランキングパワーが失われます。防寒バッテリーチェックは安価な保険であり、夏用バッテリーを寒さ用バッテリーに交換することも同様です。安全上のヒントは、凍結したバッテリーは爆発する可能性があるため、絶対に充電しようとしないことです。
  • トップアップ油水類: お使いの機器には、エンジンオイル、冷却水、燃料以外にも防寒用の油水類がある可能性があります。油圧流体が思い浮かびます。寒い条件で最高の油圧性能を得るには、流体を冬の定格重量に交換する価値があります。防寒する他の油水類は、キャブフロントウィンドウ洗浄油水類です。
  • フィルターを調べる: 前冬は、機器のフィルターを調べるのに最適な時期です。清浄なエアフィルタは、エンジン内部の摩耗やオイル汚染を減らすために重要です。また、燃料フィルター、オイルフィルター、キャビンフィルターも確認する必要があります。疑わしい場合は,汚れたフィルタが寒冷時の問題になる前に清掃または交換します。
  • 部品の潤滑: 本当に効果がある防寒手順が 1 つあるとすれば、それは機器の部品を徹底的に潤滑することです。機械の種類によっては、足回りコンポーネント、ブームアームとアームアーム、またはバケット接続が考えられます。コントロール装置やオペレータキャブの可動部品にも、寒冷地に適した潤滑油の重量に注意する必要があります。
  • ヒーターの接続: 補助ヒーターは、寒冷地での機器の操作に便利です。エンジンブロックヒータは、冷却水とオイルを予熱するのに適しています。温まったエンジンはより早く始動し、摩擦摩耗が少なくなります。冬にディーゼルエンジンを運転している場合は、燃料ヒーターも検討することをお勧めします。
  • 機械の清掃: 寒冷時に機械を清潔に保つのは大変なことです。道路の塩や汚れは、多忙な機械にすぐに集積材になり、異物は機械に大きな影響を与えます。建設機械類を冬前に高圧洗浄し、定期的に熱い石鹸水で洗うことは価値があります。

 

他にも役立つ冬のメンテナンスのヒントがたくさんあります。建設機械類にタイヤがある場合は、寒冷地向けに空気圧圧力をあらかじめ設定する必要があります。低温ではタイヤ空気圧が自然に下がり、未処理の空気が結晶化しやすいため、冬のトラブルの原因になりかねません。多くの機器所有者は、冬用タイヤに、凍結したり圧力が変動したりしない乾燥した窒素添加剤で空気を入れています。

また、機器の防寒を計画している場合は、燃料についてもう少し話し合う価値があります。ほとんどの建設建設機械類はディーゼルエンジンを使用しています。今日のテクノロジにより、ディーゼルエンジンは非常に信頼性が高くパワフルです。しかし、彼らの良さは、彼らが供給される燃料と同じくらいです。

北米の機器は、2種類のディーゼル燃料で動作します。1 つは 冬 または寒冷地での運転に適した #1 ブレンドで、もう 1 つは夏または温暖な気候でのランニングに適した #2 ブレンドです。

ディーゼル燃料の定格に関する2つの用語を耳にします。それらは「曇り点」と「流動点」です。ディーゼル燃料にはパラフィンワックスが含まれており、ゲル点で燃料が曇り、混合物が不透明になります。パラフィンが冷たすぎると、凝固し、燃料の注がれなくなります。

化学者は、意図した温度に反応するようにディーゼル燃料を混合します。冬になるときにタンクに #2 ディーゼル燃料がある場合は、注ぐことが不可能になる前に曇って警告します。#1ディーゼルを適切に混合することで、最も寒い時期でも機械を確実に稼働させることができます。

おそらく、なぜ機械が年間を通じて#1燃料で動作しないのか疑問に思われるでしょう。これは、#1ディーゼルと#2ディーゼルの間には性能のトレードオフがあるためです。#1 は冬にゲル化しにくいですが、#2 ほどの発電能力はありません。したがって、天候が暖かくなったら最高の性能を得るために、ディーゼル燃料供給を夏のブレンドにスイッチしてください。

燃料に関する最後の防寒のヒントを次に示します。#2 燃料の防寒に役立つことを期待して、ディーゼルにガソリンやアルコールを加えないでください。せいぜい、ガスまたはアルコールはディーゼル噴射システムを損傷するだけです。最悪の場合、爆発を引き起こします。

Fleetの冬用チェックリスト

チェックリストは、業種に関係なく役立つ補助ツールです。航空会社のパイロットは、厳格なチェックリストのルーチンに従わずに離陸することはありません。パイロットにとって、チェックリストは必須の安全機能です。

冬用チェックリストは、機器を保管または冬期の性能に向けて準備するのに役立ちます。チェックリストは、重要なコントロールポイントを特定し、必要な各ステップを完了するよう促します。適切なチェックリストに従えば、建設機械類ははるかによく準備され、はるかに安全になります。

防寒チェックリストは複雑である必要はありません - シンプルであればあるほど、それに従う可能性が高くなります。機械内のすべての機械を対象とするマスターチェックリストを作成できます。または、個々の機器に固有のリストを作成することもできます。

冬の間機器を保管するためのリストと、寒い季節に建設機械類を操作するための 2 つの別々のリストを作成するのがおそらく最善です。これらは 2 つの別個のアクティビティですが、いくつかのタスクを共有します。以下に、防寒機械を保管するためのチェックリストと、寒冷地での運用に備えて機械を準備するためのチェックリストの例を示します。

1. 備品保管のための防寒チェックリスト

冬の保管のために機器を準備することは、建設機械類やアタッチメントが無操作、天候、温度によって悪影響を受けないようにするのに役立ちます。保管施設内の気候と、屋外での自然災害への潜在的な曝露を考慮することが重要です。これらは、冬季に機械を保管する際の考慮事項です。

保管施設:

  • 保管期間と開始日と終了日を把握してください
  • 保管温度と湿度レベルを予測する
  • 許可された人にアクセスを許可し、不正アクセスを防止する
  • 風、雨、雪、氷から保護します
  • 機器の支持のために地面が地面にあることを確認します

機器油水類:

  • タンクを排出するか,冬用添加剤を投与することによって燃料を制御します
  • 冷却水が予想される最低温度暴露に適しているかどうかを判断します
  • 季節に応じた性能に合わせてエンジンオイルと油圧オイルをマッチング
  • ウォッシャ、ブレーキ、ステアリング油水類など、付随的に使用する油水類が適切かどうか確認します
  • スプリング始動用フィルタの清掃または交換

電気部品:

  • バッテリを切り離して暖かい環境に保管するか,バッテリを機器に残しておく場合は細流充電を維持します
  • すべての照明と安全装置を修理します
  • すべての接続部を点検し,防腐食材で処理します
  • 偶発的な始動を防止するため,すべてのスイッチを「OFF」位置に変更します

シャーシ、コントロールキャビン、ワークツールアタッチメント:

  • すべてのヒンジポイントを温度に適したグリースで潤滑します
  • すべてのドライブを切り離すか、ブレーキ機構を作動させた状態でニュートラルにします
  • タイヤおよびトラックを適切な面上に配置し,霜の付着や平らな箇所を防止します
  • すべての先端アタッチメントを切り離し,電源をアクティブでなくなる
  • コントロールを修正し、キャビンを清潔にし、アクセスを安全にする

その他:

  • げっ歯類と昆虫のコントロール対策を講じる
  • 錆びにくい製品ですべての機器を清掃します
  • 着火リスクを管理し、必要に応じて緊急計画を立てる
  • 保管中で使用されていない機械に対して有効な保険に加入する
  • マニュアル、ガイド、および指令はすべて別の場所に保管してください

2. 運転機器の防寒チェックリスト

冬季の機械運用には、困難が伴います。すべてのコンポーネントが寒さに耐え、故障することなく機能できることを確認する必要があります。寒冷地での運転のための防寒手順のいくつかは、冬の間建設機械類を保管する場合と同じです。それでも、冬の運用に対応する別のチェックリストがあると便利です。

冬季の動作環境:

  • 予想される温度範囲と極端な気温を知る
  • 寒冷地での運転時間を把握する
  • 各機器の寒冷時運転仕様または指示を識別する
  • 運転していないときは,あらゆる寒冷気候への暴露を想定しておいてください

機器の燃料および添加剤:

  • ガソリンエンジンの寒冷地用添加剤を準備する
  • ディーゼル燃料グレード、勾配が想定される温度(#2の代わりに#1)に適していることを確認してください
  • 水を分離して汚染物質を取り除くために、燃料供給をフラッシングします
  • 燃料ポンプ、インジェクタ、フィルタを冬季に備える
  • 結露を防ぐために、燃料タンクに常に満タンにする必要があります

機器の油水類および潤滑:

  • お使いのエンジンオイルが寒冷地での運転(5W-30以下)に適合していることを確認する
  • すべての可動部品を低温グリースで潤滑します
  • エンジンクーラントが予想される最低温度に耐えられるようにする
  • 追加のすべての油水類をチェックして、動作範囲に適していることを確認します
  • 油圧システムとオイルが低温で機能できることを確認する

サスペンション、ドライブ、アンダキャリッジ:

  • 凍結を防ぐために、追跡された機械から粉塵を取り除きます
  • ホイール型機械を冬用タイヤに変更する
  • すべてのタイヤを冬期動作圧力に設定する — 可能であれば窒素ガスを充填
  • トラック機械のクリートが氷や雪の牽引に適していることを確認します
  • ゴムタイヤ付き機器用のチェーンを用意する

電気機器:

  • 機器のバッテリがアンペア数を失うことなく寒冷地でクランキングできることを確認する
  • バッテリとエンジンを予熱して動作できるようにする
  • すべての電気部品に腐食がないことを確認します
  • すべてのライトと安全装置をテストする
  • すべてのオペレータコントロールを試験する

機械の防寒措置を行わないとどうなりますか?

冬の計画を怠ると、コストがかかる可能性があります。高価な建設機械類、車両、その他の機器の機械が長期の冷蔵保管に耐えたり、冬に故障することなく継続的に稼働したりするには、それらが準備ができていることを確認する必要があります。機器を適切に防寒しないわけにはいきません。

慎重に防寒せずに冬の長い輸送のために機器を保管すると、春に悲劇的な混乱に遭遇する可能性があります。冷却水が凍ってエンジンブロックにひびが入ったり、燃料タンクが錆びて廃棄せざるを得なかったという恐ろしい話があります。

冬の保管チェックリストを作成し、それに従うのは非常に簡単なのに、なぜ冬の被害のリスクを冒すのでしょうか?防寒に費やす1ドルは、高価な春の修理を防いだ場合に10ドル節約できます。冬の寒さに備えて機器を保管しなかったために、損傷が発生しないようにしてください。

冬の間、機械を運転する場合も同様です。防寒を故障すると、機器が稼働しなくなる可能性があり、儲かる仕事を積込み、積込ざるを得なくなります。また、極寒の天候では、修理がほぼ不可能になる運転中に故障するリスクもあります。

機械の防寒措置を怠ると、悲惨な結果を招く可能性があります。物的損害や人身傷害につながる事故に遭う可能性があります。少なくとも、不適切な計画による恥ずかしい停止は、会社の評判を傷つける可能性があります。

保管や寒い天候での運転のために機器を防寒しないことで発生する潜在的な問題に見合う価値はありません。一流レンタル会社の慣行に従って、冬の保管のために機器を維持したり、寒い季節を通して稼働させ続けたりしてください。

Cat Rentals℠から防寒機器をレンタル

Cat Rentals℠は、建設機械レンタルディーラの全国規模のネットワークです。当社は、北米で最も寒い気候のいくつかで、年間を通じて事業を行っています。アラスカ州からネブラスカ州まで、Cat Rentalsはお客様のような請負業者や建設会社オーナーに信頼できるCat機械を提供しています。

Cat Rentalsでは、機械を最高の状態に保ち、冬の運用に備えることを信条としています。寒い時期に建設機械類を保管するには、多少の計画が必要ですが、長持ちし、最高の性能を発揮する機械で見返りが得られることもわかっています。当社のCat機械は、冬用の準備ができており、どんな天候にも対応できます。

Cat Rentalsでは、建設建設機械類と工具の在庫をご確認ください。1-800-RENT-CATまでお電話いただくか、お近くの便利な 場所にお立ち寄りください。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定