建設機械を購入する代わりにレンタルする必要がある場合
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

建設機械のレンタルと購入のどちらを選択するかは、オペレーティングコストから機械の柔軟性に至るまで、あらゆることに影響します。すべてのビジネスに有効な単一の答えはありません。一部の請負業者は所有権の恩恵を受けます。レンタルすることでお金を節約し、ストレスを軽減する人もいます。このガイドでは、レンタルと購入のどちらが会社にとって最良の選択肢であるかを判断するのに役立つ 10 の重要な考慮事項について概説します。

レンタルと購入のどちらを決定する際の10の考慮事項
1. 前払いでいくらのお金を費やすことができますか?

機械の購入には、かなりの初期資本が必要になる場合があります。レンタルを利用すると初期費用を抑えながら、信頼性の高い機械を利用できます。レンタルすると、保険料や維持費の支払いも回避され、 人員配置や材料などの他の優先事項に運転資金を解放できます。

2. 機器はどのくらい必要ですか?

機械の期間が6か月以下しか必要ない場合は、通常、レンタルが最も費用対効果の高いオプションです。短期プロジェクトの購入がプラスの投資収益率をもたらすことはめったにありません。柔軟な契約により、日単位、週単位、または月単位でレンタルできます。

3. 最初に現場で機器を試してみますか?

レンタルを利用すると、購入前にさまざまなモデルやサイズをテストできます。レンタル期間を利用して、最適な機械について作業員からのフィードバックを収集します。この購入前に試すアプローチは、長期的な投資がお客様の事業に適していることを確認するのに役立ちます。

4. メンテナンスや修理を避けたいですか?

機械を所有するということは、メンテナンス、修理、休車時間の費用をカバーすることを意味します。通常、レンタル契約にはサービスとサポートが含まれているため、ショップでの作業ではなく、プロジェクトの期限を守ることに集中できます。

5. 十分な収納スペースはありますか?

重機には、天候や盗難から保護するために安全な保管が必要です。レンタルでは、機械がプロバイダに返却されるため、オフシーズンの保管の問題を回避できます。

6. より多くの機器オプションが必要ですか?

レンタルでは、ほとんどの機械が所有できるよりも多種多様な機械を利用できます。スノーブロワーや散水トレーラーなどの季節用ツールや特殊ツールを必要に応じて入手できます。

7. 最新モデルを使用しますか?

建設機械の技術は急速に進化しています。レンタルにより、仕上げ整地作業を自動化し、精度を向上させるCat® Gradeテクノロジなどの機能を備えた最新モデルにアクセスできます。購入を確定する前に新しいテクノロジーを試すことができます。

8. 遠く離れた場所で働いていますか、それとも複数の場所で働いていますか?

所有機器を長距離輸送すると、コストがかかる場合があります。作業現場近くでレンタルすることで、物流費を削減し、到着時に機械の準備を整えることができます。複数の現場を運営している場合、レンタルにより、作業員が 機械の移動を待つ間の休車時間も防ぐことができます。

9. 機器をどの程度使用しますか?

使用率は重要な要素です。6か月で機械を使用する日数を見積もってください。40%未満の場合は、通常、レンタルの方が安くなります。40%から65%の間では、決定する前に他の要因を検討してください。65%を超えると、買いは理にかなっているかもしれません。

10. 大きな約束をせずに拡大したいですか?

レンタルにより、需要に応じて機械の規模を拡大または縮小することが容易になります。追加の機械を必要とする収縮を獲得できた場合、レンタルを利用すれば、長期的な借金や所有責任を負うことなく、迅速にアクセスできます。

建設機械のレンタルと購入に関するよくある質問
建設機械をレンタルまたは購入する方が安いですか?

それはあなたの使用方法によって異なります。短期的または季節的なニーズの場合はレンタルの方が安くなりますが、使用率の高い機械の場合は購入の方が費用対効果が高い場合があります。

購入に適した使用率はどのくらいですか? 

機器を65%以上使用している場合は、多くの場合、購入の方が経済的に理にかなっています。利用率を下げるには、通常、レンタルの方が良い選択です。

なぜ中小企業は購入ではなくレンタルする必要があるのでしょうか?

レンタルにより初期費用が削減され、新しいモデルへのアクセスが可能になり、中小企業は借金を負わずに競争力を維持できるようになります。

Cat Rentals℠から機械をレンタル

これらの考慮事項があなたの状況に合っている場合は、レンタルが正しい選択である可能性があります。Cat Rentalsは、Caterpillarおよび他の70の信頼できるブランドの機器ソリューションを提供しています。最寄りの 拠点を検索し、レンタル の時期の詳細、または 簡単な見積もりをリクエストしてください。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定