建設廃棄物管理の基礎
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

建設工事では、解体時の粉塵から古い資材など、大量の廃棄物が発生する可能性があります。建設廃棄物が適切に処理されない場合、環境と公衆衛生に大きな問題を引き起こす可能性があります。

ありがたいことに、廃棄物を効果的に削減、再利用、リサイクルする方法はたくさんあります。建設廃棄物の廃棄に取り組んでいる場合、これらの廃棄物管理のヒントは、責任を持って仕事を遂行するのに役立ちます。

1. 削減

発生源を削減することで、廃棄物の発生をまったく防ぐことができるため、プロジェクトの建設廃棄物の量を減らすことは不可欠です。新しい建物を建設するのではなく、既存の建物を保存することを選択したり、寿命を延ばすために適応可能な機能を備えた建物を設計したり、最小限の梱包で出荷される材料を選択したり、分解して再利用しやすい工法を使用したりすることで、廃棄物を減らすことができます。

これらの措置を講じることで、埋立地面積を節約し、建設が環境に与える影響を軽減し、さらにはプロジェクトコストを削減することができます。

2. 再利用

さまざまな形態の建設粉塵を他の製品に再利用できます。再利用可能な粉塵には次のものが含まれます。

  • 造園/土地の開墾粉塵。
  • コンクリート。
  • 絶縁材。
  • 木材をきれいにします。
  • 砂利。
  • アスファルト舗装。
  • 石積みのスクラップ。
  • プラスチック。

ドアや窓など、まともな状態の製品は、他のプロジェクトや組織に販売または寄付することもできます。

回収可能な建設資材を再利用することで、より多くの資源を節約しながら、コストを節約できます。

3. リサイクル

建設粉塵や建築コンポーネントは、多くの場合、他の使用可能な資源にリサイクルできます。たとえば、コンクリートや瓦礫を骨材に変換したり、木材をリサイクルして家具を作成したりできます。

建設廃棄物をリサイクルするには、次の 3 つの一般的な方法があります。

  1. 現場別分け: 廃棄物を現場で分別します。廃棄物の種類ごとに複数のボックスを使用し、マテリアルをできるだけ具体的に分別します。この方法は、責任感のある雰囲気を確立し、リサイクル目標の達成に役立つ優れた方法です。ただし、リサイクルが適切に分別されるようにするには、追加のスペースと高度なレベルの監視が必要です。
  2. 混合リサイクル: リサイクルをタイプごとに分けるのではなく、コンテナを1つだけ使用し、リサイクル品を現場外で運搬および分別します。混合は現場の管理プロセスを合理化し、スペースが限られている場合に最適です。
  3. ハイブリッド リサイクル: 現場分離方法と混合方法を組み合わせたハイブリッド リサイクルでは、廃棄物のカテゴリごとに 1 つの箱のみを使用します。

現場に最適な方法は、リサイクル プロセスに費やすことができる時間とリソースによって異なります。廃棄物容器を格納できるスペースがあるか、プロジェクト全体で廃棄物の種類が変わるかどうか、効果的な監督に十分なスタッフがいるかどうかなどの要素を考慮してください。

建設機械のニーズについては、Cat Rentals℠にお問い合わせください

適切な建設廃棄物管理には、削減、再利用、リサイクルのための積極的な措置を講じることが重要です。高品質の機械は、ピンポイントの精度で作業するために必要な正確な性能を提供するため、適切な機器を使用することで、プロジェクトの材料の無駄を減らすのにも役立ちます。

Cat Rentals℠で利用できる優れた機械の詳細、またはレンタル見積もりについては、1-800-RENT-CATまでお電話ください。機器の在庫をオンラインで閲覧することもできます 。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定