レンタルすべき5つの重要な道路建設機械
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

道路建設には、土地の準備、表面の敷設、強固な仕上げを行うための特殊な機器が必要です。このプロセスにおいて、機械ごとに異なる役割を担います。道路建設機械の機能を理解することは、プロジェクトに適したレンタルを選択するのに役立ちます。

1. モータグレーダ

ロードグレーダとも呼ばれる モータグレーダ は、平面を平らで滑らかにします。アスファルトの基礎を準備し、排水のために溝を掘削し、斜面を整形したり、除雪したりできます。鋭利な刃により、道路工事で最も用途の広いツールの 1 つとなっています。

2. アスファルト舗装機

ベースの準備ができたら、 アスファルトフィニッシャ を広げてアスファルト混合物を平らにします。加熱されたスクリードにより、平坦性と厚さが確保されます。オペレータは設定を調整して混合液を均一に保つことができます。舗装機なしでは、一貫性のあるプロフェッショナルな路面を実現することはほぼ不可能です。

3. アスファルトコンパクタ

コンパクタは 、アスファルトを適切な密度に圧縮することで舗装プロセスを終了します。重量、振動、圧力を組み合わせて、長持ちする結果をもたらします。一部のプロジェクトでは、空圧式(ゴムタイヤ式)コンパクタが必要です。振動を調整できる滑らかなドラムローラを必要とする業者もあります。

4. スキッドステアローダおよびコンパクトトラックローダ

ローダは建設現場専用ではありません。また、道路工事にも不可欠です。アタッチメントを使用すると、掘削、グレード、勾配、マテリアルの移動を行うことができます。 スキッドステアローダ はホイールを使用しているため、舗装面に適しています。 コンパクトトラックローダ は履帯を使用するため、起伏の多い地面やぬかるんだ地面での使用に適しています。

5. 油圧ショベル

油圧ショ ベルは、土、岩、粉塵を掘って移動し、路盤を準備します。360度回転できるため、狭い現場にも柔軟に対応できます。アタッチメントを使用すると、コンクリートを壊したり、根を切断したり、排水設備や公共設備用の溝を掘ったりすることができます。

Cat Rentals℠から道路工事機械をレンタル

Cat Rentals℠では、道路工事に必要な機械を簡単にレンタルできます。当社の在庫には、グレーダ、フィニッシャ、コンパクタ、ローダ、油圧ショベルなどがあり、すべて最高水準でメンテナンスされています。レンタル条件が柔軟なため、プロジェクトのタイムラインに合わせて日、週、または月ごとにレンタルできます。

簡単な見積もり を依頼するか、最寄りのCat Rentalsの拠点を検索してください。

道路建設機械に関するFAQ

Q: 路盤を整える機械は何ですか?

A: モータグレーダは、地面を平らにして形を整え、アスファルトの準備をします。

Q: アスファルトを敷設するのはどの機械ですか?

A: アスファルトフィニッシャは、加熱されたスクリードでアスファルト混合物を広げて平らにします。

Q: 舗装後のアスファルトの締固めは何ですか?

A: アスファルトコンパクタは、重量、振動、圧力でアスファルトを圧縮します。

Q: なぜ買わずにレンタルするのですか?

A: レンタルでは、高額な初期費用や継続的なメンテナンスなしで、複数の機械を利用できます。

最寄りのCatレンタルを検索
必要な機械をCat Rentalsで検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定