ヒーターをレンタルすると冬の効率が向上する理由
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

多くの建設会社にとって、冬が来ても作業は止まりません。雪、氷、極寒の気温は、重機を操作する作業員はもちろんのこと、重機に大きな打撃を与える可能性があります。 

冬の間、建設現場を暖かく保つのは難しい場合がありますが、努力する価値は十分にあります。一時的なヒータを使用することは、寒さを遠ざけ、作業者と機械の効率と生産性を高める優れた方法です。プロジェクトはスケジュールどおりに進み、作業員にとってより安全な環境を作り出すことができます。 

ヒーターは冬の建設生産性をどのように向上させますか?

ヒーターは、いくつかの点で現場の生産性と効率の向上に貢献します。

  • 作業者の快適性の向上: ヒータは、作業中の長い一日中に作業者が暖かく過ごすのに役立ちます。快適な従業員は、凍結を防ぐ方法を見つけようとするのではなく、目の前のタスクに集中できるため、より効率的に作業する傾向があります。 
  • より安全な作業現場を作る: ヒータは、鉛、リードによるスリップや転落による怪我につながる可能性のある表面の雪や氷を除去するのに役立ちます。作業者はそれらを使用して、手足を暖かく保ち、凍傷を防ぐことができます。欠勤が減り、プロジェクトを時間通りに完了できるようになります。 
  • 凍った地面をすばやく解凍します: 掘削は多くの建設現場で不可欠な作業です。加熱装置を使用して凍土を解凍すると、掘削プロセスがはるかに簡単かつ迅速になります。コストのかかる遅延を回避し、油圧ショベルやバックホーなどの機械が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。
  • コンクリートの硬化: 冬季に現場でコンクリートを打ち込む必要がある場合は、養生のために熱を利用する必要があります。ヒーターを使用すると、コンクリートを直接保存処理をすることも、作業を迅速かつ効率的に実行するための温度制御されたエンクロージャーを作成することもできます。
  • 乾燥した環境を確立します。 湿気や湿気は夏だけの問題ではなく、冬の建設現場にも影響を与える可能性があります。ヒータは空気を乾燥させ、建築資材や設備に損傷を与える可能性のあるカビの影響を軽減します。ヒーターのもう一つの利点は、塗料と乾式壁の乾燥を早めることです。 
  • 保管されたマテリアルの保護: 一部の建設現場では、一時的な施設を導入して、一晩中、または建設資材を使用しないときに保管しています。建物内にヒーターを設置すると、材料の凍結を防ぐことができ、鉛、リードがコストのかかる遅延につながる可能性があります。
Cat Rentals℠は、高品質のヒータをレンタルしています

Cat Rentals℠は、冬の建設プロジェクトに付加価値をもたらす強制エアヒータと地表解凍装置を幅広く取り揃えています。よく整備され、徹底的に検査された機械および装置を他社の価格で入手できます。当社の専門家は、お客様の用途に適したヒーターの選択をお手伝いし、柔軟で手頃な価格のレンタル契約を構築するためにお客様と協力します。お客様が機器を使用している限り、すべてのメンテナンスと修理を当社が行います。 

ヒータをレンタルすると冬の効率が向上する理由について、いくつかの質問がありますか?1-800-RENT-CATまでお電話いただき、詳細をご確認いただくか、 在庫 をご覧いただくか 、今すぐ簡単な見積も りをご依頼 ください。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定