レンタル機械の納入: 方法と理由
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

重機の輸送は、多くの場合、複雑で費用がかかり、リスクが伴います。許可の確保からドライバーの雇用まで、レンタルした機械を自分で移動すると、時間とコストが増加します。レンタル機械の納入により、これらの責任をお客様の負担から取り除くことができます。プロフェッショナルな配送により、安全でタイムリーで費用 対効果の高いサービス が得られるため、プロジェクトの完了に集中できます。ここでは、レンタル機械の配送を選択することの主な10のメリットを紹介します。

1. ドライバーやトラックを雇う必要がない

ドライバーの雇用は、特に 全国的に不足している場合には、費用がかかり、困難な場合があります。レンタルデリバリーを利用することで、機械を移動するためだけにドライバーを雇う必要がなくなります。さらに、トラックの機械を購入して維持するためのコストを回避できます。 

2. 保険および賠償責任のリスクの軽減

あなたの会社が自社のトラックで機器を移動する場合は、追加の自動車賠償責任保険に加入する必要があります。通常、この費用はサービスの一環として配送料でカバーされます。全額の保険料を支払う代わりに、配送料のみを 1 回の手数料としてカバーできるため、リスクを軽減しながら費用を節約できます。 

3. 特別な許可を求める必要がない

州間で機械を運搬するには 、多くの場合、一時的な許可が必要です。検査、登録、コンプライアンスの調整には時間がかかります。配送では、レンタル会社が許可とコンプライアンスを処理し、さまざまな州の規制をナビゲートするストレスを取り除きます。

4. 必要なときに機器が届きます

レンタル配送を利用すると、機械を予定通りに現場に確実に到着できます。この柔軟性により、プロジェクトの変更に迅速に対応できます。突然の吹雪、緊急の変更注文された品、季節的な農作業など、機器が配送されることで遅延が減り、生産性が向上します。 

5. メンテナンスとオンサイトサービスを含む

レンタル会社は配送車両を維持しているため、トラックのサービス、燃料、維持費を節約できます。レンタル機械の修理が必要な場合、多くの会社がオンサイトサービスを提供しているため、機械を往復する必要がありません。

6. キャッシュフロー の改善

トラックを所有したり、ドライバーを雇ったりすると、資本が束縛されます。レンタルの配送は初期 費用が削減され、緊急事態、給与計算、または残業により多くの現金を利用できることを意味します。スマートな配送計画は、レンタル料金が発生する時期をコントロールするのにも役立ちます。 

7. 税控除の対象となる配送料

レンタル機器料金、配送料はいずれも 税控除の対象となる事業経費です。これにより、納税時にさらに節約でき、配送が費用対効果の高いオプションになります。

8. 簡略化されたクローズアウト

レンタルが終了すると、機械が引き取られるため、保管、清掃、廃棄の必要性が減ります。新しい機械を入手するには、再販やリサイクルの手間をかけずに入手できます。 

9. アップグレードが簡単

より大型でパワフルな機械が必要だと感じている場合は、レンタル配送を利用することで、機械を簡単に交換できます。プロバイダーは新しいユニットを降ろし、古いユニットを受け取るため、プロジェクトに集中し続けることができます。

Cat Rentals℠でレンタル機械の配送を享受

レンタル機器の配送は、利便性、安全性、コスト削減を実現します。Cat Rentalsは現場に直接配送し、時間の節約と手間の軽減を支援します。

必要なときに必要な機器を簡単に入手できます。

最寄りのCatレンタルを検索
クイック見積もりを取得
レンタル機器のメリット
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定