レンタルするのに最適な除雪アタッチメント
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

雪はすぐに集積材になることがあります。道路、区画、小道を開放された状態に保つには、すでに所有している機械に適切な除雪アタッチメントが必要です。多くの場合、レンタルは季節作業にとって最も費用対効果の高い選択肢であり、多くの土木モデルは冬の作業にも優れています。 除雪に慣れていない場合は、このガイドを使用して上位のアタッチメントを比較し、現場、作業員、予算に合ったものを選択してください。

互換性のある機械から開始する

ほとんどのフリートは、雪を押す、運ぶ、または投げることができる機器をすでに備えています。一般的なものには、 スキッドステア、 バックホー、 ホイールローダーなどがあります。低い接地圧力や凍結した勾配では、 コンパクトトラックローダ によりトラクションと安定性が向上します。

冬のベストアタッチメント 6 つ

1. ほうき

  • 最適な用途: スリップのリスクが高く、回転数が重要な滑らかな表面で、最大約 2 インチの軽い堆積
  • 仕組み: 油圧ブルームが 地表から雪をすばやく一掃し、交通を再開するようにします。
  • 注意: ブルームは雪を置くのではなく、脇に移動させます。大雪や湿った雪では効率が低く、雪がどこに溜まるかのコントロールは限られています。

2. バケット

  • 最適な用途: トラックまたは指定エリアのストックパイルに負荷をかけることができる中小規模の集積材

  • 注記: バケットは精度を高めますが、幅の広い押土ツールよりも積込み、積込あたりの雪の移動量は少なくなります。

3. ブレード

  • 最適な用途: 私道、歩道、および一般的な区画の開墾で、ウィンドローイングが車線を開放するのに役立つ場所

  • 注意: ブレードが小さいほど、狭い場所にも適合します。大型モデルは、道路や開けた敷地をより迅速にカバーできます。

4. 押す

  • 最適な用途: 駐車場、滑走路、長い直線走行など、広くてオープンな舗装エリア

  • 仕組み: スノープッシュ はボックス側面を使用して、1 回の積込み、積込で大量の体積を捕捉して封じ込めます。

  • ご留意ください: 直進運動は雪を効率的に移動させます。その後、排土場所で雪を積み上げたり、負荷をかけたりする必要があります。

5. プラウ

  • 最適な用途: クリーンで通行可能なトラックを高速で整備する必要がある車道および走行車線

  • 仕組み: 除雪車アタッチメント は、刃先を使用して雪を貫通し、ブレードが表面を走行している間に雪を脇に投げ捨てます。

  • 注意: プラウは、雪が降り続ける連続的な伐採作業に優れています。

6. ブロワー

  • 最適な用途: 歩道、車、建物から雪を捨てなければならない場所、または積み重ねるスペースが限られている場所

  • 仕組み: 除雪機は 雪を集めてまっすぐ前または片側に放出し、好きな場所に置きます。

  • ご留意ください: ブロワーは深いウィンドロウや押し固められたドリフトにも対応しますが、広い区画でのプッシュよりはゆっくりと動きます。

適切なアタッチメントの選び方

これらのチェックを使用して、過剰な支出をすることなく、ツール、工具をタスクに一致させます。

  • プロジェクトタイプ: 交通量の多い入口、長い車線、または広い区画のいずれを除去するかを決定します。たとえば、ほうきを使えば、峠と峠の間の病院の歩行を安全に保ち、プッシュで広い駐車場をすばやく片付けることができます。
  • 雪処理計画: 雪を車線から押し出すか、現場に積み上げるか、トラックに負荷をかけて運び去るかを明確にします。バケットにより積込みが可能になります。プッシュとプラウは体積を移動させます。ブロワーは、雪を正確に配置します。
  • 現場の特性: 幅、障害物、旋回スペースを測定します。ブレードとプッシュは、より広く開けた現場に適しています。バケットは、配置が重要な場所で硬い場所で役立ちます。
  • 表面形式: ツール、工具を車道、駐車場、歩道などの舗装面に適合させます。プラウは、ウィンドローイングによって車線をクリアに保つのに役立つ道路用に製造されています。
  • 機械の適合性: ベースとなる機械のサイズ、馬力、耐荷重、コンフィギュレーションを確認します。油圧システム,カプラ,視界が,選択したアタッチメントを確実にサポートします。
  • 積雪条件: 積雪量が少ない場合はバケットまたはブルームを選択してください。プッシュとブレードをピックして、広い範囲をカバーします。雪をきれいに移動する必要がある場合は、ブロワーを使用します。
  • 予算: レンタル料金を比較し、余分な費用をかけずに目標を満たすツール、工具を選択します。レンタルすることで、季節限定ギヤの保管やメンテナンスを回避できます。
スノーアタッチメントをCat Rentals℠からレンタル

必要なアタッチメントを1週間、1ヶ月、またはシーズンレンタルし、予報が変わったら返却できます。 完全なオンライン在庫を参照したり、 簡単な見積もりを依頼したり、お近くの Cat Rentals℠ を見つけて最寄りのチームに相談したりできます。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定