建設現場照明のヒント
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

建設業界では、視認性と安全性が密接に関係しています。夜間の作業や照明条件が悪い場所での作業では、建設現場を明るく安全に保つ方法を知ることが非常に重要です。適切な照明は、夜間に誰もいない現場を狙う泥棒を阻止するため、セキュリティ上の貴重な利点ももたらします。

適切な照明は、今日のますます厳しくなる安全ガイドラインを満たすために不可欠です。Occupational Safety and Health Administration (OSHA) と各州の輸送局 (DOT) は、現場の夜間照明に特定の照明基準を導入しています。準拠を確保し、高額な罰金や罰則を回避するには、高品質の照明器具を選択し、正しく配置する必要があります。

建設用照明オプションの検討

現場を照らしたい場合は、照明の選択肢がたくさんあります。

  • ポータブル ライト タワー: ライト タワーは、電源として機能する発電機と、ライトのグループを含む調整可能なマストで構成されています。ライトは360度回転して広範囲をカバーできます。これらのタワーはけん引可能なため、現場の理想的な位置に設置できます。マスト高さが25フィート以上のモデルが用意されています。
  • ハイマストライト: 長期にわたる建設プロジェクトでは、一部の仮設照明器具よりも多くの「半永久的な」照明ソリューションが必要になる場合があります。ハイマストライトポールは、最大100フィートの高さで利用できます。ポールは、広い範囲をカバーできる4〜8個のライトのリングを支えています。
  • バルーン照明: 夜間の建設作業用のこれらのライトは、1 つまたは複数の高輝度ランプを包む半透明の布製バルーンを備えています。バルーンの上部には反射コーティングが施されており、光を現場に向けます。このタイプの照明の利点には、まぶしさが少なく、広い領域に均一に分布できることが挙げられます。
  • LED 照明: 発光ダイオード (LED) 照明は、建設会社の夜間作業のための選択肢としてますます人気が高まっています。LED ライトは従来の光源よりもエネルギー効率が高く、寿命が長いため、大幅なコスト削減を実現します。LED照明セットは再利用可能で、連続使用用途で最大5年間使用できます。
  • ナイトライト: この比較的新しいオプションは、より柔らかい照明が必要な現場に適しています。ナイトライトは、光を領域全体に拡散する布で覆われた低ワット数のメタルハライドランプで構成されています。生成される拡散光の量は、布生地の種類によって異なります。
Cat Rentals℠は、作業現場を照らすために必要なものを備えています

お客様の地域のCat Rentals℠では、遠隔地の作業現場、道路工事、特別なイベント、その他の照明のニーズに最適な高品質のライトタワーを幅広く 取り 揃えています。当社は、Caterpillarや他の主要メーカーのポータブルライトタワーと発電機機器を、競争力のある日次、週次、月次、および長期の料金で輸送しています。また、信頼性の高いサービスにより、照明のレンタルが暗闇の中に放置されることを心配する必要はありません。

ライトタワーの安全に関するヒント

適切な計画を立てることで、作業現場を照らしたり、配置やその他の要因を決めたりするために必要な機械の種類と量を決定できます。計画では、作業者が安全かつ効果的に仕事を完了するために必要なレベルの照明を提供したり、夜間の高速道路プロジェクトでドライバーが問題なく現場を走行できるようにしたりするなどの目標を達成できるようにする必要があります。

建設現場に最適な照明を提供するだけでなく、機器を適切に使用するための専門知識も提供します。灯塔のレンタルを安全に運営するために、次のヒントを考慮してください。

  • 照明のニーズを評価する: 同じ作業現場は 2 つとなく、それぞれに異なる照明ニーズがあります。明るすぎたり暗すぎたりする照明は、安全とセキュリティの危険を引き起こす可能性があります。現場に必要なフットキャンドルの数を決定する際は、正確なチャート をガイドとして使用 し、それらの要件に適合する照明器具を選択してください。
  • タワーを正しく配置する: タワーを平らで堅固な地面に置き、送電線や木などのオーバーヘッドの障害物から離します。光が当たる方向が通過するドライバーの視認性に影響を与えないことを確認してください。タワーの照明器具をわずかな下向きに傾けると、通行人へのリスクが最小限に抑えられ、現場の作業員により良い照明が提供されます。
  • 接 地: 電気安全上の問題を最小限に抑えるために、可能な限りユニットを接地します。エンジンの作業を行う前に,バッテリケーブルを切り離します。
  • 屋内での使用は避けてください: 多くのポータブル ライト タワー (および発電機) には、ディーゼル燃料で動作するエンジンが搭載されています。屋内や換気のない環境で運転すると、作業者が有毒な排気ガスにさらされる可能性が高まります。
  • 給油: ディーゼル式モデルの場合は、タンクに充填する前にエンジンがオフになっていることを確認してください。
夜間の建設作業用にライトをレンタルすることは理にかなっていますか?

多くの建設作業において、レンタルは照明を取得するための最も便利で費用対効果の高いソリューションを提供します。たとえば、あなたの会社がたまにしか夜間の仕事に従事しない場合、レンタルでは、必要な場合にのみ照明の料金を支払うことができます。また、現場ごとの視界条件の違いを考慮すると、レンタルを利用することで、プロジェクト固有の照明要件に適合する特定の機器を簡単に選択できます。

照明塔のレンタルに当社を選ぶ理由

Cat Rentalsは、定期的なメンテナンスを受け、安全ですぐに使用できることを確認するための徹底的な検査を受ける後期モデルのライティングタワーを提供しています。お客様固有の夜間作業現場要件を満たす適切な製品の選択をお手伝いします。また、タイムリーなオンサイトメンテナンスおよび修理サービスも提供します。

当社のチームはお客様と協力して、お客様の使用状況と予算要件に合った柔軟なレンタル契約を締結し、機器を効率的かつ安全に操作できるように作業員をトレーニングすることもできます。

レンタル手続きを今すぐ開始

現在の機器の在庫 をご覧になり、今すぐご選択ください 。ヘルプが必要な場合、または建設用照明に関するその他のヒントが必要な場合は、1-800-RENT-CATまでお電話ください。簡単な見積もりを取得する には、オンラインでお気軽にお問い合わせください。必要なことは何でもしてくれる専門家から、あなたが探しているものを借りてください。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定