適切な締固め装置レンタルを選択するためのヒント
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

多くの建設プロジェクトにおいて、締固めは重要なステップです。エアポケットを除去することで土壌を強化し、沈降、収縮、水の浸透を防ぎます。適切な締固め装置を選択することで、安定した基礎と効率的なプロジェクト タイムラインが保証されます。ここでは、お客様のニーズに最適なレンタル機械を選択するためのヒントをご紹介します。

ステップ 1: 土壌形式を特定する

土壌の種類は、締固め装置を選択する際の最初の要素です。主に次の2つのタイプがあります。

  • 粒状土: 砂および砂利を含む – 振動力 で締め固めるのが最適
  • 粘性土: 沈泥や粘土を含む – 衝撃力で締め固めるのが最適
ステップ2: 作業現場の仕様を考慮する

作業現場の条件は、どのコンパクタが最も効率的に機能するかに影響します。広い開けた場所では、より大きなローラの方が積込み回数を減らすメリットを得られる場合があります。狭いスペースには、小型のプレートコンパクタまたはランマの方が効果的です。また、傾斜も考慮します。機械は、斜めに地形を安全に扱う必要があります。

ステップ3: 正しいコンパクタ形式を選択する

締固め装置は一般に3つのカテゴリに分類されます。

  • 静的: 機械の質量のみを使用して土壌 を圧縮する
  • 振動: 粒子を振り落として摩擦を減らし、粒子を互い に近づけます
  • 影響: パッドを使用して土壌に押し込み、より深い締締固めを行う

さまざまなモデルの詳細については、 このローラタイプの概要をご覧ください。

締固め機器レンタルオプション

Cat Rentals℠は、あらゆる用途に適合する幅広い締固め機器を提供しています。

当社の在庫にあるすべての 締固め機器オプション をご覧いただくか、 全製品カタログを閲覧してください。

締固め機器をCat Rentals℠からレンタル

Cat Rentalsでは、あらゆる作業に必要な締固め機を取り揃えています。柔軟な条件、専門家によるガイダンス、信頼できるサービスにより、レンタルが簡単になります。 最寄りのディーラを検索します。

締固め装置レンタルに関するよくある質問

最も一般的な種類の締固め装置は何ですか?

ローラとプレートコンパクタは、建設および整地プロジェクト全体で広く使用されています。

どのコンパクタをレンタルすればよいかはどうすればわかりますか?

土壌の種類、作業現場の規模、深さの要件に機械を適合させます。Catディーラがご案内します。

1つのプロジェクトで異なるタイプのコンパクタをレンタルできますか?

はい。レンタルを利用すると、複数の機械を利用できるので、各作業に機械を合わせることができます。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定