Noleggio attrezzatura invernale e consigli per la sicurezza in climi freddi
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Per molte persone nel settore dell'edilizia, dei trasporti e dell'energia, lavorare all'aperto con tempo gelido è un dato di fatto. La sicurezza invernale è fondamentale perché il freddo estremo può danneggiare la salute se non sei preparato. Il rischio maggiore è lo stress da freddo, una condizione che può diventare pericolosa per la vita. La buona notizia è che puoi gestire lo stress da freddo con le giuste precauzioni.

Perché la sollecitazione da freddo è pericolosa

La più grande minaccia di freddo estremo è lo stress da freddo, chiamato anche ipotermia. È un grave rischio. Succede quando la temperatura corporea scende al di sotto del normale 98,6°F. Il tuo corpo potrebbe non essere in grado di riscaldarsi, il che può causare danni permanenti o addirittura la morte.

Lo stress da freddo è riconosciuto dall'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), che fornisce suggerimenti sulla protezione dei lavoratori in ambienti freddi.

La tua migliore difesa è limitare il tempo in condizioni di gelo. Quando l'esposizione è inevitabile, indossare indumenti protettivi progettati per il freddo, rimanere il più asciutti possibile e bloccare il vento.

Il vento gelido è la combinazione di aria fredda e vento in movimento e può fare la differenza tra una giornata gestibile e un'emergenza medica.

Anche a temperature sopra lo zero, una brezza costante può far sentire molto più freddo. Per esempio:

  • 32°F con vento di 10 mph = percepita come -16°F
  • 32°F con vento di 30 mph = percepita come -26°F
  • 0°F con vento di 10 mph = percepita come -41°F
  • 0°F con vento di 30 mph = percepita come -53°F
  • -30°F con vento di 10 mph = percepita come -53°F
  • -30°F con vento di 30 mph = percepita come -67°F

A -67 °F, la pelle esposta può congelarsi in pochi secondi. Anche condizioni invernali moderate possono diventare pericolose con forti venti, motivo per cui pianificare in anticipo è d'obbligo.

Abbigliamento e DPI

Quando si tratta di lavorare a temperature estremamente basse, ciò che indossi è importante quanto gli strumenti che usi. L'abbigliamento è la tua prima linea di difesa contro congelamento, ipotermia e altre lesioni legate al freddo. Se la tua attrezzatura non è all'altezza del compito, nessuna quantità di grinta ti terrà al caldo.

  • Vestiti a strati con base traspirante, centro isolante e valvola impermeabile.
  • Indossare stivali isolanti, guanti, cuffie antirumore e protezioni per il viso.
  • Portare con sé indumenti asciutti per cambiare rapidamente l'attrezzatura bagnata.
  • Utilizzare scaldini usa e getta o elettrici con guanti e stivali.
  • Coprire la pelle esposta per ridurre il rischio di congelamento.
Pratiche di sicurezza sul freddo sul lavoro

L'NWS fornisce informazioni di prima classe sulla sicurezza in climi freddi e su come proteggersi dal freddo. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare:

  • Pianifica le attività all'aperto durante la parte più calda della giornata.
  • Ruotare le squadre al chiuso o in rifugi riscaldati per pause regolari.
  • Usa il sistema di amicizia: non lavorare mai da solo in condizioni di freddo estremo.
  • Bilancia movimento e riposo: continua a muoverti abbastanza per stare al caldo ma evita la stanchezza.
  • Fai attenzione ai primi segni di stress da freddo come brividi, intorpidimento, linguaggio confuso o confusione.

Nota: il tuo corpo è una fornace che ha bisogno sia di carburante che di acqua per produrre calore. Mangia cibi ad alto contenuto energetico con proteine e grassi sani e rimani idratato. Le bevande calde sono le migliori: conservano l'energia che il tuo corpo altrimenti utilizzerebbe per riscaldare liquidi freddi.

Mantenere in funzione le attrezzature in inverno

Il freddo estremo non colpisce solo il tuo equipaggio, ma punisce anche le macchine. I liquidi idraulici si addensano, le batterie perdono la carica e i componenti in acciaio diventano fragili. Se non si prepara l'attrezzatura per l'inverno, si rischiano costosi tempi di fermo macchina e guasti pericolosi.

  1. Seguire le pratiche di manutenzione invernale. Passare a fluidi a bassa temperatura. Controllare quotidianamente che i tubi flessibili e le tenute non presentino incrinature. Prima di sottoporre le macchine a un carico pesante, riscaldare sempre i motori e l'impianto idraulico.
  2. Proteggere le aree di stoccaggio e di sosta. Tenere l'attrezzatura in rifugi riscaldati o utilizzare coperture isolate e riscaldatori monoblocco per facilitare l'avviamento a freddo.
  3. Pianificare l'alimentazione d'emergenza. Il noleggio di generatori con kit per l'avviamento a freddo garantisce di non rimanere mai senza una fonte di calore di riserva.
  4. Noleggia attrezzature pronte per l'inverno. Invece di vincolare il capitale in strumenti specializzati, potete noleggiare minipale gommate con spazzaneve, benne o lame per liberare i percorsi e mantenere la produttività.

Il noleggio da Cat Rentals℠ ti dà accesso a macchine progettate per i climi freddi. Molti sono dotati di riscaldatori integrati, cabine chiuse e tecnologia aggiornata che potrebbe non essere presente nelle flotte precedenti.

Regolamenti e riconoscimento delle lesioni da basse temperature

A differenza dello stress da calore, l'esposizione al freddo non ha un limite fisso in cui il lavoro deve interrompersi. L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) non pubblica un limite di temperatura rigoroso. Invece, applica la legge sulla SSL del 1970, che richiede a ogni datore di lavoro di fornire un luogo di lavoro "privo di rischi riconosciuti".  

Il freddo estremo è chiaramente idoneo, quindi è tua responsabilità mettere in atto protezioni, dall'allenamento e dai DPI alle aree di sosta riscaldate.

Comprendere i tipi di lesioni legate al freddo ti aiuta ad agire rapidamente quando un lavoratore mostra sintomi:

  • Piede da trincea: Ciò è causato da una lunga esposizione a condizioni di freddo e umidità. I piedi bagnati perdono calore 25 volte più velocemente dei piedi asciutti. I sintomi includono intorpidimento, gonfiore e vesciche.
  • Congelamento: Questo è quando la pelle e il tessuto sottostante si congelano, di solito su dita delle mani, dei piedi, orecchie o naso. Un lieve congelamento provoca formicolio e pelle pallida; I casi gravi possono diventare neri per la pelle e possono richiedere l'amputazione. Il riscaldamento graduale è fondamentale: non strofinare mai le aree congelate.
  • Ipotermia: Inizia quando la temperatura corporea scende al di sotto di 95°F. I primi segni includono brividi e goffaggine. L'ipotermia grave porta a confusione, linguaggio confuso e perdita di coscienza. Il trattamento richiede un riparo immediato, un riscaldamento graduale e cure mediche.

Ogni lavoratore dovrebbe conoscere questi segnali avviso e i passaggi per rispondere. Più velocemente riconosci e tratti lo stress da freddo, minore è il rischio di lesioni permanenti. L'OSHA fornisce risorse aggiuntive sulla gestione del freddo estremo.

Allineandoti agli standard OSHA e formando gli equipaggi per identificare tempestivamente i pericoli, non solo rispetti gli obblighi normativi, ma crei anche un luogo di lavoro più sicuro e resiliente che ti aiuta ad attrarre e trattenere i migliori talenti.

Contatta Cat Rentals℠ per il noleggio di attrezzature per basse temperature

Le possibilità di guasti dovuti al freddo si riducono notevolmente quando noleggiate attrezzature da Cat Rentals℠. Con oltre 1.300 centri di noleggio attrezzature in tutto il Nord America, siamo in grado di fornire soluzioni per temperature estremamente basse in ambienti gelidi come quelli presenti in Alaska, Canada e negli stati centro-settentrionali.

La nostra selezione di macchinari Cat include macchinari per basse temperature come motorgrader, pale e minipale. Noleggiamo escavatori che funzionano in inverno e generatori di corrente che si avviano nei periodi più freddi e producono calore salvavita. Noi di Cat Rentals offriamo anche attrezzature attrezzatura per spazzare la neve e avvallamento via.

Contatta Cat Rentals oggi stesso per le tue opzioni per climi freddi. Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT o fermati in uno dei nostri comodi punti vicino a te.

Trova un noleggio Cat vicino a te
L'abbigliamento migliore funziona come isolamento
Nessun lavoro vale la pena rischiare la sicurezza o il benessere
Mantenere i tessuti caldi previene il congelamento
Non lavorare da solo e fare amicizia con qualcuno
Trova l'attrezzatura di cui hai bisogno presso Cat Rentals
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie