.png)
Bulldozer, carrelli elevatori, gru, escavatori e altri tipi di attrezzature per l'edilizia hanno ciascuno capacità uniche. Tuttavia, condividono una cosa in comune: il colore giallo.
Perché le attrezzature da cantiere sono gialle? I motivi principali alla base di questa scelta di colore sono:
- Visibilità: il giallo è un colore brillante che attira l'attenzione. Dei sette colori nello spettro della luce visibile, il giallo è uno dei più visibili a distanza ed è il colore più visibile al buio. Il giallo si distingue bene anche dagli altri colori, dal terreno, dalla polvere e da altre condizioni.
- Sicurezza: poiché il giallo è facile da vedere, anche in condizioni difficili, questa tonalità vivida è un eccellente colore di avviso. La vernice gialla assicura che i lavoratori e i pedoni possano vedere chiaramente le attrezzature da costruzione e si tengano alla larga da tali macchine. In questo modo, dipendenti e pedoni possono stare al sicuro quando si trovano nei cantieri o nelle vicinanze.
- Consapevolezza: Il giallo è anche percepito come un colore ad alta energia che stimola l'attività mentale. Questa stimolazione contribuisce ad aumentare il livello di energia e consapevolezza tra gli operatori delle macchine e i lavoratori edili, mantenendo il cantiere più sicuro e produttivo.
- Cultura: il giallo è stato per decenni il colore standard della vernice per le attrezzature da costruzione e le persone spesso associano il colore giallo all'edilizia.
La luce viaggia in onde di diversa lunghezza e frequenza: queste differenze determinano il colore che vediamo. L'occhio umano vede il colore nelle lunghezze d'onda della luce misurate in nanometri. Lo spettro dei colori visibili comprende rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola (ROYGBIV) e varia da 380 nanometri (viola) a 700 nanometri (rosso). Le lunghezze d'onda della luce gialla misurano tra 570 e 590 nanometri, rendendo il giallo un colore altamente visibile.
I nostri occhi percepiscono il colore attraverso le cellule fotorecettrici note come coni. I coni percepiscono la lunghezza d'onda di un colore e comunicano quale colore vediamo al cervello. Alcuni colori della lunghezza d'onda sono naturalmente più facili da percepire per gli occhi. Durante il giorno, il giallo è uno dei colori più facili da vedere per i nostri occhi, secondo solo al verde.
Nei periodi di scarsa illuminazione, anche i bastoncelli, un altro tipo di cellula fotorecettrice nei nostri occhi, entrano in azione per aiutarci a vedere. Quando è buio o le condizioni di visibilità sono scarse, i nostri bastoncelli e coni percepiscono rapidamente il giallo anche da lontano, poiché è il colore più visibile in queste circostanze. Ecco perché le attrezzature da cantiere gialle sono l'ideale, poiché l'occhio umano può rilevare il giallo attraverso nuvole di polvere, foschia, nebbia, neve e altre condizioni difficili del cantiere.
Il giallo non è sempre stato il colore più utilizzato per le attrezzature da costruzione. All'inizio del 1900, le attrezzature da cantiere Cat® erano grigie. Nel 1931 Caterpillar cambiò il colore delle sue macchine in giallo stradale.
Questa innovazione storica è nata dall'esigenza di una migliore visibilità nei cantieri stradali. Caterpillar voleva un colore esteticamente gradevole con la migliore visibilità a distanza durante il giorno e la notte. La ricerca li ha portati al colore giallo e gli specialisti della verniciatura Caterpillar hanno sviluppato la tonalità distintiva del giallo stradale. Il giallo stradale era una tonalità giallo brillante e audace che attirava l'attenzione ed era altamente visibile. Sempre nel 1931, Caterpillar cambiò le finiture rosse in nere e le attrezzature Cat hanno questo aspetto ancora oggi.
Caterpillar ha utilizzato il giallo stradale fino al 1979 , quando è stato interrotto e sostituito con il giallo Caterpillar, il colore della vernice protetto dalla legge per cui sono note oggi le macchine Cat. Rispetto al giallo stradale, il giallo Caterpillar è più tenue e visivamente accattivante, ma comunque altamente visibile.
Caterpillar continua ad apportare modifiche alla formula per garantire che la vernice sulle proprie attrezzature offra la massima durata e longevità, ma la tonalità specifica di giallo rimane la stessa. La tonalità è diventata così importante per il marchio che il Giallo Caterpillar e il nero sono stati designati come colori ufficiali. Questi colori sono utilizzati su tutte le attrezzature Cat e sono stati incorporati nel moderno logo Cat progettato nel 1989.
Grazie al colore Giallo Caterpillar distintivo e altamente visibile, le attrezzature Cat si distinguono per il cantiere, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e offrendo al contempo prestazioni leader del settore. Se stai cercando attrezzature per l'edilizia a noleggio, sfogliando il loro inventario online troverai opzioni di alta qualità attraverso la nostra rete di concessionari. Puoi anche ottenere un preventivo di noleggio chiamando il numero 1-800-RENT-CAT.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting
.jpg)