Noleggio gru: la guida definitiva
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

La gru è un'attrezzatura essenziale per molti cantieri edili. Molte aziende scelgono di noleggiare gru, poiché il noleggio offre loro una maggiore flessibilità e consente loro di utilizzare una gru solo per il tempo richiesto. Poiché le aziende cercano di noleggiare una gru per il loro prossimo progetto, è una buona idea conoscere alcune delle migliori pratiche degli affittuari esperti.

Prima di noleggiare, scopri di più sui principali tipi di gru, i loro usi e alcuni dei requisiti lavorativi che potresti voler considerare mentre cerchi una gru. Inoltre, potresti voler saperne di più su alcuni dei migliori consigli per selezionare la migliore gru possibile e informazioni su come usarla correttamente. La nostra guida definitiva al noleggio di gru spiega tutto ciò che devi sapere.

Vai a una sezione:

Tipi di gru

Mentre cerchi una gru, potresti voler conoscere prima i principali tipi di gru utilizzate nell'edilizia. Sebbene siano disponibili molti tipi diversi di gru, puoi suddividerli in due categorie principali: gru mobili e gru statiche. Conoscere le differenze tra i due può aiutarti a sapere quale tipo di gru noleggiare.

Una gru statica è una struttura semipermanente o permanente posizionata su un edificio o sul terreno. Questo tipo di gru muove e solleva i carichi attraverso percorsi fissi. Spesso le gru statiche non vengono offerte come noleggio poiché vengono utilizzate per molto tempo.

Al contrario, una gru mobile ha ruote o battistrada che facilitano il trasporto da un luogo all'altro. Una volta posizionata, la gru può essere utilizzata per la movimentazione di carichi e altre applicazioni. A differenza delle gru fisse con percorsi fissi, le gru mobili possono prelevare carichi e trasportarli in luoghi diversi. Alcune gru mobili richiedono contrappesi e stabilizzatori per un uso corretto.

Molte gru mobili vengono trainate dietro altri veicoli o caricate su un camion per raggiungere un cantiere. Una volta arrivati, un operatore può guidare la gru in cantiere per completare vari lavori. Altre gru mobili sono costruite direttamente su un camion che può raggiungere i cantieri in autostrada senza essere trainato o caricato su un altro veicolo, consentendo un rapido dispiegamento in più cantieri.

Usi della gru mobile

Le gru sono utilizzate principalmente nel settore edile per svolgere diversi tipi di attività di sollevamento. Una gru mobile utilizza una serie di pulegge e cavi avanzati per sollevare carichi incredibilmente pesanti che le persone non avrebbero mai la forza di sollevare da sole. Possono essere utilizzati per operazioni di raccolta a breve termine o operazioni a lungo termine su larga scala.

Nel settore edile, gli operatori utilizzano spesso gru mobili per spostare rapidamente attrezzature e materiali all'interno di un cantiere. Inoltre, le gru a noleggio sollevano regolarmente materiali da costruzione pesanti per i membri del personale che lavorano in una posizione elevata. Poiché la gru può facilmente sollevare materiali da terra alla sommità di edifici e altri luoghi elevati, il personale non deve trascinare attrezzature su rampe di scale o investire in altri tipi di attrezzature di sollevamento. Vedrai spesso lavoratori che usano le gru per assistere con i lavori di copertura per migliorare l'efficienza.

Considerare i requisiti del lavoro quando si sceglie una gru

Mentre cerchi la gru perfetta per le tue esigenze, devi assicurarti che la gru soddisfi i requisiti del tuo progetto. Ti consigliamo di evitare di selezionare una gru che non è in grado di gestire il terreno del tuo cantiere o non ha l'altezza necessaria per sollevare i materiali abbastanza in alto. Valutando il tuo cantiere prima di affittarlo, puoi assicurarti di ottenere un gru raccordo tutte le tue esigenze.

Considera questi requisiti lavorativi prima di noleggiare una gru:

  • Dimensioni del cantiere: prima di noleggiare una gru, uno dei primi requisiti lavorativi da considerare è la dimensione del sito in cui lavorerai. Un cantiere con molto spazio può facilitare l'installazione di una gru più grande e probabilmente richiede una gru che si possa guidare rapidamente all'interno del cantiere. Un cantiere più piccolo ha solitamente bisogno di una gru più piccola che possa stare in spazi ristretti.
  • Il terreno del sito: le gru mobili sono dotate di vari tipi di ruote adatte ai diversi terreni. Le aziende i cui cantieri hanno terreni difficili da navigare, ad esempio, potrebbero volere una gru per terreni accidentati con impieghi gravosi/impieghi pesanti. Per terreni meno impegnativi, può essere sufficiente una gru con ruote standard.
  • Peso e dimensioni dei materiali: prima di noleggiare una gru, è una buona idea controllare le dimensioni e il peso dei materiali che pianifichi di sollevare con la tua gru. Non vuoi noleggiare una gru senza lo spazio e la capacità di carico per prelevare determinati materiali. Le gru più grandi possono anche aiutare i lavoratori a sollevare e trasportare i materiali più velocemente.
  • Altezza degli ascensori: un altro fattore da considerare riguardo al tuo cantiere è l'altezza a cui dovrai sollevare materiali e strumenti. Maggiore è l'edificio su cui stai lavorando, maggiore sarà l'altezza di sollevamento necessaria. La valutazione dell'altezza di sollevamento richiesta dal lavoro che svolgerai ti assicura di noleggiare una gru in grado di gestire tutte le tue potenziali applicazioni.
  • Distanza e raggio richiesti: come per l'altezza della gru, potrebbe essere necessario che la gru sposti i materiali su determinate distanze. Controllare le specifiche del produttore per vedere se la gru può coprire la distanza necessaria e ha il raggio per ruotare la gru nelle posizioni richieste.
  • Opportunità di stoccaggio della gru: se ci sono momenti in cui la gru non verrà utilizzata in cantiere, potrebbe essere necessario stoccarla. Assicurarsi che il cantiere possa mantenere la gru sicura e riposta in modo sicuro. Se il tuo cantiere non ha molto spazio, potresti voler selezionare una gru più piccola che sia più facile da riporre.
  • Rischi per la sicurezza: a volte, i cantieri presentano rischi per la sicurezza, come linee elettriche, le gru dovranno aggirare o sotto. Una gru che non ha la mobilità necessaria per aggirare una linea elettrica o altri pericoli potrebbe danneggiare il progetto o la gru stessa. Inoltre, una gru potrebbe dover passare sotto una linea elettrica, quindi è importante selezionare una gru che non sia troppo grande e possa abbassare il braccio abbastanza in basso da adattarsi a un rischio aereo.
  • Tempistica del progetto: è anche importante valutare per quanto tempo il progetto richiederà che la gru rimanga in cantiere. Conoscere queste informazioni può assicurarti di stipulare un contratto con la società di noleggio che copra la quantità di tempo necessaria alla gru.

Suggerimenti per la scelta di una gru

Ci sono alcuni suggerimenti da tenere presenti per aiutarti a trovare la gru giusta per il tuo prossimo progetto. Noleggiare la gru giusta spesso si riduce a valutare i requisiti del progetto, impostare una tempistica realistica, verificare un metodo di trasporto e ricevere i permessi giusti.

1. Tieni a mente i requisiti del tuo progetto

Quando cerchi un noleggio, tieni a mente tutti i requisiti del progetto. Fai riferimento alla valutazione del tuo cantiere mentre consulti le offerte di una società di noleggio o parli con un rappresentante. La scelta di una gru adatta ai requisiti del tuo cantiere ti assicura di poter completare il tuo progetto in modo efficiente e puntuale.

Per scegliere la gru giusta, acquisisci familiarità con le specifiche delle gru. Queste sono alcune delle specifiche principali che ti consigliamo di controllare prima di noleggiare:

  • Capacità di sollevamento: la capacità di sollevamento della gru è essenziale da ispezionare prima di selezionare un noleggio. La capacità di sollevamento si riferisce alla quantità massima di peso che la gru può gestire. Ti consigliamo di selezionare una gru con una capacità di sollevamento in grado di sollevare in sicurezza il carico più pesante richiesto dal tuo progetto. Assicurandosi che la gru selezionata abbia la capacità di sollevamento adeguata, si evita di danneggiare la gru e si mantiene il cantiere alla massima efficienza.
  • Sbraccio verticale massimo: anche lo sbraccio verticale massimo di una gru è fondamentale. Questa specifica si riferisce all'altezza massima che una gru può raggiungere, con le gru che offrono diverse selezioni di altezza. Confronta lo sbraccio verticale massimo di una gru con l'altezza massima che dovrai raggiungere con la gru per completare il tuo progetto. Questo confronto ti aiuterà a selezionare una gru in grado di sollevare materiali e strumenti abbastanza in alto durante l'intero progetto.
  • Peso del veicolo: il peso del gru è spesso correlato alla capacità di sollevamento e allo sbraccio verticale massimo del gru. A volte, le aziende vorranno gru più leggere in modo che non facciano molta impressione a terra.

2. Trova un rigger esperto

Le gru necessitano di un rigger esperto per garantire che la gru sia configurata correttamente e pronta per essere utilizzata. Un rigger fisserà i cavi, le catene e le cinghie per garantire che la gru funzioni in sicurezza e soddisfi i tuoi standard. Il rigger eseguirà anche il sollevamento della gru e gestirà altri compiti a seconda dei requisiti del lavoro. Un rigger esperto può anche aiutarti a determinare quanti membri della troupe ti servono per i tuoi progetti.

Potresti già avere un rigger nel tuo staff, ma se non ce l'hai, è fondamentale trovarne uno all'inizio per discutere i requisiti del progetto. Possono fornire ulteriori informazioni sul tipo di gru necessaria e sul comportamento delle diverse gru nel cantiere.

3. Prenota il tuo noleggio in anticipo

Quando noleggi una gru, è importante prenotarla in anticipo per assicurarti che la gru che desideri sia disponibile. Le aziende che aspettano di noleggiare una gru fino a un giorno o due prima di averne bisogno possono rallentare il loro progetto, poiché la gru di cui hanno bisogno potrebbe non essere disponibile con breve AVVERTENZA. Poiché le migliori società di noleggio di solito hanno una forte domanda per le loro gru, potrebbero averle prenotate con settimane, a volte anche mesi, in anticipo.

Molto prima dell'inizio del tuo progetto, contatta la società di noleggio per discutere le loro disponibilità e opzioni. Contattando ben prima di un progetto, dovresti avere più opzioni.

4. Verificare il metodo di trasporto

Alcune aziende trasporteranno la gru al tuo cantiere, mentre altre ti chiederanno di ritirarla tu stesso. Di conseguenza, è essenziale verificare con la società di noleggio come verrà trasportata la gru. Verificando il metodo di trasporto della gru, un'azienda può portare la gru al proprio progetto il giorno in cui ne ha bisogno o pianificare un trasporto adeguato se deve gestirla da sola.

Una società di noleggio che offre il trasporto può essere un grande vantaggio, in quanto non dovrai preoccuparti di ottenere un veicolo per trasportare la gru sul posto di lavoro o rischiare di maneggiarla male durante il trasporto. Se la società di noleggio gestisce il trasporto, dovrai semplicemente dire loro quando e dove hai bisogno della gru e dovrebbero consegnartela in tempo, aiutandoti a rispettare le scadenze del tuo progetto.

Coordinare strettamente il trasporto aiuta anche a coordinare altre attività importanti. Dal momento che il tuo equipaggio saprà esattamente quando arriverà la gru, può essere pronto a iniziare a lavorare immediatamente una volta arrivata. Aiuta anche i membri del tuo equipaggio ad avere il sartiame aggiuntivo, i materiali e le attrezzature di cui la gru ha bisogno pronti per il momento giusto, in modo da poter iniziare a usare la gru senza intoppi.

5. Ottieni i permessi appropriati

Prima di noleggiare una gru, controlla le leggi locali sull'uso delle gru per vedere se hai bisogno di permessi speciali. Ricevendo i permessi appropriati prima dell'arrivo della gru, è possibile utilizzare immediatamente la gru. Se non sei sicuro dei permessi e delle leggi locali, chiamare l'ufficio locale per i permessi può essere molto utile, permettendoti di evitare multe e chiusure.

6. Noleggia la gru per un periodo di tempo realistico

Quando parlate con la società di noleggio, abbiate un'idea chiara della tempistica del vostro progetto. Valutando onestamente quanto tempo richiederà il tuo progetto, è più probabile che tu non noleggi una gru per troppo poco o troppo tempo. Se lo noleggi per più tempo del necessario, puoi pagare troppo in costi di affitto. Se lo noleggi per troppo poco tempo, potrebbe essere necessario restituire la gru prima di iniziare a usarla.

Mentre noleggiare una gru per troppo tempo può aumentare i costi, è ancora più importante assicurarsi di non noleggiarla per troppo poco tempo. Stima correttamente le tempistiche del tuo progetto per evitare grossi ritardi e mantenere la tua gru sul sito per tutto il tempo che ti serve. Noleggiarlo per un periodo di tempo adeguato mantiene anche le tue squadre più sicure, poiché le squadre non cercheranno di accelerare i progetti per completare il loro lavoro prima che la gru debba essere restituita.

Mentre vai in affitto, sopravvalutare per quanto tempo avrai bisogno della gru è di solito la scelta più sicura. La sovrastima dà respiro al tuo personale mentre lavora. A volte possono sorgere piccoli errori e condizioni impreviste che rallentano il tuo progetto. Sopravvalutare il tempo necessario per noleggiare la gru darà al tuo equipaggio tutto il tempo per affrontare eventuali condizioni difficili in modo appropriato senza preoccuparsi di dover restituire la gru prima che abbiano finito di usarla.

7. Prepara il tuo sito per la gru

Prima che arrivi la gru, è una buona idea preparare il tuo sito per questo. Iniziare assicurandosi che il dumper che trasporta la gru disponga di spazio sufficiente per entrare nel cantiere in sicurezza e raggiungere l'area in cui la gru deve essere lasciata. Potresti anche voler avere attrezzature o strumenti extra utilizzati con la gru pronti all'uso e vicino alla gru.

Creando un percorso chiaro per la consegna della tua gru e avendo i materiali pronti, puoi evitare inefficienze e ritardi il giorno dell'arrivo della gru. Sarai pronto per iniziare subito a lavorare e mantenere il tuo progetto sulla buona strada per rispettare le scadenze.

Come usare correttamente le gru

Una volta noleggiata una gru, utilizzarla correttamente può aiutarti a mantenere sicuro il tuo cantiere e il tuo progetto a un ritmo efficiente. Ecco alcune delle migliori pratiche per utilizzare correttamente una gru:

  • Assicurarsi che gli operatori siano autorizzati: gli operatori devono essere adeguatamente autorizzati prima di utilizzare una gru. Se un operatore di gru non è certificato, la tua azienda potrebbe incorrere in problemi legali. Un operatore senza licenza potrebbe anche non sapere come utilizzare correttamente la gru, causando lesioni ed errori.
  • Indossare l'abbigliamento giusto: anche gli operatori e coloro che lavorano intorno a una gru devono avere l'abbigliamento giusto. Elmetti, protezioni per gli occhi, guanti, calzature protettive, protezioni per le orecchie e giubbotti catarifrangenti sono tutti generalmente necessari quando si lavora con una gru.
  • Eseguire un'ispezione preliminare: prima che la gru inizi a funzionare, ispezionare il carico, l'area di lavoro e l'attrezzatura. Controllare l'attrezzatura per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Inoltre, controllare l'area di lavoro per verificare che non vi sia una superficie piana e che vi siano potenziali pericoli. Infine, carichi di lavoro sicuri sono importanti, poiché non si vuole sovraccaricare la gru, che potrebbe causarne la rottura.
  • Riduci le distrazioni: gli operatori e coloro che lavorano intorno alla gru devono stare attenti. I telefoni cellulari sono una delle principali fonti di distrazione e dovrebbero essere spenti. Se un supervisore nota una potenziale distrazione, deve cercare di ridurla prima che gli operatori utilizzino la gru.
  • Preparare il carico della gru: prima che una gru sollevi un carico, i membri dell'equipaggio dovrebbero prendersi il tempo necessario per bilanciare e fissare il carico. È anche fondamentale controllare il gancio della gru, per vedere se sembra usurato o deve essere sostituito. Inoltre, i membri dell'equipaggio non dovrebbero usare una corda filo o carico cambio come imbracatura.
  • Stai al sicuro durante il sollevamento: quando il carico è sospeso in aria, i membri dell'equipaggio devono tenerlo d'occhio e non lasciarlo mai incustodito. Inoltre, i membri dell'equipaggio devono sapere di non camminare mai sotto il carico e gli operatori non devono mai far oscillare il carico sopra altre persone. Un operatore attento alla sicurezza presterà anche attenzione alla direzione del carico. Inoltre, è importante non tirare mai un carico e limitarsi a spingerlo.
  • Metti la sicurezza al primo posto dopo un sollevamento: una volta che il carico raggiunge la sua destinazione, i membri dell'equipaggio devono fissarlo, adottando le misure adeguate per rimuovere il carico in sicurezza. Inoltre, se si è finito di usare la gru, conservare stabilizzatori, accessori e verricelli in un luogo sicuro.
  • Fermati se qualcosa sembra sbagliato: se in qualsiasi momento dell'utilizzo della gru noti qualcosa che non va, smetti immediatamente di usarlo. Chiedere a un supervisore o a un operatore esperto di valutare cosa potrebbe esserci un problema e correggerlo prima di azionare nuovamente la gru. Quando si lavora con tali impieghi gravosi/impieghi pesanti, la cautela deve essere la regola numero uno.

Scegli Cat Rentals℠ per le tue esigenze di noleggio gru

Le aziende di tutto il mondo si affidano a Cat Rentals℠ per le loro esigenze di noleggio attrezzature. Se desideri noleggi di alta qualità per i tuoi progetti con una gru, possiamo aiutarti. Disponiamo di un'ampia selezione di gru, che ti consentono di trovarne facilmente una che soddisfi i requisiti unici del tuo progetto. Con oltre 1.300 sedi in tutto il mondo e un ampio inventario di attrezzature, siamo in grado di aiutarti in quasi tutti i progetti che potresti avere.

Sfoglia la nostra selezione di gru e gru dumper a noleggio per trovare la soluzione perfetta per il tuo cantiere. In caso di domande, contatta il tuo dealer locale per parlare con un rappresentante.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie