Vantaggi finanziari e di controllo del rischio delle attrezzature a noleggio
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Sia che dobbiate colmare le lacune della vostra flotta per progetti a breve o lungo termine o che vogliate rimanere a galla quando una macchina si guasta, il noleggio di attrezzature pesanti può mantenere le vostre operazioni in funzione con tempi di inattività minimi. Senza l'impegno di investire in una nuova unità, l'affitto offre incredibili vantaggi per darti un vantaggio competitivo.

Noi di Cat Rentals℠ ti aiutiamo a scoprire come il noleggio può aiutarti a ridurre i rischi e a massimizzare il tuo budget.

Riduci i rischi noleggiando attrezzature

Quando collaborate con un rinomato dealer di attrezzature a noleggio, avrete accesso a una gamma di macchine dotate della tecnologia più recente. Riducete al minimo i rischi con le attrezzature a noleggio tagliando i costi e affidandovi a motori con manutenzione e assistenza. Il noleggio è più di una semplice opzione conveniente: ricevi unità moderne e di alta qualità che sono all'altezza dei più elevati standard operativi.

Vai a una sezione:

1. Evita le fluttuazioni del mercato

I mercati fluttuano indipendentemente dal settore, che si tratti di edilizia, silvicoltura, cave o movimentazione materiali. È un compito impegnativo tenere il passo con i continui cambiamenti man mano che i costi delle nuove macchine aumentano e caduta. Il numero di lavori ottenuti può alternarsi con i cambiamenti nel settore, rendendo difficile sapere quando è l'ideale investire in nuovi motori.

Il noleggio è una soluzione affidabile perché paghi per ciò di cui hai bisogno senza impegni. I dealer offrono opzioni flessibili per aiutarvi a mantenere le vostre operazioni e gestire il mercato in continua evoluzione.

2. Passività di controllo

Il noleggio di un bene non viene visualizzato come una passività e aiuta a ridurre le tasse quando hai fatture di noleggio nel tuo bilancio. Aumenta anche la credibilità e riduce le spese assicurative e finanziarie. Il noleggio aiuta a migliorare il controllo dei costi diminuendo i costi di manutenzione e trasporto.

3. Evita i costi di ammortamento

I costi di ammortamento vanno di pari passo con l'acquisto di nuove attrezzature. Con il passare del tempo e l'uso, una macchina perde il suo valore a causa dell'usura costante. L'ammortamento rende più difficile per te recuperare i costi se vendi le tue unità. Con l'affitto, non esistono costi di ammortamento. Invece, il concessionario si occupa della manutenzione di ogni unità e di tutta la logistica.

4. Completare i lavori in località remote

La maggior parte delle aziende ha clienti vicino alla propria base, ma puoi anche avere lavori che ti portano più lontano. Se volete evitare costi di trasporto eccessivi, potete affidarvi al noleggio di attrezzature per progetti in aree remote. Invece di guidare l'attrezzatura in un luogo di lavoro lontano, potete ritirare l'attrezzatura a noleggio presso uno stabilimento vicino al luogo del lavoro.

5. Eseguire una manutenzione limitata e ridurre i costi di riparazione

Possedere attrezzature pesanti significa dover eseguire autonomamente la manutenzione e le riparazioni, il che richiede più tempo e denaro rispetto all'affidarsi al dealer per l'assistenza. Quando noleggiate le attrezzature, i tecnici della società di noleggio sono responsabili della manutenzione e delle riparazioni. Non devi preoccuparti di parti, meccanica, record, registrazione, licenze e ispezioni. I professionisti mantengono ogni unità in affitto al passo con le norme di sicurezza e i livelli operativi ottimali.

6. Mantenete la produttività in caso di guasti alla macchina e manutenzione programmata

Quando si verifica un guasto nel bel mezzo di un lavoro, la cosa peggiore che puoi fare è aspettare che la manutenzione e le riparazioni finiscano. Ciò si ripercuote sui tempi di inattività dei tuoi progetti e le rigenerazioni più importanti possono richiedere diversi giorni per essere completate. Una soluzione semplice e veloce è noleggiare una macchina per tornare al lavoro. È possibile sostituire l'attrezzatura danneggiata per mantenere l'efficienza. Quando devi cambiare motore, il tuo dealer può aiutarti a trovare la soluzione giusta.

Anche la manutenzione programmata può influire sulla produttività di un'attività, ma i noleggi possono aiutarti a rimanere efficiente. Ogni macchina necessita di un programma di manutenzione, in modo da poter piano e noleggiare attrezzature come riserva affidabile per evitare tempi di fermo.

7. Prova vari tipi di attrezzature

Se il tuo obiettivo principale è acquistare, potresti non essere sicuro di quale marca e modello specifici si adatti meglio alla tua linea di lavoro. Il noleggio ti consente di provare varie macchine per avere un'idea di come si comporta e funziona prima di investire in una nuova unità. Offre il tempo necessario per conoscere i comandi, l'idraulica, l'efficienza dei consumi e altri componenti dell'attrezzatura.

Sono disponibili anche opzioni di noleggio con riscatto in cui i canoni di noleggio vanno verso il prezzo finale. È la migliore esperienza pratica per aiutarti a prendere una decisione.

 

8. Trova soluzioni per progetti speciali e occasionali

I lavori occasionali spesso richiedono macchine specifiche che non sono presenti nella gamma della flotta. I noleggi offrono soluzioni per progetti speciali e ti aiutano a trovare l'attrezzatura necessaria per ogni lavoro. Avere i motori giusti aumenterà i tempi di attività e la produttività delle vostre operazioni. Non forzare mai le attrezzature attuali a eseguire attività al di fuori del loro raggio d'azione, poiché ciò potrebbe danneggiare i motori e aumentare i rischi per la sicurezza.

Il noleggio può anche essere l'opzione migliore quando non si utilizza la macchina ogni settimana o mese. L'uso occasionale si abbina meglio alle soluzioni di noleggio, dandoti la libertà di noleggiare ciò di cui hai bisogno per un periodo di tempo specifico. Rispetto ad avere una flotta che non ti serve regolarmente, noleggiare unità di supporto è più ragionevole e può farti risparmiare denaro.

9. Avere successo con un parco macchine versatile

Rispetto all'acquisto di macchine nuove o usate, il noleggio offre maggiore diversità e adattabilità agli interruttori tra marche e modelli diversi a seconda dei progetti in questione. Il noleggio offre maggiore operatività, efficienza e produzione con una flotta mista e rotante che si adatta a varie attività.

10. Supporta il tuo parco macchine durante l'alta stagione

La stagione più affollata dell'anno può essere la primavera, l'estate, l'caduta o l'inverno, a seconda del settore. Investendo in attrezzature stagionali, puoi ottenere macchine extra per supportare la tua impennata di progetti. Può fare la differenza tra aumentare il numero di clienti e rimanere gli stessi. Quando hai bisogno di unità specifiche per settimane o mesi alla volta, i contratti di noleggio flessibili possono aiutarti ad aumentare la produttività.

Si prevede che il mercato globale delle attrezzature da costruzione raggiungerà circa 174 miliardi di dollari entro il 2026. Poiché le soluzioni di noleggio continuano a supportare i settori su tutta la linea, puoi fare affidamento sugli esperti per aiutarti a raggiungere le tue aspettative.

 

Un processo semplificato per le soluzioni di noleggio

La collaborazione con Cat Rentals ti dà accesso al nostro intero inventario di macchine, attrezzature e attrezzature Cat di oltre 70 altri marchi. Abbiamo le soluzioni di cui hai bisogno con oltre 1.300 sedi in tutto il mondo per supportarti ovunque si trovino le tue operazioni. Il nostro team di esperti conosce le applicazioni e la tecnologia di ogni macchina per fornire contratti di noleggio flessibili. Lavoriamo per comprendere le tue esigenze e offrire noleggi con gli ultimi progressi.

Dai un'occhiata alle nostre attrezzature a noleggio o richiedi un preventivo online per ulteriori informazioni.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie