Perché noleggiare un riscaldatore migliora l'efficienza durante l'inverno
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Per molte imprese edili, il lavoro non si ferma con l'arrivo dell'inverno. Neve, ghiaccio e temperature gelide possono mettere a dura prova le attrezzature pesanti, per non parlare dei lavoratori che le gestiscono. 

Mantenere caldo il tuo cantiere durante l'inverno può essere una sfida, ma ne vale la pena. L'uso di riscaldatori temporanei è un modo eccellente per tenere lontano il freddo e rendere i lavoratori e le macchine più efficienti e produttivi. I tuoi progetti rispetteranno i tempi previsti e creerai un ambiente più sicuro per le tue squadre. 

In che modo i riscaldatori migliorano la produttività delle costruzioni durante l'inverno?

I riscaldatori contribuiscono ad aumentare la produttività e l'efficienza del cantiere in diversi modi:

  • Aumenta il comfort dei lavoratori: I riscaldatori aiutano i lavoratori a stare al caldo durante una lunga giornata di lavoro. I dipendenti a proprio agio tendono a lavorare in modo più efficiente, in quanto possono concentrarsi sul compito da svolgere invece di cercare di capire come evitare il congelamento. 
  • Crea cantieri più sicuri: I riscaldatori aiutano a eliminare neve e ghiaccio sulle superfici che possono conduttore lesioni da scivolamento e caduta. I lavoratori possono usarli per mantenere mani e piedi caldi e prevenire il congelamento. Sperimenterai meno assenteismo, permettendoti di completare i tuoi progetti in tempo. 
  • Scongelare rapidamente il terreno ghiacciato: Lo scavo è un'attività essenziale in molti cantieri. L'uso di apparecchiature di riscaldamento per scongelare il terreno ghiacciato rende il processo di scavo molto più semplice e veloce. Eviterete costosi ritardi e ridurrete al minimo il rischio di danni a macchine come escavatori e terne.
  • Indurimento del calcestruzzo: Se devi versare il calcestruzzo nei tuoi cantieri in inverno, avrai bisogno di accedere al calore per l'indurimento. I riscaldatori consentono di polimerizzare direttamente il calcestruzzo o di creare un involucro a temperatura controllata per eseguire il compito in modo rapido ed efficiente.
  • Stabilire un ambiente asciutto: L'umidità e l'umidità non sono solo problemi estivi, ma possono avere un impatto anche sui cantieri in inverno. I riscaldatori mantengono l'aria più secca e mitigano gli effetti di muffe e funghi che possono danneggiare i materiali e le attrezzature da costruzione. Un altro vantaggio dei riscaldatori è la promozione di un'asciugatura più rapida della vernice e del muro a secco. 
  • Proteggere i materiali immagazzinati: Alcuni cantieri implementano uno stabilimento temporaneo per immagazzinare i materiali da costruzione durante la notte o quando non sono in uso. Posizionare i riscaldatori all'interno dell'edificio può evitare che i materiali si congelino, il che potrebbe condurre a costosi ritardi.
Cat Rentals℠ offre stufe a noleggio di alta qualità

Cat Rentals℠ offre un'ampia selezione di riscaldatori ad aria forzata e attrezzature per lo scongelamento del terreno che aggiungeranno valore ai tuoi progetti di costruzione invernali. Ottieni macchine e attrezzature sottoposte a ispezione accurata e sottoposte a manutenzione a prezzi competitivi. I nostri esperti vi aiuteranno a scegliere i riscaldatori giusti per le vostre applicazioni e lavoreranno con voi per strutturare un contratto di noleggio flessibile e conveniente. Ci occuperemo di tutta la manutenzione e delle riparazioni per tutto il tempo in cui utilizzerai l'attrezzatura. 

Hai qualche domanda sul perché noleggiare un riscaldatore migliora l'efficienza durante l'inverno? Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT per saperne di più, sfoglia il nostro inventario o contattaci per un preventivo rapido oggi stesso.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie