Consegna di attrezzature a noleggio: come e perché
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Il trasporto di attrezzature pesanti è spesso complicato, costoso e rischioso. Dall'ottenimento dei permessi all'assunzione degli autisti, spostare da soli le macchine noleggiate aggiunge tempo e denaro. La consegna dell'attrezzatura a noleggio ti toglie queste responsabilità. Con la consegna professionale, ottieni un servizio sicuro, tempestivo ed economico in modo che tu possa concentrarti sul completamento dei tuoi progetti. Ecco 10 vantaggi principali della scelta della consegna delle attrezzature a noleggio.

1. Non c'è bisogno di prendere autisti o camion

L'assunzione di autisti può essere costosa e impegnativa, soprattutto durante una carenza a livello nazionale. Utilizzando la consegna a noleggio, si elimina la necessità di assumere autisti solo per spostare le macchine. Inoltre, eviti i costi di acquisto e manutenzione di una flotta di dumper. 

2. Minor rischio assicurativo e di responsabilità civile

Se la tua azienda sposta le attrezzature con i propri camion, devi stipulare un'assicurazione extra per la responsabilità civile auto. Le spese di spedizione di solito coprono questo costo come parte del servizio. Invece di pagare per le polizze assicurative complete, copri solo la consegna come un'unica tassa, risparmiando denaro e riducendo i rischi. 

3. Non è necessario richiedere permessi speciali

Il trasporto di attrezzature tra gli stati richiede spesso permessi temporanei. Il coordinamento delle ispezioni, della registrazione e della conformità richiede tempo. Con la consegna, la società di noleggio gestisce i permessi e la conformità, eliminando lo stress di navigare in diverse normative statali.

4. L'attrezzatura arriva quando ne avete bisogno

La consegna a noleggio garantisce che le macchine arrivino puntuali in cantiere. Questa flessibilità consente di rispondere rapidamente alle modifiche del progetto. Che si tratti di un'improvvisa tempesta di neve, di un ordine di cambio urgente o di lavori agricoli stagionali, la consegna delle attrezzature comporta meno ritardi e una migliore produttività. 

5. Manutenzione e assistenza in loco incluse

Le società di noleggio si occupano della manutenzione delle loro flotte per le consegne, risparmiando sui costi di autocarro, carburante e manutenzione. Se le attrezzature a noleggio necessitano di riparazioni, molte aziende forniscono assistenza in loco, eliminando la necessità di trasportare le macchine avanti e indietro.

6. Miglioramento del flusso di cassa

Possedere camion o assumere autisti vincola il capitale. La consegna del noleggio significa costi iniziali inferiori, lasciando più denaro disponibile per le emergenze, le buste paga o gli straordinari. La pianificazione intelligente delle consegne consente inoltre di controllare quando vengono sostenuti i canoni di noleggio. 

7. Spese di consegna deducibili dalle tasse

Sia i costi di noleggio dell'attrezzatura che le spese di spedizione sono spese aziendali deducibili dalle tasse. Ciò fornisce ulteriori risparmi al momento delle tasse e rende la consegna un'opzione conveniente.

8. Chiusura semplificata

Alla fine del noleggio, l'attrezzatura viene ritirata automaticamente, riducendo la necessità di stoccaggio, pulizia e smaltimento. Si ottengono macchine più nuove senza il fastidio della rivendita o del riciclaggio. 

9. Più facile da aggiornare

Se ti rendi conto di aver bisogno di una macchina più grande o più potente, la consegna a noleggio semplifica la sostituzione dell'attrezzatura. Il fornitore lascia la nuova unità e ritira quella vecchia, il che significa che puoi rimanere concentrato sul tuo progetto.

Approfittate della consegna delle attrezzature a noleggio con Cat Rentals℠

La consegna delle attrezzature a noleggio offre praticità, sicurezza e risparmio sui costi. Cat Rentals consegna direttamente in cantiere, aiutandoti a risparmiare tempo e a ridurre i problemi:

Ti rendiamo facile ottenere l'attrezzatura di cui hai bisogno quando ne hai bisogno.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido
Approfittate delle attrezzature a noleggio
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie