I migliori accessori per la rimozione della neve da noleggiare
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

La neve può accumularsi velocemente. Per mantenere aperte strade, lotti e sentieri, è necessario disporre dell'attrezzatura di rimozione della neve giusta su una macchina di cui si è già in possesso. Il noleggio è spesso la scelta più conveniente per i lavori stagionali e molti modelli di movimento terra eccellono anche per le attività invernali. Se non conosci la rimozione della neve, usa questa guida per confrontare le migliori attrezzature e scegliere quelle che si adattano al tuo sito, alla tua squadra e al tuo budget.

Inizia con una macchina compatibile

La maggior parte delle flotte dispone già di attrezzature in grado di spingere, trasportare o lanciare la neve. Quelle comuni includono minipale, terne e pale gommate. In caso di bassa pressione sul terreno o pendenze ghiacciate, una pala cingolata compatta offre trazione e stabilità superiori.

Le sei migliori attrezzature invernali

1. Scope

  • Ideale per: accumuli leggeri fino a circa due pollici su superfici lisce dove il rischio di scivolamento è elevato e la velocità è importante
  • Come funziona: le spazzatrici idrauliche spazzano via rapidamente la neve dalla superficie in modo che il traffico possa riprendere a funzionare.
  • Tieni a mente: le scope spostano la neve da parte piuttosto che posizionarla. Sono meno efficienti in caso di neve pesante o bagnata e offrono un controllo limitato su dove finisce la neve.

2. Benne

  • Ideale per: cumuli da piccoli a medi quando è possibile carico nei dumper o accumulare in un'area designata

  • Come funziona: un accessorio per benna raccoglie e trasporta il materiale per il posizionamento o il carico.

  • Ricorda: le benne aggiungono precisione, ma spostano meno neve per passata rispetto alle attrezzature di spinta larghe.

3. Lame

  • Ideale per: viali, marciapiedi e sgombero di lotti in informazioni generali in cui l'andana aiuta a mantenere aperte le corsie

  • Come funziona: le lame angolate seguono i contorni della superficie e fanno rotolare la neve su un lato per liberare un percorso.

  • Ricorda: le lame più piccole si adattano ad aree ristrette. I modelli più grandi coprono le strade e si aprono molto più velocemente.

4. Spinge

  • Ideale per: grandi aree pavimentate aperte come parcheggi, piste e lunghi percorsi rettilinei

  • Come funziona: gli sgombraneve utilizzano i lati scatolati per catturare e contenere grandi volumi in un unico passaggio.

  • Ricorda: il movimento rettilineo sposta la neve in modo efficiente, quindi è necessario accatastare o caricare al punto di scarico.

5. Aratri

  • Ideale per: strade e corsie di marcia che richiedono un percorso pulito e percorribile velocemente

  • Come funziona: uno spazzaneve utilizza taglienti per penetrare nella neve e gettarla da parte mentre la lama percorre la superficie.

  • Tieni a mente: gli aratri eccellono nello sgombero continuo dove la neve continua a cadere.

6. Ventole

  • Ideale per: aree in cui è necessario gettare la neve lontano da marciapiedi, automobili o edifici o in cui lo spazio per accatastarlo è limitato

  • Come funziona: Gli spazzaneve raccolgono e scaricano la neve direttamente o da un lato per posizionarla dove vuoi.

  • Attenzione: i soffiatori gestiscono andane profonde e accumuli ma si muovono più lentamente rispetto alle spinte su grandi lotti.

Come scegliere l'attrezzatura giusta

Utilizzare questi controlli per abbinare lo strumento all'attività senza spendere troppo.

  • Tipo di progetto: decidi se stai liberando ingressi ad alto traffico, corsie lunghe o lotti larghi. Ad esempio, una scopa può mantenere sicure le passeggiate in ospedale tra un passaggio e l'altro mentre una spinta libera rapidamente grandi aree di parcheggio.
  • Gestione della neve piano: chiarisci se spingerai la neve fuori da una corsia, la accumulerai in loco o la carico nei camion per trasportarla via. Le benne consentono il carico. Le spinte e gli aratri spostano il volume. I soffiatori posizionano la neve con precisione.
  • Caratteristiche del cantiere: misurare le larghezze, gli ostacoli e lo spazio di sterzata. Le lame e le spinte sono adatte per i cantieri più grandi e aperti. Le benne aiutano nelle proprietà strette dove il posizionamento è importante.
  • Tipo di superficie: abbinare lo strumento a superfici pavimentate, quali vialetti, parcheggi e marciapiedi. Gli aratri sono costruiti per le strade in cui l'andana aiuta a mantenere libere le corsie.
  • Idoneità alla macchina: confermare le dimensioni, la potenza, la capacità di peso e la configurazione della macchina base. Accertarsi che l'impianto idraulico, gli attacchi e la visibilità supportino l'attrezzatura scelta.
  • Condizioni della neve: scegliere benne o spazzatrici per accumuli più piccoli. Scegli spinte e lame per una copertura pesante. Usare i soffiatori quando è necessario spostare la neve in modo pulito.
  • Budget: confronta le tariffe di noleggio e scegli lo strumento che soddisfa i tuoi obiettivi senza costi eccessivi. Il noleggio evita lo stoccaggio e la manutenzione per l'attrezzatura stagionale.
Noleggia le tue attrezzature da neve da Cat Rentals℠

Puoi noleggiare l'attrezzatura di cui hai bisogno per una settimana, un mese o una stagione e restituirla quando le previsioni cambiano. Sfoglia l'inventario online completo, richiedi un preventivo rapido o trova Cat Rentals℠ vicino a te per parlare con il tuo team locale.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie