Suggerimenti per l'illuminazione dei cantieri
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Nel settore edile, visibilità e sicurezza vanno di pari passo. Sapere come mantenere i cantieri luminosi e sicuri è fondamentale per le operazioni notturne e per lavorare in condizioni di scarsa illuminazione. Un'illuminazione adeguata può anche fornire preziosi vantaggi in termini di sicurezza, in quanto scoraggia i ladri che di notte prendono di mira i cantieri non occupati.

La giusta illuminazione è essenziale per soddisfare le linee guida di sicurezza sempre più stringenti di oggi. L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) e il Dipartimento dei trasporti (DOT) di ogni stato implementano standard di illuminazione specifici per l'illuminazione notturna nei cantieri. È necessario scegliere apparecchiature di illuminazione di alta qualità e posizionarle correttamente per garantire la conformità ed evitare costose multe e sanzioni.

Esplorare le opzioni di illuminazione per l'edilizia

Se stai cercando di illuminare un cantiere, hai molte scelte di illuminazione:

  • Torri faro portatili: le torri faro sono costituite da un generatore che funge da fonte di alimentazione e da un albero regolabile che contiene un gruppo di luci. Le luci possono ruotare di 360 gradi per coprire un'area estesa. Queste torri sono trainabili, il che consente di posizionarle nelle posizioni ideali del sito. Sono disponibili modelli con altezze degli alberi fino a 25 piedi e superiori.
  • Luci a palo alto: un progetto di costruzione a lungo termine può richiedere più di una soluzione di illuminazione "semipermanente" rispetto a quella che alcuni apparecchi di illuminazione temporanei possono fornire. I pali della luce a palo alto sono disponibili ad altezze fino a 100 piedi. I pali supportano un anello da quattro a otto luci che può coprire un'ampia area.
  • Illuminazione a palloncino: queste luci per i lavori di costruzione notturni sono dotate di un palloncino in tessuto traslucido che racchiude una o più lampade ad alta intensità. La parte superiore del palloncino include un rivestimento riflettente che dirige la luce verso il sito. I vantaggi di questo tipo di illuminazione includono meno abbagliamento e una distribuzione più uniforme su una vasta area.
  • Illuminazione a LED: l'illuminazione a diodi a emissione luminosa (LED) sta diventando una scelta sempre più popolare per le imprese edili per le loro operazioni notturne. Le luci a LED sono più efficienti dal punto di vista energetico e hanno una durata maggiore rispetto alle sorgenti luminose tradizionali, il che offre notevoli risparmi sui costi. Un set di illuminazione a LED è anche riutilizzabile e può durare fino a cinque anni in applicazioni di uso continuo.
  • Luci notturne: questa opzione relativamente nuova funziona bene per i siti che richiedono un'illuminazione più morbida. Una luce notturna è costituita da lampade ad alogenuri metallici a bassa potenza ricoperte da un panno che diffonde la luce in tutta l'area. La quantità di luce diffusa prodotta dipende dal tipo di tessuto.
Cat Rentals℠ ha tutto ciò di cui hai bisogno per illuminare un cantiere

Cat Rentals℠ nella tua zona offre un'ampia selezione di torri faro a noleggio di alta qualità , ideali per cantieri remoti, lavori stradali, eventi speciali e qualsiasi altra esigenza di illuminazione. Offriamo torri faro portatili e apparecchiature per la generazione di energia di Caterpillar e di altri produttori leader a tariffe giornaliere, settimanali, mensili e a lungo termine competitive. E con il nostro servizio affidabile, non dovrai mai preoccuparti che il noleggio dell'illuminazione ti lasci al buio.

Suggerimenti per la sicurezza delle torri faro

Una pianificazione corretta vi aiuta a determinare il tipo e la quantità di attrezzature necessarie per illuminare un cantiere e vi assiste nel posizionamento e in altri fattori. Il tuo piano dovrebbe consentirti di raggiungere obiettivi come fornire il livello di illuminazione necessario per consentire ai lavoratori di completare il proprio lavoro in modo sicuro ed efficace e garantire che i conducenti possano attraversare il sito senza problemi per i progetti autostradali notturni.

Oltre a offrirti la migliore illuminazione per i cantieri, ti forniremo l'esperienza per aiutarti a utilizzare correttamente l'attrezzatura. Considera i seguenti suggerimenti per garantire il funzionamento sicuro delle tue torri faro a noleggio:

  • Valuta le tue esigenze di illuminazione: non esistono due cantieri uguali e ognuno avrà esigenze di illuminazione diverse. Un'illuminazione troppo intensa o fioca può rappresentare un rischio sicurezza e di sicurezza. Usa una tabella accurata come guida quando determini quante candele da piede ti servono nel tuo sito e scegli apparecchiature di illuminazione che soddisfino tali requisiti.
  • Posiziona correttamente le torri: posizionale su un terreno pianeggiante e solido e lontano da ostacoli sopraelevati come linee elettriche e alberi. Assicurati che la direzione in cui brilla la luce non influisca sulla visibilità degli automobilisti di passaggio. Inclinare gli apparecchi di illuminazione sulla torre con una leggera angolazione verso il basso ridurrà al minimo il rischio per i passanti e fornirà una migliore illuminazione per i lavoratori sul sito.
  • Messa a terra: collegare a massa le unità quando possibile per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza elettrica. Scollegare i cavi della batteria prima di lavorare sul motore.
  • Evita di usarli in ambienti chiusi: molte torri faro portatili (e generatori) hanno motori che funzionano a gasolio. Il loro utilizzo al chiuso o in un ambiente non ventilato aumenta l'esposizione dei lavoratori ai fumi di scarico tossici.
  • Rifornimento: per i modelli diesel, accertarsi che il motore sia spento prima di riempire il serbatoio.
Ha senso noleggiare luci per lavori di costruzione notturni?

Per molte operazioni di costruzione, il noleggio offre la soluzione più conveniente ed economica per l'acquisto di illuminazione. Ad esempio, se la tua azienda si impegna solo occasionalmente in lavori notturni, il noleggio ti consente di pagare le luci solo quando ne hai bisogno. E se si considerano le differenze nelle condizioni di visibilità da un sito all'altro, l'utilizzo del noleggio semplifica la scelta di attrezzature specifiche che soddisfano i requisiti di illuminazione unici di un progetto.

Perché sceglierci per il noleggio di torri faro?

Cat Rentals offre torri faro di ultimo modello che ricevono una manutenzione regolare e vengono sottoposte a un'ispezione approfondita per garantire che siano sicure e pronte all'uso. Ti aiuteremo a selezionare i prodotti giusti che soddisferanno i requisiti specifici del tuo cantiere notturno. Inoltre, offriamo servizi tempestivi di manutenzione e riparazione in loco.

Il nostro team lavorerà con te per impostare un contratto di noleggio flessibile che si adatti alle tue esigenze di utilizzo e budget e possiamo persino formare i tuoi lavoratori per assicurarci che possano utilizzare l'attrezzatura in modo efficiente e sicuro.

Inizia oggi stesso il processo di noleggio

Sfoglia il nostro attuale inventario di attrezzature ed effettua la tua selezione oggi stesso. Se hai bisogno di aiuto o desideri ulteriori suggerimenti per l'illuminazione da costruzione, chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT. Non esitare a contattarci online per ottenere un preventivo rapido. Noleggia quello che stai cercando dai professionisti che fanno tutto il necessario.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie