Come essere sicuri che l'attrezzatura per l'edilizia sia della giusta dimensione
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Quando stai cercando di noleggiare attrezzature pesanti per la tua impresa edile, non ti mancheranno le opzioni tra cui scegliere. Uno dei fattori più importanti da considerare durante il processo di selezione è la dimensione della macchina. Utilizzando gli escavatori come esempio, è possibile trovare modelli che vanno dai mini (circa 18.500 libbre) ai grandi (oltre 190.000 libbre). 

Con una gamma così ampia di opzioni disponibili, scegliere la dimensione giusta per il tuo progetto può essere una sfida. Un fornitore di servizi di noleggio affidabile come Cat Rentals℠ si assicurerà che stiate selezionando una macchina che sia adatta alle vostre applicazioni.

Come scegliere l'attrezzatura da costruzione della giusta dimensione

Abbiamo raccolto i seguenti suggerimenti per le taglie per guidarti durante il processo di selezione:

  • Condizioni del terreno: Stai lavorando su terreni morbidi o fangosi? Una macchina più piccola fornirà una trazione migliore in queste condizioni difficili. Un modello più pesante e ingombrante ha maggiori probabilità di impantanarsi o strappare il terreno.
  • Esigenze lavorative: le macchine più piccole potrebbero non essere all'altezza delle applicazioni impegnative che richiedono scavi, carichi o movimentazione di materiali pesanti. Non sono altrettanto efficienti quando si movimentano grandi volumi di materiali. Un modello più grande fornisce la potenza extra necessaria per questi impieghi gravosi/impieghi pesanti. 
  • Considerazioni sullo spazio: Alcuni cantieri contengono ostacoli o non offrono molto spazio per le attrezzature di manovra. In queste situazioni, potresti trarre vantaggio dal noleggio di un modello più piccolo.
  • Costo iniziale: Puoi aspettarti di pagare di più per una macchina grande rispetto a una versione più piccola, ma i costi iniziali non dovrebbero necessariamente essere il fattore determinante. Un modello più grande può permetterti di completare i tuoi progetti più velocemente, il che significa che ne avrai bisogno per meno tempo. Dal momento che non lo avrai così a lungo, potresti finire per pagare meno in generale. 
  • Costi di esercizio: Se si sceglie un'attrezzatura più grande con un motore più grande, ricordarsi di tenere conto dei costi più elevati del combustibile. Se affitti per un periodo di tempo prolungato, le spese aggiuntive possono sommarsi.
  • Mobilità: Avete bisogno di attrezzature che possiate spostare facilmente all'interno del cantiere? Hai piani di trasportarlo da un cantiere all'altro? I modelli più piccoli e compatti sono più mobili rispetto alle loro controparti più grandi. Dedicherai meno tempo e fatica a spostarli, il che può aiutarti a rispettare le scadenze strette del progetto. 
Cat Rentals℠ può aiutarti a prendere la decisione giusta

Il team di Cat Rentals vicino a te ti porrà le domande giuste per aiutarti a scegliere la dimensione appropriata della macchina. Otterrai il miglior rapporto qualità-prezzo e otterrai anche attrezzature che soddisferanno le tue aspettative. Con il nostro processo rapido e senza problemi, avrai il tuo noleggio sul lavoro in pochissimo tempo.

Noleggia oggi stesso le tue attrezzature pesanti

Sfoglia il nostro inventario di attrezzature online e non esitare a chiamarci al numero 1-800-RENT-CAT per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza con la scelta delle dimensioni. Se desideri richiedere un preventivo rapido, contattaci.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie