Milloin vuokrata rakennuslaitteita ostamisen sijaan
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Valinta rakennuskoneiden vuokraamisen ja ostamisen välillä vaikuttaa kaikkeen käyttökustannuksista kaluston joustavuuteen. Mikään yksittäinen vastaus ei toimi jokaiselle yritykselle. Jotkut urakoitsijat hyötyvät omistajuudesta; toiset säästävät rahaa ja vähentävät stressiä vuokraamalla. Tässä oppaassa kuvataan 10 keskeistä näkökohtaa, joiden avulla voit päättää, onko vuokraaminen vai ostaminen paras vaihtoehto yrityksellesi.

10 huomioitavaa päätettäessä vuokraamisesta vai ostamisesta
1. Kuinka paljon rahaa voit käyttää etukäteen?

Laitteiden ostaminen voi vaatia huomattavaa etukäteispääomaa. Vuokraaminen alentaa alkukustannuksia ja antaa sinulle pääsyn luotettaviin koneisiin. Kun vuokraat, vältät myös vakuutusmaksujen ja ylläpitomaksujen maksamisen, mikä vapauttaa käyttöpääomaa muihin prioriteetteihin, kuten henkilöstöön tai materiaaleihin.

2. Kuinka kauan tarvitset laitteita?

Jos tarvitset konetta vain kuudeksi kuukaudeksi tai vähemmäksi, vuokraaminen on yleensä kustannustehokkain vaihtoehto. Ostaminen lyhytaikaisiin projekteihin tuottaa harvoin positiivista tuottoa sijoitukselle. Joustavilla sopimuksilla voit vuokrata päivä-, viikko- tai kuukausittain.

3. Haluatko kokeilla laitteita ensin työmaallasi?

Vuokraamalla voit testata eri malleja ja kokoja ennen ostamista. Käytä vuokra-aikoja kerätäksesi työryhmiltäsi palautetta siitä, mitkä koneet sopivat parhaiten. Tämä kokeile ennen ostamista -lähestymistapa auttaa varmistamaan, että pitkän aikavälin sijoitukset sopivat hyvin toimintaasi.

4. Haluatko välttää huollot ja korjaukset?

Laitteiden omistaminen tarkoittaa huolto-, korjaus- ja seisokkikustannusten kattamista. Vuokrasopimukset sisältävät yleensä palvelun ja tuen, joten voit keskittyä projektin määräaikojen noudattamiseen myymälätyön sijaan.

5. Onko sinulla riittävästi säilytystilaa?

Raskaat laitteet tarvitsevat turvallisen varastoinnin suojaamiseksi säältä ja varkauksilta. Vuokraaminen eliminoi sesongin ulkopuolisen varastoinnin haasteet, koska koneet palautetaan palveluntarjoajalle.

6. Haluatko lisää laitevaihtoehtoja?

Vuokraamalla saat käyttöösi suuremman valikoiman koneita kuin useimmilla kalustoilla on varaa omistaa. Kausiluonteisia tai erikoistyökaluja, kuten lumilingoja ja vesiperävaunuja, on saatavana pyynnöstä.

7. Haluatko käyttää uusimpia malleja?

Rakennuslaitteiden tekniikka kehittyy nopeasti. Vuokraamalla pääset käsiksi uusimpiin malleihin, joissa on ominaisuuksia, kuten Cat® Grade -tekniikka, joka automatisoi tasoitustehtävät ja parantaa tarkkuutta. Voit kokeilla uutta tekniikkaa ennen kuin sitoudut ostoon.

8. Työskenteletkö kaukaisissa tai useissa paikoissa?

Oman laitteen kuljettaminen pitkiä matkoja voi olla kallista. Vuokraaminen paikallisesti lähellä työmaata vähentää logistiikkakustannuksia ja varmistaa, että koneet ovat valmiina saapuessasi. Jos sinulla on useita työmaita, vuokraaminen voi myös estää seisokkeja, kun henkilöstö odottaa laitteiden siirtämistä.

9. Kuinka paljon aiot käyttää laitteita?

Käyttöaste on tärkeä tekijä. Arvioi, kuinka monta päivää käytät konetta kuudessa kuukaudessa. Jos se on alle 40 % ajasta, vuokraaminen on yleensä halvempaa. 40–65 %, ota huomioon muut tekijät ennen päätöksen tekemistä. Yli 65 % ostaminen voi olla järkevää.

10. Haluatko laajentua ilman suuria sitoumuksia?

Vuokraaminen helpottaa kaluston skaalaamista ylös tai alas kysynnän mukaan. Jos voitat supistaa, joka vaatii ylimääräisiä koneita, vuokraus tarjoaa nopean pääsyn ilman pitkäaikaista velkaa tai omistusvelvollisuutta.

Usein kysytyt kysymykset rakennuskoneiden vuokraamisesta ja ostamisesta
Onko halvempaa vuokrata tai ostaa rakennuslaitteita?

Se riippuu käytöstäsi. Vuokraaminen on halvempaa lyhytaikaisiin tai kausiluonteisiin tarpeisiin, kun taas ostaminen voi olla kustannustehokasta korkean käyttöasteen omaaville koneille.

Mikä on hyvä käyttöaste ostamiseen? 

Jos käytät laitteita yli 65 % ajasta, ostaminen on usein taloudellisesti järkevämpää. Pienemmässä käyttöasteessa vuokraaminen on yleensä parempi vaihtoehto.

Miksi pienten yritysten pitäisi vuokrata ostamisen sijaan?

Vuokraaminen alentaa alkukustannuksia, tarjoaa pääsyn uudempiin malleihin ja antaa pienille yrityksille mahdollisuuden pysyä kilpailukykyisinä ilman velkaantumista.

Vuokraa laitteita Cat Rentals℠ -yhtiöltä

Jos nämä näkökohdat sopivat tilanteeseesi, vuokraaminen voi olla oikea valinta. Cat Rentals tarjoaa laiteratkaisuja Caterpillar ja 70 muulta luotetulta tuotemerkiltä. Löydä lähin toimipisteesi, lue lisää vuokrausajasta tai pyydä nopea tarjous.

Etsi lähelläsi sijaitseva Cat vuokra-asunto
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset