7 tapaa leikata projektikustannuksia laadusta tinkimättä
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Rakennusalan ammattilaiset pyrkivät aina saamaan työt valmiiksi ajallaan ja budjetin mukaisesti. Joskus voi olla haastavaa saada tehtävä valmiiksi tiettyyn määräaikaan mennessä, mutta on tärkeää, että tiimisi noudattaa toimintatapaa leikkaamatta mutkia. Onneksi nykyisen tehtävän aloitusprosessin analysointi voi osoittaa joitain muutoksia, joita voit tehdä säästääksesi rahaa.

Tässä on muutamia vinkkejä siitä, miten voit leikata projektikustannuksia laadusta tinkimättä:

1. Palkkaa parhaat työntekijät

Työvoiman laatu voi tehdä eron sujuvan työn tai ongelmien täyttämän ja aikataulusta jäljessä olevan työn välillä. Yksi tehokkaimmista tavoista vähentää rakennusprojektin kustannuksia on tarkastaa mahdolliset miehistön jäsenet perusteellisesti rekrytointiprosessin aikana. 

Tee kattavat taustatarkistukset ja ota yhteyttä aiempiin työnantajiin saadaksesi lisätietoja hakijoiden työn laadusta ja muista tärkeistä osa-alueista, kuten läsnäolosta ja kyvystä toimia osana tiimiä. Varmista myös, että käyttäjä on täyttänyt tarvittavat käyttöoikeusvaatimukset, jos sovellettavissa. 

Saatat joutua maksamaan korkeampia palkkoja pätevimmille työntekijöille ja sinulle voi aiheutua ylimääräisiä palkkauskustannuksia. Paremman ammattitaiton, lisääntyneen tuottavuuden ja lyhyempien projektien valmistumisaikojen pitäisi kuitenkin enemmän kuin kompensoida nämä kustannukset. 

2. Aseta työntekijöiden koulutus etusijalle

Perusteelliset koulutustilaisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi. Päättäjät unohtavat usein, että tiimit voivat hyödyntää käytettävissään olevia resursseja vain, jos osaavat käyttää niitä oikein. Koneen käytön salliminen ilman koulutusta on vaarallista ja voi johtaa kalliisiin vahinkoihin tai sakkoihin.

Tehtävästä ja laitteista riippuen työntekijöiden koulutusohjelmien suorittaminen kestää muutamasta tunnista alle viikkoon. Kun pysyt ajan tasalla työntekijöiden pätevyyksistä, voit delegoida tehtäviä luottavaisesti ja luoda ympäristön, jossa tapahtuu vain vähän inhimillisiä virheitä. 

Työntekijöiden ilmoittaminen koulutuskursseille on ratkaisevan tärkeää työmaan turvallisuuden varmistamiseksi sekä erinomainen tapa rajoittaa kalliita virheitä, jotka johto kaluston korjauksiin ja materiaalihukkaan.

3. Tarjoa korkealaatuisia työkaluja

Jopa pätevimmät ja kokeneimmat työntekijät tarvitsevat oikeat laitteet optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Kun olet palkannut ja kouluttanut miehistösi ja he ovat valmiita menemään töihin, varmista, että heillä on parhaat työkalut työhön. Valitse laadukkaita tuotteita, jotka kestävät raskaan käytön ankaruutta vaativissa olosuhteissa. Pyydä työryhmän johtajia varmistamaan, että jokainen henkilö käyttää tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivaa työkalua.

Suojaa työkaluja myös tiukoilla turvatoimilla, kun ne eivät ole käytössä. Varmista paikan päällä oleva alue, johon voit lukita laitteen työpäivän päätteeksi. Älä anna työntekijöiden viedä kotiin tavaroita, jotka eivät kuulu heille. 

4. Osta rakennusmateriaaleja irtotavarana

Projektipäälliköt ovat vastuussa tarvikkeiden tilaamisesta, joita miehistö käyttää rakenteen rakentamiseen. Jos tiedät, että yrityksesi käyttää usein puulevyjä, nauloja, rautaa, betonia tai erityisiä kiviaineksia, vertaile tukkukauppiaiden hintoja ja harkitse ostamista irtotavarana. Usein tarvitsemiesi materiaalien ylitarjonta auttaa nopeuttamaan rakentamista ja leikkaamaan kustannuksia. Tämän käytännön avulla voit myös välttää toistuvia toimituskuluja.

Raaka-aineiden ostaminen tukkumyyjältä antaa sinulle alhaisimmat yksikkökustannukset. Ennen kuin ostat irtotavarana, varmista, että sinulla on turvallinen paikka säilyttää tavaroitasi, jotta ne pysyvät koskemattomassa kunnossa.

5. Paranna työmaakäytäntöjä

Tutustu tarkemmin paikan päällä oleviin prosesseihin ja menettelyihin. Saatat yllättyä siitä, kuinka paljon aikaa, työvoimaa, materiaaleja ja resursseja voit vähentää – ja kuinka paljon rahaa se voi säästää.

Järkevien työmaahallintakäytäntöjen toteuttaminen alkaa palkkaamalla päteviä projektipäälliköitä, jotka valvovat työntekijöitäsi tarkasti ja monitori heidän toimintaansa. Näillä ammattilaisilla tulee olla poikkeukselliset viestintätaidot ja kyky asettaa tavoitteita jokaiselle miehistön jäsenelle ja varmistaa, että he saavuttavat ne. 

Toinen tapa vähentää työmaakulujasi on ottaa käyttöön lean-rakennusmenettelyt. Näillä menetelmillä voit optimoida prosessisi vähentämällä merkittävästi jätettä.

6. Hyödynnä teknologiaa

Kehittyvien rakennusteknologioiden hyödyntäminen on toinen erinomainen tapa vähentää rakennusprojektin kustannuksia. Harkitse investoimista innovaatioihin, kuten droneihin, jotka tarjoavat yläpuolella olevia työmaakuvia auttamaan suunnittelussa ja työn edistymisen monitorissa. On olemassa robotteja, jotka voivat parantaa työmaamittauksen tarkkuutta ja suorittaa muita automatisoituja tehtäviä minimoidakseen kalliit inhimilliset virheet.

7. Vuokraa työhön sopivat laitteet

Ammattilaisten, jotka etsivät tapoja säästää rahaa rakennusprojektissa, on mietittävä nykyistä kalustoaan. Onko tiimilläsi valmiudet hoitaa käsillä oleva tehtävä? Koneiden vuokraaminen hyvämaineisesta lähteestä, kuten Cat Rentals℠, antaa sinulle mahdollisuuden suunnitella uusia mahdollisuuksia ilman sitoutumista pitkäaikaiseen sijoitukseen.

Kaikki yritykset eivät halua omistaa laitteitaan. Olitpa sitten kaivamassa tai purkamassa, vuokraaminen antaa sinulle joustavuutta hankkia koneita sinulle sopivan sopimuksen perusteella. Cat Rentalsilla on yli 1 300 toimipistettä ympäri maailmaa. Tekemällä yhteistyötä paikallisen jälleenmyyjän kanssa rakennusyrityksesi voi hyötyä:

  • Asiantuntevat teknikot huoltavat koneita säännöllisesti.
  • Tilausten toimitus suoraan sivustollesi.
  • Vuokrasopimukset lyhyt- tai pitkäaikaisesti.
  • Pääsy toimialasi uusimpaan teknologiaan.
Selaa Cat Rentals℠ alan johtavia laitevuokrauksia varten

Cat Rentals esittelee sinulle yli 70 eri merkin vuokrakoneita. Kaikki tarjontamme on järjestetty luokittain, joten voit löytää käyttökohteihisi sopivia vuokrakoneita. Etsi jälleenmyyjä alueeltasi nähdäksesi laitteet henkilökohtaisesti.

Soita asiantuntijoille numeroon 1-800-RENT-CAT saadaksesi lisätietoja tuotteistamme. Voit myös täyttää lomakkeen verkossa saadaksesi tarjouksen tarvitsemastasi koneesta.

Etsi vuokra-autoja lähellä sinua Cat
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset