Kuinka käyttää minikaivinkonetta turvallisesti ja tehokkaasti
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Minikaivukoneet ovat työmaan monipuolisimpia koneita. Kompaktit, luotettavat ja helppokäyttöiset ne kestävät kaivamista, nostamista, purkamista ja paljon muuta. Niiden pienen koon ansiosta ne mahtuvat sinne, missä suuremmat laitteet eivät mahdu. Tavallinen kaivukone sopii erinomaisesti suuriin projekteihin, kun taas mini-kaivukone sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin ja pienemmän mittakaavan töihin.

Mitä minikaivukoneella voi tehdä?

Minikaivukoneet hoitavat monenlaisia projekteja. Yleisiä käyttökohteita ovat:

  • Kapeiden asuinalueiden viemärilinjojen korjaus
  • Uima-altaiden, kylpytynnyrien tai lampien asentaminen takapihoille
  • Pienten rakenteiden, asfaltin tai betoniosien purkaminen
  • Reikien ja kaivantojen kaivaminen putkia, kaapeleita tai kastelua varten
  • maisemointityöt, kuten kantojen poisto tai kevyttasoitus
  • Poraus ja uudelleentäyttö, kun se on paritettu oikeaan työlaitteeseen.

Yksi heidän suurimmista vahvuuksistaan on joustavuus. Erilaisilla lisälaitteilla voit vaihtaa kauhan työkaluihin, kuten ruuvisyöttimiin, vasaroihin tai peukaloihin, jotta voit selviytyä vieläkin useammista tehtävistä.

Vaihe vaiheelta: Kuinka käyttää minikaivinkonetta

Lue omistajan käsikirja ennen minkään koneen käyttöä. Kun olet valmis, toimi seuraavasti:

  1. Mene ohjaamoon ja siirrä kaivukonetta ajovipujen tai -polkimien avulla. Cat -kaivukoneissa on puomi-ohjaus ja vakionopeudensäädin, jotka helpottavat matkustamista. 
  2. Vakauta kone laskemalla puskuterä (jos varusteena).
  3. Aseta moottorin käyntinopeus puoleen tai kahteen kolmasosaan tehosta samalla opettelemalla hallintalaitteet. Lisää nopeutta, kun saat itseluottamusta.
  4. Laske puomia työntämällä oikeaa ohjaussauvaa eteenpäin. Työnnä puomia ulos vetämällä vasenta ohjaussauvaa taaksepäin.
  5. Käytä oikeaa ohjaussauvaa kauhan kiertämiseen tai tyhjentämiseen; Laske kauhan hampaat maahan ja säädä kaivukulmaa.
  6. Vedä vasenta ohjaussauvaa taaksepäin vetää sisään puomi ja täytä kauha; Nosta puomia vetämällä oikeaa ohjaussauvaa taaksepäin.
  7. Käännä ohjaamo ja puomi tyhjennyspaikkaan vasemmalla ohjaussauvalla.
  8. Laske puomi, työnnä puomi ulos ja tyhjennä kauha; Käytä terää tasoittamaan ojaa tarvittaessa.

Aseta kaivukone aina vakaalle, tasaiselle alustalle ennen kaivamista. Ole valppaana maanalaisten laitosten tai lähellä olevien rakenteiden varalta. Kun harjoittelet, ohjaimista tulee toinen luonto, jolloin voit toimia tehokkaammin ja turvallisemmin.

Minikaivukoneet Cat Rentals℠ -yhtiöltä

Cat Rentals tarjoaa luotettavia, kuljettaja-ystävällisiä Cat-minikaivukoneita , joissa on helppokäyttöiset hallintalaitteet ja tilavat, mukavat ohjaamot.

Saatavilla on useita malleja, joten voit valita projektiisi sopivan ulottuvuuden, kaivusyvyyden ja nostokapasiteetin. Kun vuokraat meiltä, saat myös asiantuntevaa tukea, paikan päällä tapahtuvaa huoltoa ja luotettavaa palvelua, jotta projektisi pysyy raiteillaan.

Vuokraa minikaivinkone tänään

Selaa nykyistä vuokrattavan  minikaivukoneen valikoimaamme tai ota meihin yhteyttä verkossa saadaksesi tuotetiedot ja nopean tarjouksen.

Minikaivukoneen usein kysytyt kysymykset

K: Mikä on minikokoisen kaivukoneen etu tavalliseen verrattuna?

V: Ne ovat pienempiä ja kevyempiä, joten niitä on helpompi kuljettaa ja ne sopivat paremmin ahtaisiin tiloihin.

K: Pystyykö minikokoinen kaivukone purkamaan?

V: Kyllä. Oikeilla lisälaitteilla minikaivukoneet voivat rikkoa asfalttia, betonia tai pieniä rakenteita.

K: Ovatko minikaivukoneet aloittelijaystävällisiä?

V: Kyllä. Niiden ohjaussauva-ohjaimet ovat intuitiivisia, joten uudet kuljettajat voivat helposti oppia ne.

K: Miksi vuokrata Cat Rentalsilta?

V: Vuokraaminen antaa sinulle joustavuutta, asiantuntevaa tukea ja pääsyn luotettaviin laitteisiin ilman pitkän aikavälin omistuskustannuksia.

Etsi vuokra-autoja lähellä sinua Cat
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset