5 vinkkiä rakennustyöntekijöiden palkkaamiseen
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Oikean henkilön löytäminen työhön, varsinkin kun työskentelet vaativalla alalla, kuten rakentamisessa, on suuri vastuu. Laitekuljettajien palkkaamiseksi sinun on löydettävä motivoituneita ihmisiä, jotka ovat itsevarmoja, innokkaita oppimaan ja joilla on kaikki tarvitsemasi pätevyys. Vaikka oikeiden osaajien löytäminen nykyisiltä markkinoilta voi viedä aikaa ja vaivaa, se on mahdollista, kun käytät oikeita strategioita. Näiden vinkkien käyttäminen rakennustyöntekijöiden palkkaamisessa voi olla lippusi pätevien uusien työntekijöiden löytämiseen.

1. LUO SELKEÄ TYÖNKUVA

Ensimmäinen askel rakennustyöntekijöiden palkkaamisessa on määrittää, mitä haluat työntekijältä, ja laittaa se ytimekkääseen, luettavaan muotoon. Työnkuvasi voi sisältää työntekijän vastuut, pätevyyden, mitä hänellä on oltava, mitä etuja hän saa ja paljon muuta. Lyhyt ja ytimekäs on paras käytäntö.

Kun olet luonut sopivan työnkuvauksen ja ilmoituksen, sinun on alettava julkaista se työnvuokraustietokannoissa, joissa rakennustyöntekijät näkevät sen. Verkossa on monia työpaikkailmoituksia, jotka auttavat sinua pääsemään alkuun.

2. PYYDÄ SUOSITUKSIA

Tuntevatko nykyiset työntekijäsi muita rakennustyöntekijöitä, jotka voisivat olla hyviä ehdokkaita tehtävään? Jos näin on, suositusten käyttäminen uusien ihmisten löytämiseen voi olla lippusi luotettavien osaajien rekrytointiin.

Joskus suositukset voivat johtaa erinomaisiin palkkauksiin yrityksellesi. Voit jopa kehittää suositteluohjelman ja tarjota kannustimia nykyisille työntekijöille, jotka lähettävät potentiaalisia ehdokkaita suuntaan. Luotettavat työntekijät suosittelevat usein luotettavia työnhakijoita.

3. HYÖDYNNÄ REFERENSSEJÄ

Voi olla vaikeaa määrittää, onko hakija oikea työhön pelkästään hakemuksensa perusteella. Vaikka haastatteluilla voi olla suuri välyksessä tässä prosessissa, ne paljastavat vain pienen osan tarinasta. Haastattelun tekeminen tuskin on luotettava tapa arvioida luonnetta, vastuuta ja rehellisyyttä.

Kun käyt läpi työhakemuksia, pidä mielessä referenssit. Henkilökohtaiset ja ammatilliset referenssit voivat antaa selkeämmän kuvan jokaisesta ehdokkaasta useista näkökulmista. Tämä voi antaa sinulle enemmän tietoa hakijoista ja parantaa liikkeenjohdon valmiuksiasi.

4. AJATTELE PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

Rakennustyöntekijöiden palkkaamisessa on kyse muustakin kuin työn tekemisestä tänään. Kyse on työn tekemisestä huomenna, ensi viikolla, ensi vuonna ja sen jälkeen samalla kun pysytään kilpailukykyisenä jatkuvasti muuttuvalla alalla. Uusia työntekijöitä palkattaessa on tärkeää ajatella kokonaisuutta. Ovatko ne linjassa pitkän aikavälin tavoitteidesi kanssa? Pystyvätkö he sopeutumaan muutoksiin?

Harkitse rekrytointiprosessisi hiomista kehittämällä virtaviivaistettu ohjelma tai lahjakkuuksien rekrytointi suunnitelma. Tämä järjestelmä varmistaa, että kasvat jatkuvasti ja pyrit kehittymään, mikä on välttämätöntä rakennusalalla.

5. Tarjoa houkuttelevia kannustimia nuoremmille työntekijöille

Kun yhä useammat vanhemmat rakennustyöntekijäsukupolvet alkavat jäädä eläkkeelle, uusien työntekijöiden tarve kasvaa entisestään. Työvoimapulan vaikutukset ilmenevät jo nyt projektien viivästyksinä ja rajallisena saatavuutena. Kun yhä useammat Z-sukupolven jäsenet tai vuosina 1997–2012 syntyneet alkavat tulla työelämään, monet rakennusyritykset ovat käynnistäneet aloitteita näiden nuorten työntekijöiden rekrytoimiseksi. 

Näistä ponnisteluista ja monista avoimista työpaikoista huolimatta Cat Rentalsin℠ vuonna 2021 tekemä Z-sukupolven  tutkimus paljasti, että alle 2 % harkitsi vakavasti uraa rakennusalalla. Yli 80 prosentin kyselyyn osallistuneiden kiinnostuksen puute voi johtua nykyisistä negatiivisista käsityksistä rakennusalasta. Jotta Z-sukupolven työntekijöitä voitaisiin palkata rakennustöihin, yritysten on muutettava rekrytointistrategioitaan vetoaakseen tähän ikäryhmään. 

Monet Z-sukupolven työntekijät viettivät suurimman osan lapsuudestaan katsellen X-sukupolven vanhempiensa kamppailua taloudellisen epävakauden kanssa vuoden 2008 taantuman jälkeen. Tämän seurauksena monet näistä nuorista työntekijöistä etsivät vakituista työpaikkoja, joissa on elinkelpoinen palkka, edut ja etenemismahdollisuudet. Tarjoamalla Z-sukupolven työntekijöille vahvoja kannustimia palkata ja pysyä rakennusyrityksessäsi, rakennat uskollisia työntekijöitä, jotka työskentelevät kovasti edetäkseen urallaan. 

Z-sukupolvi on sosiaalisesti tietoinen sukupolvi, joten tämän ryhmän jäsenet haluavat työskennellä yrityksissä, joilla on yhteiset tavoitteet positiivisesta muutoksesta. Rakennusyritykset, jotka korostavat yritysvastuuohjelmia, kuten vapaaehtoistyötä tai paikallisten yhteisöjen rakentamista ja kunnostamista, onnistuvat paremmin nuorempien työntekijöiden rekrytoinnissa. Z-sukupolven työntekijöiden sitouttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa edistää pitkäaikaista kiinnostusta, joka auttaa näitä nuoria ammattilaisia tulemaan vahvasti läsnä rakennusalalla.

Z-sukupolvi rakennusalan tutkimustuloksissa
SELAA VUOKRAUSVALIKOIMAAMME

Laadukas työvoima ansaitsee huippuluokan laiteratkaisut. Cat Rentals voi auttaa sinua saavuttamaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteesi, joten selaa rakennuslaitevalikoimaamme saadaksesi lisätietoja. Jos haluat pyytää tarjouksen tai esittää kysymyksiä, ota meihin yhteyttä numeroon 1-800-RENT-CAT jo tänään ja vuokraa mitä tarvitset ihmisiltä, jotka tekevät mitä tahansa.

Etsi vuokra-autoja lähellä sinua Cat
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset