Rakennustyömaille vuokrattavien perävaunujen tyypit
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Suurten rakennusprojektien valmistuminen voi kestää useita viikkoja tai kuukausia. Projektinhallintatiimi tarvitsee tyypillisesti siirrettävän rakennustilan toimimaan toiminnan tukikohtana. Rakennustyömaan perävaunut tarjoavat käytännöllisen, liikkuvan ratkaisun, joka tarjoaa puhtaan ja mukavan työympäristön liiketoiminnan harjoittamiseen ja työn valvontaan. 

 Cat Rentals℠ tarjoaa useita erilaisia vuokraperävaunuja rakennustyömaille ja muihin kohteisiin, jotka vaativat monipuolisia liikkuvia toimistoratkaisuja. Perävaunut ovat saatavilla kilpailukykyisin päivä-, viikko- ja kuukausihinnoin, ja niissä on huippuluokan palvelu ja tuki. 

Rakennustyömaan perävaunuvaihtoehdot 

Siirrettävissä työmaaperävaunuissa on laaja valikoima vaihtoehtoja kaikenlaisten toimintojen tarpeisiin. Ne ovat myös hinattavia, joten voit kuljettaa niitä ympäri työmaata tarpeen mukaan. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat:

  • Tilaa jopa kahdeksalle hengelle helposti
  • Ruokasalit ja jääkaapit
  • Hyllyt toimistotarvikkeiden ja -laitteiden varastointia varten
  • Sähkö valaistuksen, lämmön ja laitteiden sähköön
  • Laaja lattiapinta-ala neuvottelupöydille, tuoleille, työpöydille ja muille toimistokalusteille
  • WC:t, joissa wc, pesuallas ja peili

Kaikissa Cat Rentalsin työmaaperävaunuissa on galvanoitu rakenne, joka takaa maksimaalisen suojan sääolosuhteita vastaan. Tukevien perävaunukoukkujen ansiosta voit hinata niitä ajoneuvoillasi täysin luottavaisin mielin. 

Mitä hyötyä pyörillä toimivista työmaasuojista on?

Siirrettävien perävaunujen vuokraaminen käytettäväksi rakennustyömailla tarjoaa monia etuja:

  • Siirrettävyyden avulla voit siirtää niitä, kun työn painopiste muuttuu projektin aikana
  • Ne tarjoavat hiljaisen ja mukavan työalueen, joka auttaa johtoryhmiä pysymään tuottavina ja tehokkaina
  • Ne tarjoavat helpon pääsyn työntekijöille, urakoitsijoille ja muulle projektihenkilöstölle, joita tarvitaan nopeisiin kokouksiin paikan päällä
  • Ne luovat yksityisen alueen, jossa projektipäälliköt voivat tavata työryhmän jäseniä keskustellakseen työ- tai henkilöstöasioista
  • Ne parantavat turvallisuutta tarjoamalla työntekijöille turvapaikan äärimmäisissä sääolosuhteissa tai hakemalla ensiapua lieviin vammoihin
  • Ne tarjoavat turvallisen alueen arvokkaiden työkalujen tai tarvikkeiden säilyttämiseen, kun niitä ei käytetä
  • Vuokrauksen joustavuus mahdollistaa perävaunujen hankkimisen projektikohtaisesti
Hanki apua oikean perävaunun löytämisessä projektiisi

Asiantuntijat missä tahansa yli 1 300 toimipisteestämme ympäri maailmaa voivat auttaa sinua tutustumaan kaikkiin perävaunuvaihtoehtoihisi ja valitsemaan tarpeisiisi ja budjettiisi sopivan mallin. Tarjoamme myös muita vuokraperävaunutyyppejä rakennustyömaille. Voimme esimerkiksi auttaa sinua löytämään saniteettiperävaunun , joka toimii paikan päällä olevana wc:nä ja hygieenisempi vaihtoehto porta-potteille. Saatavilla on myös suihkuilla varustettuja malleja. Näiden perävaunujen avulla työntekijät voivat siivota pitkän työpäivän päätteeksi.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja vuokrattavista työmaaperävaunuista

Selaa nykyistä valikoimaamme rakennustyömaan perävaunuja. Jos et löydä etsimääsi tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, soita meille numeroon 1-800-RENT-CAT. Olemme käytettävissä 24/7 auttamaan sinua. Ota meihin yhteyttä verkossa jo tänään ja pyydä nopea tarjous.

Etsi vuokra-autoja lähellä sinua Cat
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset