Por qué los equipos de construcción son amarillos
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Los tractores topadores, las carretillas elevadoras, las grúas, las excavadoras y otros tipos de equipos de construcción tienen capacidades únicas. Sin embargo, comparten un punto en común: el color amarillo.

¿Por qué los equipos de construcción son amarillos? Las principales razones detrás de esta elección de color son:

  • Visibilidad: el amarillo es un color brillante que llama la atención. De los siete colores en el espectro de luz visible, el amarillo es uno de los más visibles a distancia y es el color más visible en la oscuridad. El amarillo también se distingue de otros colores, el suelo, el polvo y otras condiciones.
  • Seguridad: Debido a que el amarillo es fácil de ver, incluso en condiciones desafiantes, este tono vivo es un excelente color de advertencia. La pintura amarilla garantiza que los trabajadores y los peatones vean claramente los equipos de construcción y se mantengan alejados de esas máquinas. De esta manera, los empleados y los peatones pueden mantenerse seguros cuando se encuentren en los sitios de construcción o cerca de ellos.
  • Conciencia: El amarillo también se percibe como un color de alta energía que estimula la actividad mental. Este estímulo ayuda a aumentar los niveles de energía y conciencia entre los operadores de máquinas y los trabajadores de la construcción, lo que mantiene su lugar de trabajo más seguro y productivo.
  • Cultura: El amarillo ha sido el color de pintura estándar para los equipos de construcción durante décadas, y las personas a menudo asocian el color amarillo con la construcción.
¿QUÉ HACE QUE EL AMARILLO SEA TAN VISIBLE?

La luz viaja en ondas de diferentes longitudes y frecuencias: estas diferencias determinan qué color vemos. El ojo humano ve el color en longitudes de onda de luz que se miden en nanómetros. El espectro de color visible incluye rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta (ROYGBIV) y oscila entre 380 nanómetros (violeta) y 700 nanómetros (rojo). Las longitudes de onda de la luz amarilla miden entre 570 y 590 nanómetros, lo que hace que el amarillo sea un color muy visible. 

Nuestros ojos perciben el color a través de las células fotorreceptoras conocidas como conos. Los conos detectan la longitud de onda de un color y comunican el color que vemos al cerebro. Algunos colores de longitud de onda son naturalmente más fáciles de percibir para los ojos. Durante el día, el amarillo es uno de los colores más fáciles de ver para nuestros ojos, solo superado por el verde.

En períodos de poca luz, los bastones, otro tipo de célula fotorreceptora en nuestros ojos, también se activan para ayudarnos a ver. Cuando está oscuro o las condiciones de visibilidad son malas, nuestros bastones y conos detectan rápidamente el amarillo incluso desde la distancia, ya que es el color más visible en estas circunstancias. Es por eso que el equipo de construcción amarillo es ideal, ya que el ojo humano puede detectar amarillo a través de nubes de polvo, neblina, niebla, nieve y otras condiciones adversas del sitio de trabajo. 

HISTORIA DE LAS MÁQUINAS AMARILLAS CAT®

El amarillo no siempre fue el color más utilizado para los equipos de construcción. A principios de 1900, los equipos de construcción Cat® eran de color gris acorazado . Caterpillar cambió el color de sus máquinas a amarillo Hi-Way en 1931.

Esta innovación histórica nació de la necesidad de una mejor visibilidad en los sitios de construcción de carreteras. Caterpillar quería un color estéticamente agradable con la mejor visibilidad a distancia durante el día y la noche. Su búsqueda los llevó al color amarillo, y los especialistas en pintura de Caterpillar desarrollaron el distintivo tono amarillo Hi-Way. El amarillo Hi-Way era un tono amarillo brillante y audaz que llamaba la atención y era muy visible. También en 1931, Caterpillar cambió el borde rojo por el negro, y el equipo Cat todavía tiene este aspecto en la actualidad.

Caterpillar utilizó el amarillo Hi-Way hasta 1979 , cuando se suspendió y se reemplazó por amarillo Caterpillar, el color de pintura protegido legalmente por el que se conoce a las máquinas Cat en la actualidad. En comparación con el amarillo Hi-Way, el amarillo Caterpillar es más apagado y visualmente atractivo, pero sigue siendo muy visible.

Caterpillar continúa realizando ajustes en la fórmula para garantizar que la pintura de sus equipos ofrezca la máxima durabilidad y duración, pero el tono amarillo específico sigue siendo el mismo. El tono se ha vuelto tan importante para la marca que el Amarillo Caterpillar y el negro han sido designados como sus colores oficiales. Estos colores se utilizan en todos los equipos Cat y se incorporaron al logotipo moderno de Cat que se diseñó en 1989.

COMUNÍQUESE CON Cat Rentals PARA OBTENER EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD

Con su distintivo color Amarillo Caterpillar de gran visibilidad, los equipos Cat se destacan en el lugar de trabajo, lo que ayuda a crear un entorno más seguro y, al mismo tiempo, ofrece un desempeño líder en la industria. Si está buscando equipos de construcción para alquilar, encontrará opciones de alta calidad a través de nuestra red de distribuidores cuando explore su inventario en línea. También puede obtener una cotización de alquiler llamando al 1-800-RENT-CAT.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies