Alquiler de grúas: la guía definitiva
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Una grúa es una pieza esencial del equipo para muchos sitios de trabajo de construcción. Muchas empresas optan por alquilar grúas, ya que los alquileres les dan mayor flexibilidad y les permiten usar una grúa solo por el tiempo requerido. A medida que las empresas buscan alquilar una grúa para su próximo proyecto, es una buena idea conocer algunas de las mejores prácticas de los inquilinos experimentados.

Antes de alquilar, obtenga más información sobre los principales tipos de grúas, sus usos y algunos de los requisitos laborales que puede considerar al buscar una grúa. Además, es posible que desee obtener más información sobre algunos de los mejores consejos para seleccionar la mejor grúa posible e información sobre cómo usarla correctamente. Nuestra guía definitiva para alquilar grúas explica todo lo que necesita saber.

Saltar a una sección:

Tipos de grúas

Mientras busca un grúa, es posible que desee conocer primero los principales tipos de grúas utilizadas en la construcción. Si bien hay muchos tipos diferentes de grúas disponibles, puede dividirlas en dos categorías principales: grúas móviles y grúas estáticas. Aprender sobre las diferencias entre los dos puede ayudarlo a saber qué tipo de grúa alquilar.

Una grúa estática es una estructura semipermanente o permanente colocada en un edificio o en el suelo. Este tipo de grúa luego se mueve y levanta cargas a través de trayectorias fijas. A menudo, las grúas estáticas no se ofrecen como alquiler, ya que se utilizan durante mucho tiempo.

Por el contrario, una grúa móvil tiene ruedas o bandas de rodadura que facilitan su transporte de un lugar a otro. Una vez colocada, la grúa se puede utilizar para manipular cargas y otras aplicaciones. A diferencia de las grúas fijas con trayectorias fijas, las grúas móviles pueden recoger cargas y transportarlas a diferentes lugares. Algunas grúas móviles requerirán contrapesos y salientes para su uso apropiado.

Muchas grúas móviles se arrastran detrás de otros vehículos o se cargan en un camión para llegar a un sitio de trabajo. Una vez que llegan, un operador puede conducir la grúa alrededor del sitio de trabajo para completar varios trabajos. Otras grúas móviles se construyen directamente sobre un camión que puede conducir en la carretera hacia los sitios de trabajo sin ser arrastradas o cargadas en otro vehículo, lo que permite una implementación rápida en múltiples sitios de trabajo.

Usos de la grúa móvil

Las grúas se utilizan principalmente en el sector de la construcción para realizar varios tipos de tareas de levantamiento. Una grúa móvil utiliza una serie de poleas y cables avanzados para levantar cargas increíblemente pesadas que las personas nunca tendrían la fuerza para levantar por sí mismas. Se pueden utilizar para tareas de recogida a corto plazo u operaciones a gran escala y a largo plazo.

En la industria de la construcción, los operadores suelen utilizar grúas móviles para mover rápidamente equipos y materiales por un sitio de trabajo. Además, las grúas de alquiler levantan regularmente materiales de construcción pesados para los miembros de la cuadrilla que trabajan en una ubicación alta. Dado que la grúa puede levantar materiales fácilmente desde el suelo hasta la parte superior de los edificios y otras ubicaciones elevadas, el personal no tiene que cargar equipos por tramos de escaleras ni invertir en otros tipos de equipos de elevación. A menudo verá trabajadores que usan grúas para ayudar con los trabajos de techado para mejorar la eficiencia.

Considere los requisitos de su trabajo al seleccionar una grúa

Mientras busca la grúa perfecta para sus necesidades, debe asegurarse de que la grúa se ajuste a los requisitos de su proyecto. Le recomendamos evitar seleccionar una grúa que no pueda manejar el terreno de su sitio de trabajo o que no tenga la altura necesaria para levantar materiales lo suficientemente alto. Al evaluar su lugar de trabajo antes de alquilar, puede asegurarse de obtener una grúa conexión todos sus requisitos.

Tenga en cuenta estos requisitos de trabajo antes de alquilar una grúa:

  • Tamaño del sitio de trabajo: Antes de alquilar una grúa, uno de los primeros requisitos del trabajo que debe considerar es el tamaño del sitio donde va a trabajar. Un sitio con mucho espacio puede facilitar una grúa más grande y probablemente requiera una que pueda conducir rápidamente por el sitio de trabajo. Un sitio de trabajo más pequeño generalmente necesita una grúa más pequeña que pueda caber en espacios reducidos.
  • El terreno del sitio: las grúas móviles vienen con diferentes tipos de ruedas apropiadas para diferentes terrenos. Las empresas cuyos sitios de trabajo tienen terrenos desafiantes para navegar, por ejemplo, pueden querer una grúa para terrenos irregulares con neumáticos de servicio pesado. Para terrenos menos desafiantes, una grúa con ruedas estándar puede ser suficiente.
  • Peso y tamaño de los materiales: Antes de alquilar una grúa, es una buena idea verificar el tamaño y el peso de los materiales que planea levantar con su grúa. No querrá alquilar una grúa sin el espacio y la capacidad de carga para recoger ciertos materiales. Las grúas más grandes también pueden ayudar a los trabajadores a levantar y transportar materiales más rápido.
  • Altura de los ascensores: Otro factor a tener en cuenta sobre su lugar de trabajo es la altura a la que necesitará levantar materiales y herramientas. Cuanto más alto sea el edificio en el que esté trabajando, mayor será la altura de levantamiento que necesitará. Evaluar la altura de levantamiento requerida por el trabajo que realizará garantiza que alquilará una grúa que pueda manejar todas sus aplicaciones potenciales.
  • Distancia y radio requeridos: Al igual que con la altura de la grúa, es posible que necesite su grúa para mover materiales a ciertas distancias. Revise las especificaciones del fabricante para ver si la grúa puede cubrir la distancia necesaria y tiene el radio para girar la grúa a las ubicaciones requeridas.
  • Oportunidades de almacenamiento de grúas: si hay ocasiones en las que la grúa no se va a utilizar en el lugar de trabajo, es posible que deba almacenarla. Asegúrese de que su sitio de trabajo pueda mantener la grúa asegurada y almacenada de manera segura. Si su sitio de trabajo no tiene mucho espacio, es posible que desee seleccionar una grúa más pequeña que sea más fácil de almacenar.
  • Peligros de seguridad: a veces, los sitios de trabajo tienen peligros de seguridad, como líneas eléctricas, grúas tendrán que navegar alrededor o por debajo. Una grúa que no tiene la movilidad para rodear una línea eléctrica u otros peligros podría dañar el proyecto o la grúa en sí. Además, es posible que una grúa deba pasar por debajo de una línea eléctrica, por lo que es importante seleccionar una grúa que no sea demasiado grande y que pueda bajar su pluma lo suficientemente bajo como para caber en un peligro superior.
  • Cronograma del proyecto: también es importante evaluar cuánto tiempo requerirá que la grúa esté en el sitio de trabajo. Conocer esta información puede garantizar que establezca un contrato con la empresa de alquiler que cubra la cantidad de tiempo que necesitará la grúa.

Consejos para elegir una grúa

Hay algunos consejos que debe tener en cuenta para ayudarlo a encontrar la grúa adecuada para su próximo proyecto. Alquilar la grúa adecuada a menudo se reduce a evaluar los requisitos de su proyecto, establecer un cronograma realista, verificar un método de transporte y recibir los permisos correctos.

1. Tenga en cuenta los requisitos de su proyecto

Cuando busque un alquiler, tenga en cuenta todos los requisitos del proyecto. Consulte la evaluación de su lugar de trabajo mientras explora las ofertas de una empresa de alquiler o habla con un representante. Elegir una grúa que se adapte a los requisitos de su sitio de trabajo le garantiza que pueda completar su proyecto de manera eficiente y a tiempo.

Para elegir la grúa adecuada, familiarícese con las especificaciones de las grúas. Estas son algunas de las especificaciones principales que querrá verificar antes de alquilar:

  • Capacidad de levantamiento: la capacidad de levantamiento de la grúa es esencial para inspeccionar antes de seleccionar un alquiler. La capacidad de levantamiento se refiere a la cantidad máxima de peso que la grúa puede soportar. Le recomendamos seleccionar una grúa con una capacidad de levantamiento que pueda levantar de manera segura la carga más pesada que requiere su proyecto. Al asegurarse de que la grúa que seleccione tenga la capacidad de levantamiento adecuada, evita dañar la grúa y mantiene el sitio de trabajo funcionando con la máxima eficiencia.
  • Alcance vertical máximo: El alcance vertical máximo de una grúa también es crucial. Esta especificación se refiere a la altura superior que puede alcanzar una grúa, con grúas que ofrecen varias selecciones de altura. Compare el alcance vertical máximo de una grúa con la altura máxima que necesitará alcanzar con la grúa para completar su proyecto. Esta comparación lo ayudará a seleccionar una grúa que pueda levantar materiales y herramientas lo suficientemente alto a lo largo de todo su proyecto.
  • Peso del vehículo: el peso de la grúa a menudo se correlaciona con la capacidad de levantamiento y el alcance vertical máximo de la grúa. A veces, las empresas querrán grúas más livianas para que no causen tanta impresión en el suelo.

2. Encuentre un aparejador experimentado

Las grúas necesitan un aparejador experimentado para garantizar que la grúa esté correctamente configurada y lista para usarse. Un aparejador sujetará los cables, las cadenas y las correas para garantizar que la grúa funcione de manera segura y cumpla con sus estándares. El aparejador también ejecutará el levantamiento de la grúa y realizará otras tareas según los requisitos del trabajo. Un aparejador experimentado también puede ayudarlo a determinar cuántos miembros del equipo necesita para sus proyectos.

Es posible que ya tenga un aparejador en su personal, pero si no lo tiene, es crucial que encuentre uno desde el principio para discutir los requisitos del proyecto. Pueden brindarle más información sobre el tipo de grúa que necesitará y cómo funcionarán las diferentes grúas en el sitio de trabajo.

3. Reserve su alquiler con anticipación

Cuando alquila una grúa, es importante que la reserve con anticipación para asegurarse de que la grúa que desea esté disponible. Las empresas que esperan para alquilar una grúa hasta uno o dos días antes de necesitarla pueden ralentizar su proyecto, ya que la grúa que necesitan puede no estar disponible con poca Aviso. Dado que las principales empresas de alquiler suelen tener una gran demanda de sus grúas, es posible que las reserven con semanas, a veces incluso meses, con anticipación.

Mucho antes de que comience su proyecto, comuníquese con la empresa de alquiler para analizar sus disponibilidades y opciones. Al comunicarse mucho antes de un proyecto, debería tener más opciones.

4. Verificar el método de transporte

Algunas empresas transportarán la grúa a su lugar de trabajo, mientras que otras requerirán que la recoja usted mismo. Como resultado, es esencial verificar con la empresa de alquiler cómo se transportará la grúa. Al verificar el método de transporte de la grúa, una empresa puede llevar la grúa a su proyecto el día que la necesita o planificar un transporte adecuado si tienen que manejarlo ellos mismos.

Una empresa de alquiler que ofrece transporte puede ser una gran ventaja, ya que no tendrá que preocuparse por conseguir un vehículo para transportar la grúa al lugar de trabajo o arriesgarse a manejarla mal durante el transporte. Si la empresa de alquiler se encarga del transporte, simplemente tendrá que decirles cuándo y dónde necesita la grúa, y ellos deberían hacérsela llegar a tiempo, ayudándole a cumplir con los plazos de su proyecto.

Coordinar estrechamente el transporte también lo ayuda a coordinar otras tareas importantes. Dado que su equipo sabrá exactamente cuándo llegará la grúa, pueden estar listos para comenzar a trabajar inmediatamente una vez que llegue. También ayuda a los miembros de su equipo a tener listos los aparejos, materiales y equipos adicionales que la grúa necesita en el momento adecuado, para que pueda comenzar a usar la grúa sin problemas.

5. Obtenga los permisos apropiados

Antes de alquilar una grúa, consulte las leyes locales sobre el uso de grúas para ver si necesita algún permiso especial. Al recibir los permisos adecuados antes de que llegue la grúa, puede usar la grúa de inmediato. Si no está seguro de sus permisos y leyes locales, llamar a su oficina local de permisos puede ser muy útil, lo que le permite evitar multas y cierres.

6. Alquile la grúa por un período de tiempo realista

Cuando hable con la empresa de alquiler, tenga una idea clara del cronograma de su proyecto. Al evaluar honestamente cuánto tiempo tomará su proyecto, es más probable que no alquile una grúa por muy poco o demasiado tiempo. Si lo alquila por más tiempo del que necesita, puede pagar demasiado en costos de alquiler. Si lo alquila por muy poco tiempo, es posible que deba devolver la grúa antes de que termine de usarla.

Si bien alquilar una grúa por demasiado tiempo puede aumentar sus costos, es aún más importante asegurarse de no alquilarla por muy poco tiempo. Calcule adecuadamente los plazos de su proyecto para evitar retrasos importantes y mantenga su grúa en el sitio todo el tiempo que lo necesite. Alquilarlo por un período de tiempo adecuado también mantiene a sus cuadrillas más seguras, ya que las cuadrillas no intentarán acelerar los proyectos para hacer su trabajo antes de que la grúa tenga que ser devuelta.

A medida que alquila, sobreestimar cuánto tiempo necesitará la grúa suele ser la opción más segura. La sobreestimación le da a su equipo un respiro mientras trabaja. A veces, pueden surgir errores menores y condiciones imprevistas que ralentizan su proyecto. Sobrestimar el tiempo que necesita para alquilar la grúa le dará a su equipo suficiente tiempo para lidiar con cualquier condición desafiante de manera adecuada sin preocuparse por tener que devolver la grúa antes de que terminen de usarla.

7. Prepare su sitio para la grúa

Antes de que llegue la grúa, es una buena idea preparar su sitio para ella. Comience por asegurarse de que el camión que lleva la grúa tenga suficiente espacio para ingresar al sitio de trabajo de manera segura y llegar al área donde se debe dejar la grúa. También es posible que desee tener cualquier equipo o herramienta adicional utilizado con la grúa lista para usar y cerca de la grúa.

Al crear una trayectoria clara para la entrega de la grúa y tener los materiales listos, puede evitar ineficiencias y demoras el día en que llega la grúa. Estará listo para comenzar a trabajar de inmediato y mantener su proyecto en el camino para cumplir con los plazos.

Cómo usar las grúas correctamente

Una vez que haya alquilado una grúa, usarla correctamente puede ayudarlo a mantener su sitio de trabajo seguro y su proyecto funcionando a un ritmo eficiente. Estas son algunas de las mejores prácticas para usar una grúa correctamente:

  • Asegúrese de que los operadores tengan licencia: los operadores deben tener la licencia adecuada antes de usar una grúa. Si un operador de grúa no está certificado, su empresa podría tener problemas legales. Es posible que un operador sin licencia tampoco sepa cómo usar la grúa correctamente, lo que puede provocar lesiones y errores.
  • Use la vestimenta adecuada: los operadores y las personas que trabajan alrededor de una grúa también deben tener la vestimenta adecuada. Cuando se trabaja con una grúa, generalmente se requieren cascos, protección para los ojos, guantes, calzado protector, protección para los oídos y chalecos reflectantes.
  • Realice una inspección previa: antes de que la grúa comience a operar, inspeccione la carga, el área de trabajo y el equipo. Revise el equipo para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente. Además, revise el área de trabajo para ver si hay una superficie horizontal y cualquier peligro potencial. Finalmente, las cargas de trabajo seguras son importantes, ya que no desea sobrecargar la grúa, ya que podría hacer que se rompa.
  • Reduzca las distracciones: los operadores y las personas que trabajan alrededor de la grúa deben estar alerta. Los teléfonos celulares son una fuente importante de distracción y deben apagarse. Si un supervisor nota una posible distracción, debe intentar reducirla antes de que los operadores usen la grúa.
  • Prepare la carga de la grúa: antes de que una grúa levante una carga, los miembros de la cuadrilla deben tomarse el tiempo para equilibrar y asegurar la carga. También es crucial revisar el gancho de la grúa, para ver si se ve desgastado o necesita reemplazo. Además, los miembros de la cuadrilla no deben usar una cuerda de cable o un cambio de carga como eslinga.
  • Manténgase seguro durante el levantamiento: cuando la carga está suspendida en el aire, los miembros de la tripulación deben vigilarla y nunca dejarla desatendida. Los miembros de la cuadrilla también deben saber que nunca deben caminar debajo de la carga, y los operadores nunca deben girar la carga sobre otras personas. Un operador consciente de la seguridad también prestará atención a hacia dónde se dirige la carga. Además, es importante nunca tirar de una carga y solo empujarla.
  • Ponga la seguridad primero después de un levantamiento: una vez que la carga llega a su destino, los miembros de la tripulación deben asegurarla, tomando las medidas adecuadas para retirar la carga de manera segura. Además, si ha terminado de usar la grúa, guarde los estabilizadores, accesorios y cabrestantes almacenados en un lugar seguro.
  • Deténgase si algo parece estar mal: si en algún momento de usar la grúa ve algo que parece estar mal, deje de usarla inmediatamente. Solicite a un supervisor u operador experto que evalúe lo que podría estar mal y lo solucione antes de volver a operar la grúa. Cuando se trabaja con este tipo de equipo de servicio pesado, la precaución debe ser la regla número uno.

Elija Cat Rentals℠ para sus necesidades de alquiler de grúas

Empresas de todo el mundo confían en Cat Rentals℠ para sus necesidades de alquiler de equipos. Si desea alquileres de alta calidad para sus proyectos con una grúa, podemos ayudarlo. Contamos con una amplia selección de grúas, lo que le facilita encontrar una que cumpla con los requisitos únicos de su proyecto. Con más de 1.300 ubicaciones en todo el mundo y un extenso inventario de equipos, podemos ayudarlo con casi cualquier proyecto que tenga.

Explore nuestra selección de alquileres de camiones grúa y grúa para encontrar el que mejor se adapte a su lugar de trabajo. Si tiene alguna pregunta, busque a su distribuidor local para hablar con un representante.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies