Consejos para la iluminación de sitios de construcción
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

En el negocio de la construcción, la visibilidad y la seguridad van de la mano. Saber cómo mantener los sitios de construcción brillantes y seguros es primordial para las operaciones nocturnas y el trabajo en condiciones de poca iluminación. La iluminación adecuada también puede proporcionar valiosos beneficios de seguridad, ya que la iluminación disuade a los ladrones que apuntan a sitios de trabajo desocupados por la noche.

La iluminación adecuada es esencial para cumplir con las pautas de seguridad cada vez más estrictas de hoy en día. La Administración de Seguridad Health Ocupacional (OSHA, Occupational Safety and Administration [OSHA] y el Departamento de transporte (DOT, Department of ) de cada estado implementan normas de iluminación específicas para la iluminación nocturna en los sitios de trabajo. Debe elegir equipos de iluminación de alta calidad y colocarlos correctamente para garantizar el cumplimiento y evitar costosas multas y sanciones.

Explore sus opciones de iluminación para la construcción

Si está buscando iluminar un sitio de trabajo, tiene muchas opciones de iluminación:

  • Torres de luz portátiles: las torres de luz constan de un generador que sirve como fuente de energía y un mástil ajustable que contiene un grupo de luces. Las luces pueden girar 360 grados para cubrir un área amplia. Estas torres son remolcables, lo que le permite colocarlas en las ubicaciones ideales en su sitio. Los modelos están disponibles con alturas de mástil de hasta 25 pies y más.
  • Luces de mástil alto: un proyecto de construcción a largo plazo puede requerir más de una solución de iluminación "semipermanente" que la que pueden proporcionar algunos accesorios de iluminación temporales. Los postes de luz de mástil alto están disponibles a alturas de hasta 100 pies. Los postes soportan un anillo de cuatro a ocho luces que puede cubrir un área amplia.
  • Iluminación con globos: Estas luces para trabajos de construcción durante la noche cuentan con un globo de tela translúcida que encierra una o varias lámparas de alta intensidad. La parte superior del globo incluye un recubrimiento reflectante que dirige la luz al sitio. Los beneficios de este tipo de iluminación incluyen menos deslumbramiento y una distribución más uniforme en un área grande.
  • Iluminación LED: La iluminación con diodos emisores de luz (LED) se está convirtiendo en una opción cada vez más popular para las empresas de construcción para sus operaciones nocturnas. Las luces LED son más eficientes energéticamente y tienen una vida útil más larga que las fuentes de iluminación tradicionales, lo que proporciona ahorros de costos sustanciales. Un juego de iluminación LED también es reutilizable y puede durar hasta cinco años en aplicaciones de uso continuo.
  • Luces nocturnas: Esta opción relativamente nueva funciona bien para sitios que requieren una iluminación más suave. Una luz nocturna consiste en lámparas de halogenuros metálicos de bajo voltaje cubiertas con un paño que difunde la luz por toda el área. La cantidad de luz difusa producida depende del tipo de tela de tela.
Cat Rentals℠ tiene lo que necesita para iluminar un sitio de trabajo

Cat Rentals℠ en su área ofrece una gran selección de torres de iluminación de alta calidad en alquiler , ideales para sitios de trabajo remotos, obras viales, eventos especiales y cualquier otra necesidad de iluminación. Contamos con torres de luz portátiles y equipos de generación de energía de Caterpillar y otros fabricantes líderes a precios competitivos diarios, semanales, mensuales y a largo plazo. Y con nuestro servicio confiable, nunca tendrá que preocuparse de que sus alquileres de iluminación lo dejen en la oscuridad.

Consejos de seguridad para torres de luz

Una planificación adecuada lo ayuda a determinar el tipo y la cantidad de equipo que necesitará para iluminar un sitio de trabajo y lo ayuda con la ubicación y otros factores. Su plan debe permitirle cumplir objetivos como proporcionar el nivel de iluminación necesario para permitir que los trabajadores completen sus trabajos de manera segura y efectiva y garantizar que los conductores puedan viajar por el sitio sin problemas para proyectos de carreteras nocturnas.

Además de ofrecer la mejor iluminación para los sitios de construcción, le proporcionaremos la experiencia para ayudarlo a usar el equipo correctamente. Tenga en cuenta los siguientes consejos para garantizar el funcionamiento seguro de sus alquileres de torres de luz:

  • Evalúe sus necesidades de iluminación: No hay dos sitios de trabajo iguales y cada uno tendrá diferentes demandas de iluminación. La iluminación demasiado brillante o tenue puede representar un peligro para la seguridad. Use una tabla precisa como guía cuando determine cuántos pies-candelas necesita en su sitio y elija un equipo de iluminación que cumpla con esos requisitos.
  • Coloque las torres correctamente: colóquelas en suelo plano y firme y lejos de obstáculos superiores como líneas eléctricas y árboles. Asegúrese de que la dirección en la que brilla la luz no afecte la visibilidad de los automovilistas que pasan. Inclinar las luminarias de la torre en un ángulo ligeramente hacia abajo minimizará el riesgo para los transeúntes y proporcionará una mejor iluminación para los trabajadores en el sitio.
  • Conectarlos a tierra: conecte a tierra las unidades siempre que sea posible para minimizar los peligros de seguridad eléctrica. Desconecte los cables de la batería antes de trabajar en el motor.
  • Evite usarlos en interiores: muchas torres de luz portátiles (y generadores) tienen motores que funcionan con combustible diésel. Operarlos en interiores o en un ambiente sin ventilación aumenta la exposición de los trabajadores a los gases de escape tóxicos.
  • Reabastecer combustible: para los modelos con motor diésel, asegúrese de que el motor esté apagado antes de llenar el tanque.
¿Tiene sentido alquilar luces para trabajos de construcción durante la noche?

Para muchas operaciones de construcción, el alquiler ofrece la solución más conveniente y rentable para adquirir iluminación. Por ejemplo, si su empresa solo realiza trabajos nocturnos ocasionalmente, el alquiler le permite pagar las luces solo cuando las necesita. Y cuando considera las diferencias en las condiciones de visibilidad de un sitio a otro, el uso de alquileres facilita la elección de equipos específicos que coincidan con los requisitos de iluminación únicos de un proyecto.

¿Por qué elegirnos para el alquiler de torres de iluminación?

Cat Rentals ofrece torres de iluminación de último modelo que reciben mantenimiento regular y se someten a una inspección minuciosa para garantizar que sean seguras y estén listas para usar. Lo ayudaremos a seleccionar los productos adecuados que satisfagan los requisitos exclusivos de su lugar de trabajo nocturno. También proporcionaremos servicios oportunos de mantenimiento y reparación en el sitio.

Nuestro equipo trabajará con usted para establecer un contrato de alquiler flexible que se ajuste a sus requisitos de uso y presupuesto, e incluso podemos capacitar a sus trabajadores para asegurarnos de que puedan operar el equipo de manera eficiente y segura.

Comience el proceso de alquiler hoy mismo

Explore nuestro inventario de equipos actual y haga su selección hoy mismo. Si necesita ayuda o desea obtener más consejos sobre iluminación para la construcción, llámenos al 1-800-RENT-CAT. No dude en contactarnos en línea para obtener una cotización rápida. Alquile lo que busca de los profesionales que hacen lo que sea necesario.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies